Operator Library: Signal
This operator provides a signal with constant value 1 (HIGH).
このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
The use of operator Vcc is shown in the following examples:
-
例 - ジェネレータによって画像タイミングが提供されている間、デザインのデータフローを解析できます。
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'
エリアスキャンプロセスのトリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'
CoaXPress 用のエリアスキャントリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'
ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP Using Signal Operators'
ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad Using Signal Operators'
CoaXPress12 用のラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

前へ