Operator Library: Base
オペレーターは入力ピクセルストリームの状態を監視し、ソフトウェア経由で最新の有効値を読み出すためのレジスタを提供します。
| Link Parameter | Input Link I |
|---|---|
| Bit Width | [1, 64] unsigned、[2, 64] signed |
| Arithmetic | {unsigned, signed} |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| Status | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | InputBitWidth |
|
入力ピクセルストリームからの最新の有効値は、ソフトウェアで読み取り可能な Status レジスタに格納されます。 パラメータのデータ型は常に unsigned であることに注意してください。符号付きのリンクをオペレーターに接続した場合は、ソフトウェア側でその値を符号付きの値として再解釈してください。 |
|

前へ