Operator Library: Logic
オペレータCMP_Equalは、入力リンクAの値が入力リンクBの値と等しい場合に出力を論理「1」に設定し、そうでない場合は出力を「0」にします。
入力Aの値を動的パラメータの値と比較するには、代わりにIS_Equalオペレータを使用します。
| Link Parameter | Input Link A | Input Link B | Output Link O |
|---|---|---|---|
| Bit Width | [1, 64] unsigned、[2, 64] signed | [1, 64] unsigned、[2, 64] signed | 1 |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | A と同様 | unsigned |
| Parallelism | any | A と同様 | as I |
| Kernel Columns | any | A と同様 | as I |
| Kernel Rows | any | A と同様 | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | A と同様 | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | A と同様 | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | A と同様 | as I |
| Max. Img Width | any | A と同様 | as I |
| Max. Img Height | any | A と同様 | as I |
| ImplementationType | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | static write parameter | |||
| Default | AUTO | |||
| 範囲 | (AUTO, EmbeddedALU, LUT) | |||
|
ImplementationType パラメータを使用すると、オペレータの実装に影響を与えること、つまり、オペレータの実装に使用されるロジック要素を定義することができます。 以下の値から選択できます: AUTO: オペレータがインスタンス化されると、オペレータのパラメータ設定に基づいて、指定された FPGA アーキテクチャに最適な実装戦略が自動的に選択されます。 EmbeddedALU: このオペレーターは、FPGA の組み込み ALU エレメントを使用します。 LUT: オペレータは FPGA の LUT 要素を使用します。
|
||||
CMP_Equalオペレータの使用法を次の例に示します。

![[注]](../common/images/admon/note.png)
前へ