Operator Library: Prototype
![]() |
警告 |
|---|---|
|
免責事項:このモジュールはプロトタイプライブラリの一部です。完全に暫定的なものであり、大幅な変更や削除が行われる可能性があります。そのため、このモジュールを本番設計に使用してはなりません。テスト目的でのみ含まれています。 |
オペレーターの動作を理解するには、次のコードを参照してください。
if (Clr == 1) {
O = 0;
} else if (Add == 1) {
O += I;
}
return O;
| Link Parameter | 入力リンク I1 | Input Link Add | Input Link Clr | Output Link O |
|---|---|---|---|---|
| Bit Width | [1, 64] | 1 | 1 | [1, 64] |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | as I | as I | as I |
| Parallelism | any | as I | as I | as I |
| Kernel Columns | any | 1 | 1 | any |
| Kernel Rows | any | 1 | 1 | any |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D | as I | as I | as I |
| Color Format | any | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | any | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any | any | any |
| Max. Img Height | any | any | any | any |
| ClearEol | |
|---|---|
| タイプ | static/dynamic write parameter |
| Default | 0、dynamic |
| 範囲 | [0, 1] |
|
このパラメータは、Counterをクリア(ゼロに設定)するための追加条件です。このパラメータが1の場合、Counterは各行の終端(end of line)でクリアされます。 |
|
| ClearEof | |
|---|---|
| タイプ | static/dynamic write parameter |
| Default | 0、dynamic |
| 範囲 | [0, 1] |
|
このパラメータは、Counterをクリア(ゼロに設定)するための追加条件です。このパラメータが1の場合、Counterは各フレームの終端(end of frame)でクリアされます。 |
|

![[Warning]](../common/images/admon/warning.png)
前へ