目次
- BRANCH
- CastBitWidth
- CastColorSpace
- CastKernel
- CastParallel
- CastType
- CONST
- ConvertPixelFormat
- Coordinate_X
- Coordinate_Y
- Dummy
- DynamicROI
- EventToHost
- EventDataToHost
- ExpandToKernel
- ExpandToParallel
- GetStatus
- HierarchicalBox
- ImageNumber
- KernelRemap
- MergeComponents
- MergeKernel
- MergeParallel
- MergePixel
- NOP
- PARALLELdn
- PARALLELup
- PseudoRandomNumberGen
- SampleDn
- SampleUp
- SelectBitField
- SelectComponent
- SelectFromParallel
- SelectROI
- SelectSubKernel
- SetDimension
- SplitComponents
- SplitKernel
- SplitParallel
- Trash
![]()
Library Baseには、ほとんどのVisualAppletsデザインで必要とされる共通のファンクションオペレーターが含まれています。
次のリストは、Library Baseのすべてのオペレーターをまとめたものです。
| オペレータ名 | 簡単な説明 | 利用可能なバージョン | |
|---|---|---|---|
| BRANCH |
入力リンクを、定義した数の出力リンクにクローンします。 |
バージョン 1.1 | |
| CastBitWidth |
入力の下位ビットを選択することで、Bit Widthを変更します。 |
バージョン 1.1 | |
| CastColorSpace |
論理属性 ColorFlavor を変更します。 |
バージョン 1.1 | |
| CastKernel |
このオペレーターは、入力データのParallelismとカーネルサイズを再構成します。 |
バージョン 1.1 | |
| CastParallel |
入力リンクビットの再解釈を有効にします。 |
バージョン 1.1 | |
| CastType |
リンクプロパティ Arithmetic を変更します。 |
バージョン 1.1 | |
| CONST |
各入力値を出力リンク上の固定値に置き換えます。 |
バージョン 1.1 | |
| ConvertPixelFormat |
Preserve as much information as possible, while arithmetic and bit width are adjusted to a desired output pixel format. |
バージョン 1.1 | |
| Coordinate_X |
出力に入力ピクセルのx座標を提供します。 |
バージョン 1.1 | |
| Coordinate_Y |
出力に入力ピクセルのy座標を提供します。 |
バージョン 1.1 | |
| Dummy |
存在しないオペレーターのためのプレースホルダーです。 |
バージョン 2 | |
| DynamicROI |
入力リンクを使用したROI選択を可能にします。 |
バージョン 1.2 | |
| EventToHost |
入力リンクの立ち上がりエッジに対するソフトウェアイベントを生成します。 |
バージョン 2.2 | |
| EventDataToHost |
このオペレーターは、データペイロードを持つソフトウェアイベントを生成します。 |
バージョン 3.5 | |
| ExpandToKernel |
このオペレーターは、入力リンクIを任意のカーネルサイズに拡張します。 |
バージョン 1.3 | |
| ExpandToParallel |
このオペレーターは、Parallelismが1の入力リンクIを、出力リンクOで任意のParallelismに拡張します。 |
バージョン 1.1 | |
| GetStatus |
シグナルリンクの現在の値を取得します。 |
バージョン 1.2 | |
| HierarchicalBox |
Groups several operators into a single module. |
バージョン 1.1 | |
| ImageNumber |
Provides the image index of the current image of the input link at the output link. |
バージョン 1.1 | |
| KernelRemap |
カーネルコンポーネントの再マッピングを行います。 |
バージョン 1.4 | |
| MergeComponents |
3つのグレースケール入力リンクを1つの RGB 出力リンクに統合します。 |
バージョン 1.1 | |
| MergeKernel |
入力リンクをカーネルに統合します。 |
バージョン 1.2 | |
| MergeParallel |
入力リンクを Parallelism コンポーネントに結合することで、N 個の入力リンクを1つの出力リンクに統合するオペレーターです。 |
バージョン 1.3 | |
| MergePixel |
Merges pixels of multiples input links of the same parallelism into one pixel of larger bit width. |
バージョン 1.1 | |
| NOP |
何もしません。登録された入力をそのまま出力します。 |
バージョン 1.1 | |
| PARALLELdn |
入力リンクと出力リンク間の Parallelism を低減します。 |
バージョン 1.1 | |
| PARALLELup |
入力リンクと出力リンク間の Parallelism を増加させます。 |
バージョン 1.1 | |
| PseudoRandomNumberGen |
乱数ストリームを生成します。 |
バージョン 1.4 | |
| SampleDn |
Reduces the image size by downsampling the input image. |
バージョン 1.1 | |
| SampleUp |
入力画像をアップサンプリングして画像サイズを拡大します。 |
バージョン 1.1 | |
| SelectBitField |
ビットフィールドの選択を有効にします。 |
バージョン 1.1 | |
| SelectComponent |
入力リンクから単一のカラーコンポーネントを抽出します。 |
バージョン 1.1 | |
| SelectFromParallel |
入力リンクから単一の Parallelism コンポーネントを抽出します。 |
バージョン 1.1 | |
| SelectROI |
入力リンクのフレームから矩形の関心領域(ROI)を抽出します。 |
バージョン 1.1 | |
| SelectSubKernel |
入力リンクのカーネルマトリクスから矩形のサブセットを抽出します。 |
バージョン 1.1 | |
| SetDimension |
リンクプロパティの最大画像幅(Maximum Image Width)および最大画像高さ(Maximum Image Height)の変更を可能にします。 |
バージョン 1.1 | |
| SplitComponents |
カラーストリームのコンポーネントを3つの別々のグレースケール画像ストリームに分離します。 |
バージョン 1.1 | |
| SplitKernel |
入力リンクの N x M カーネルコンポーネントを N * M 個の出力リンクに分割します。 |
バージョン 1.3 | |
| SplitParallel |
Parallelism が N の入力リンクを、Parallelism が N/M の M 個の出力リンクに分割します。 |
バージョン 1.3 | |
| Trash |
使用されていないリンクのデータシンクです。 |
バージョン 1.1 | |
表30:Library Base のオペレーター

前へ