Operator XNOR

Operator Library: Logic

XNOR オペレータは、ビット単位の論理 XNOR(非排他的論理和)演算を実行します。 対応する入力ビット値の合計が偶数である場合、各出力ビットは論理「1」に設定され、それ以外の場合は出力は「0」になります。 入力リンクの数は、モジュールのインスタンス化時に選択する必要があります。

したがって、n個の入力の出力ビット i は次のようになります。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
入力リンク I0、データ入力
I1..In-1、データ入力
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter 入力リンク I0 Input Link I1..In-1 Output Link O
Bit Width [1, 64]1 as I as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I as I
Parallelism any as I as I
Kernel Columns any as I as I
Kernel Rows any as I as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D, VALT_SIGNAL} as I as I
Color Format any as I as I
Color Flavor any as I as I
Max. Img Width any as I as I
Max. Img Height any as I as I

1

符号なし値の入力 Bit Width の範囲は [1, 64] です。 符号付き入力の場合、範囲は [2, 64] です。 符号なしカラー入力の場合、範囲は [3, 63] であり、符号付きカラーの場合、範囲は [6, 63] です。

パラメーター

None

使用例

XNOR オペレータの使用方法は、以下の例に示されています。