オペレータ SIN

Operator Library: Arithmetics

このオペレーターは入力の正弦(サイン)を計算します。

サイン関数の入力範囲は [-\u221e, \u221e] です。 サイン関数の周期性のため、VisualApplets オペレーターの入力範囲は [-\u03c0, \u03c0] に制限されます。 つまり、入力の最小値は -\u03c0 で、入力の最大値に 1 を加えた値は \u03c0 です。 したがって、入力に +\u03c0 の値を持たせることはできません。

したがって、サイン関数の引数 x は次のように決定されます。

ここで、

は入力リンクの Bit Width です。

サイン関数の結果は [-1, 1] の範囲になります。 VisualApplets 内のオペレーターの出力値範囲は次のようにマッピングされます。

ここで、

は出力リンクにおける Bit Width です。したがって、出力値は以下のようになります

次の画像は、サイン関数のプロットを示しています。

次の図には、VisualApplets オペレーターの実装が示されています。入力および出力の Bit Width に注意してください。

入力ピクセル値を見てみましょう。例えば -50 です。 指定された Bit Width が 8 の場合、ピクセル値の実数値表現は -50 * pi / 128 になります。 その結果、サインの計算結果は -0.94 になります。 ピクセル値表現では、この結果はプロットに示されているものと同じ -121 になります。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [8, 12] [8, 32]
Arithmetic signed signed
Parallelism any as I
Kernel Columns 1 as I
Kernel Rows 1 as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

パラメーター

None

使用例

SIN オペレーターの使用例を次に示します。