Operator Library: Signal
オペレーターは、入力リンクI0での信号の立ち上がりエッジと、入力リンクI1での信号の立ち上がりエッジの間の遅延を測定します。 結果は、出力リンクOのピクセル値として出力されます。 したがって、出力OはVALT_PIXEL0Dピクセルデータストリームになります。 出力リンクのBit Widthは変更可能であり、最大許容遅延を表します。 実際の遅延が出力値の範囲を超える場合、遅延は最大許容値にクリップされます。 次の波形図に、このオペレーターの動作を示します。

遅延は、TickがHighである間、Ticks単位で測定されます。 Tickは信号入力であり、プリスケーラーのように使用できます。 Tick入力がHighになるたびに、遅延時間が測定されます。 次の波形図は、遅延測定に対するTick入力の動作を示しています。 ほとんどの場合、Tick入力は必要ありません。その場合は、オペレーターVCCに接続してください。

追加のリセット入力を使用することで、現在の測定をキャンセルし、 オペレーターは入力I0での新しい立ち上がりエッジを受け入れることができるようになります。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。
| Link Parameter | 入力リンク I0 | 入力リンク I1 | Input Link Tick | 入力リンク Reset | Output Link O |
|---|---|---|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 | 1 | 1 | [1, 64] |
| Arithmetic | unsigned | unsigned | unsigned | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_SIGNAL | VALT_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any | any | any | any |
| Max. Img Height | any | any | any | any | any |
SignalToDelayオペレーターの使用例を以下に示します:
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Memory and Library Signal'
使用例 - オペレーターの使用方法のデモ

前へ