Operator Gnd

Operator Library: Signal

このオペレータは、定数 0 (LOW) の信号を提供します。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Output Link O、信号出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Output Link O
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

パラメーター

None

使用例

オペレータ Gnd の使用方法は、以下の例に示されています。

  • 'Image Timing Generator'

    例 - ジェネレータによって画像タイミングが提供されている間、デザインのデータフローを解析できます。

  • 'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'

    エリアスキャンプロセスのトリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'

    CoaXPress 用のエリアスキャントリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'

    ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP Using Signal Operators'

    A line scan trigger is presented. The trigger includes an image trigger using a capture gate as well as a multi functional line trigger. External sources, an internal frequency generator or software trigger pulses can be used for trigger generation.

  • 'Line Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad Using Signal Operators'

    CoaXPress12 用のラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。