Operator MEDIAN

Operator Library: Filter

Operator MEDIAN は、入力カーネルストリームの中央値を特定して出力します。カーネルサイズは 3x3 および 5x5 に制限されています。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link 私、カーネル入力
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns {3, 5} 1
Kernel Rows カーネル列数として 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

パラメーター

None

使用例

MEDIANオペレーターの使用方法を以下の例に示します。

  • 'Co-Processor Median Filter'

    例 - imaFlex プラットフォームのコプロセッサー機能を示しています。 例として、Median Filter が計算されます。

  • 'Median Filter 5x5'

    Examples - アプレットにより、画像に 5x5 Median Filter が適用されます。

  • 'Dead Pixel Replacement'

    使用例 - デッドピクセルの自動検出と置換を示す使用例です。