Operator Library: Signal
このオペレータは、入力画像の開始が検出されたときに信号パルスを生成します。 オペレータの入力は画像ストリームです。 オペレータは入力画像の最初のピクセルを待ちます。 最初のピクセルが検出されると、1クロックサイクルの信号パルスが出力されます。 詳細については、次の図を参照してください。

VisualAppletsでは、空の画像が存在する可能性があることに注意してください。 空の画像の場合、オペレータは最初のピクセルを見つけることができません。 この場合、オペレータはフレームの終わりにパルスを出力します。 フレームの最初の行にピクセルが含まれていない場合、オペレータは最初の行の終わりにパルスを出力します。
このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。
FrameStartToSignalオペレータの使用方法は、次の例に示されています。
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Memory and Library Signal'
使用例 - オペレーターの使用方法のデモ


前へ