デザイン設定

プログラムの設定だけでなく、VisualAppletsの各プロジェクトに対してデフォルト設定を定義することも可能です。 これらの設定は *.va ファイルに保存され、ターゲットランタイム、プロジェクトの詳細、およびダイアグラムのレイアウト設定が含まれます。

ターゲットランタイム

VisualAppletsのハードウェアアプレット(HAP)は、Windows 32Bit、Windows 64Bit、Linux 32Bit、Linux 64Bit、QNX 32Bitなど、単一のターゲットランタイム上でしか実行できません。 VisualAppletsプロジェクトがビルドされ、つまりHAPに変換されると(「ビルド」を参照)、そのHAPは事前に選択されたターゲットランタイム上でしか使用できません。 ビルドのステップでターゲットランタイムを選択できます。 ただし、デフォルトのターゲットランタイムはプロジェクトごとに個別に定義することも可能です。

プロジェクトのデフォルトのターゲットランタイムを設定するには、 Design → Change Target Runtimeを選択します。 次の図に示すように、リストからサポートされているターゲットランタイムの1つを選択できます。 これにより、このターゲットランタイムがプロジェクトで使用されるようになります。 プロジェクトファイルを保存することを忘れないようにしてください。

ターゲットランタイムのプロジェクト設定

図130. ターゲットランタイムのプロジェクト設定


新規プロジェクトのデフォルト設定は、システム設定で変更できます。 詳細については、「システム設定」を参照してください。

プロジェクト Property

各プロジェクトには、プロジェクト名、バージョン番号(文字列)、および説明を追加できます。 プロジェクトのこれらの属性を編集するには、 Design → Propertiesをクリックします。 次の図に示すように、任意の文字列値を入力します。 変更後はデザインの保存を忘れないでください。 入力された値は、プロジェクト情報ドックウィンドウに表示されます。 ビルド後、この情報はアプレットに含まれ、microDisplayでは「Applet Properties」の下のパラメータ値として表示されます。

デザインプロパティの編集

図131. デザインプロパティの編集


ダイアグラムレイアウト設定

プロジェクトのダイアグラムレイアウト設定を変更するには、 Design → Diagram Layout Settingsをクリックします (次の図を参照)。 プロジェクトのデザイン領域のサイズを変更できます。 デフォルトでは、サイズは2048×2048ピクセルです。 さらに、グリッドの有効化/無効化や、そのステップサイズの変更も可能です。 グリッドは、Viewツールバーのアイコンからも有効または無効にできます。 変更後はデザインの保存を忘れないでください。

ダイアグラムレイアウト設定

図132. ダイアグラムレイアウト設定