Operator HWMULT

Operator Library: Prototype

[Warning] 警告

免責事項:このモジュールはプロトタイプライブラリの一部です。完全に暫定的なものであり、大幅な変更や削除が行われる可能性があります。そのため、このモジュールを本番設計に使用してはなりません。テスト目的でのみ含まれています。

HWMULTモジュールは、入力リンクI1に入力リンクI2を乗算し、その結果であるI1*I2を出力リンクに出力します。 これはMultオペレーターと同じ機能を提供します。FPGAに専用の乗算器リソースがある場合、オペレーターはそのリソースを使用します。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
入力リンク I1:データ入力
I2:データ入力
Output Link O:I1*I2のデータ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter 入力リンク I1 入力リンク I2 Output Link O
Bit Width [1, 16] [1, 16] auto
Arithmetic {unsigned, signed} I1 と同様 I1 と同様
Parallelism any I1 と同様 I1 と同様
Kernel Columns any I1 と同様 I1 と同様
Kernel Rows any I1 と同様 I1 と同様
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} I1 と同様 I1 と同様
Color Format VAF_GRAY I1 と同様 I1 と同様
Color Flavor FL_NONE I1 と同様 I1 と同様
Max. Img Width any I1 と同様 I1 と同様
Max. Img Height any I1 と同様 I1 と同様

パラメーター

None

使用例

HWMULTオペレーターの使用方法は、以下の例に示されています。