ライブラリ概要

ライブラリ名 簡単な説明
Accumulator

カウンターなどのアキュムレーション演算子。

Arithmetics

ADD、SUB、COS、ShiftLeftなどのArithmetic演算子。

Base

一般的な機能のための基本演算子。

Blob

ブロブ解析(Blob Analysis)演算子。

カラー

色空間変換およびカラー処理のための演算子が含まれます。

圧縮

JPEGなどの圧縮演算子。

デバッグ

デバッグ演算子。

フィルター

あらゆる種類の画像フィルターおよびカーネル演算のためのフィルター演算子が含まれます。

Logic

比較やブール演算などの論理演算のための演算子が含まれます。

メモリー

データをメモリに格納できる演算子。

パラメーター

パラメータ値を変換するための演算子が含まれています。

Hardware Platform

This library contains operators which are only available on certain platforms.

Prototype

プロトタイプ演算子。

信号

トリガー信号などの信号データ処理用演算子。

同期化

画像、ライン、ピクセルの削除、追加、分割、挿入などの画像同期用演算子が含まれます。

変換

変換演算子。

表 27:利用可能なライブラリ