目次
- AppendImage
- AppendImageDyn
- AppendLine
- AppendLineDyn
- CutImage
- CutLine
- CreateBlankImage
- ExpandLine
- ExpandPixel
- ImageValve
- InsertImage
- InsertLine
- InsertPixel
- IsFirstPixel
- IsLastPixel
- PixelReplicator
- PixelToImage
- RemoveImage
- RemoveLine
- RemovePixel
- ReSyncToLine
- RxImageLink
- SourceSelector
- SplitImage
- SplitLine
- SYNC
- TxImageLink
- Overflow
![]()
このライブラリには、画像、線、ピクセルの削除、追加、分割、挿入など、画像同期を行うための演算子が含まれています。詳しくは、「演算子の種類と同期チュートリアル」のトピックを参照してください。
以下のリストは、ライブラリ同期のすべての演算子をまとめたものです。
| オペレータ名 | 簡単な説明 | 利用可能なバージョン | |
|---|---|---|---|
| AppendImage |
複数の画像を1枚の画像に追加します。 |
バージョン 1.2 | |
| AppendImageDyn |
入力Appendによって制御される画像を動的に追加します(連結する画像の数がパラメータによって定義される演算子AppendImageとは異なります)。 |
Version 3.3 | |
| AppendLine |
複数の画像行を1行に連結します。 |
バージョン 1.2 | |
| AppendLineDyn |
入力Appendによって制御される、複数の画像行を動的に1行に追加します(連結する行の数がパラメータによって定義される演算子AppendLineとは異なります)。 |
Version 3.3 | |
| CutImage |
入力Cutによって制御され、画像を動的に小さな画像 (切り捨てモード) または複数の別々の画像 (分割モード) に分割します。 |
Version 3.3 | |
| CutLine |
画像の行をより小さな行に動的に切り取る(切り取りモード)か、複数の別々の行に分割する(分割モード)。これは入力のCutによって制御されます。 |
Version 3.3 | |
| CreateBlankImage |
演算子は、指定された幅と高さのバイナリ画像を生成します。 |
バージョン 1.3 | |
| ExpandLine |
出力画像のすべての行を、前の入力画像の最後の行で置き換えます。 |
バージョン 1.2 | |
| ExpandPixel |
行またはフレームの最後のピクセルを、次の行またはフレームのすべてのピクセルにコピーします。 |
バージョン 1.2 | |
| ImageValve |
このオペレータは、入力リンクのデータフローを制御するバルブです。 |
バージョン 1.3 | |
| InsertImage |
マルチプレックスは画像を順番に入力します。 |
バージョン 1.2 | |
| InsertLine |
入力ラインを順番に多重化する。 |
バージョン 1.2 | |
| InsertPixel |
画像にピクセルを挿入する。 |
バージョン 1.2 | |
| IsFirstPixel |
行(mode=line の場合)またはフレーム(mode=frame の場合)の最初のピクセル値をマークします。 |
バージョン3.0.5 | |
| IsLastPixel |
行モードの場合は行の最後のピクセル、フレームモードの場合はフレームの最後のピクセルをマークします。また、行モードの場合は空の行、フレームモードの場合は空のフレームをマークするためにも使用できます。 |
Version 3.0.5 | |
| PixelReplicator |
入力リンクのピクセルを複製します。 |
バージョン 3.0.1 | |
| PixelToImage |
0Dピクセルストリームを0D、1D、または2D画像と同期させることができます。 |
バージョン 1.3 | |
| RemoveImage |
画像を完全に削除してください。 |
バージョン 1.1 | |
| RemoveLine |
画像内の線を完全に除去します。 |
バージョン 1.2 | |
| RemovePixel |
画像から指定したピクセルを削除します。 |
Version 1.2 | |
| ReSyncToLine |
行末のデータを受け取り、現在の画像行と同期させます。 |
バージョン 1.2 | |
| RxImageLink |
設計内のTxImageLinkオペレータから画像を受信します。 |
バージョン 3.0 | |
| SourceSelector |
このオペレータは、n個のM-Typeソース間の切り替えを提供します。 |
バージョン 1.3 | |
| SplitImage |
指定された画像高さの新しい画像に画像を分割します。 |
バージョン 1.2 | |
| SplitLine |
画像ラインを指定された幅の複数のラインに分割します。 |
バージョン 1.2 | |
| SYNC |
イメージストリームを同期させます。 |
バージョン 1.1 | |
| TxImageLink |
設計内の任意の場所にあるRxImageLinkオペレータに画像を送信します。 |
バージョン 3.0 | |
| Overflow |
停止できないデータストリームのためのオーバーフロー管理。 |
Version 3.3 | |
表 66:Synchronization ライブラリのオペレータ

前へ