Tcl スクリプティング

Tclは習得が容易でありながら、プログラミング言語としての強力な機能を提供します。 シェルのコマンドを呼び出すようなシンプルな使い方も可能です。 同時に、高度なプログラミング手法を使用して、洗練された処理スキームを構築することもできます。 

VisualApplets とスクリプト言語の強力な機能を組み合わせることで、生産性を飛躍的に向上させることができます。

次のことが可能です:

  • デザイン作成の自動化:

    スクリプトを使用して、パラメータによって制御されるデザインのコンポーネントを組み立てることができます。 処理パイプラインのライブラリを設定し、さまざまなデザインの群を自動的に作成します。

  • デザインシミュレーションの自動化:

    Tclを使用すると、非常に大規模なシミュレーション実行を定義できます。 たとえば、ファイルシステム内のどこかに保存された数千枚の画像にわたる一連のシミュレーション実行を指定できます。 あるいは、シミュレーションに異なるデザインパラメータのセットを使用する、さまざまなシミュレーション実行を定義することもできます。

[ヒント] Documentation

VisualApplets Tclコンソールの使用方法および詳細なコマンドリファレンスについては、TCL Documentationをご覧ください。

[注] 可用性

VisualApplets TCLスクリプト機能は、VisualApplets Expertに含まれています。

TCLスクリプトを使用するには、ExpertライセンスまたはVisualApplets 4ライセンスのいずれかが必要です。