Operator Library: Arithmetics
ADD モジュールは、複数の入力リンクにわたる合計を計算します。 入力リンクの数は、モジュールのインスタンス化時に選択する必要があります。
| ImplementationType | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | static write parameter | |||
| Default | AUTO | |||
| 範囲 | (AUTO, EmbeddedALU, LUT) | |||
|
パラメーター ImplementationType は、オペレーターの実装戦略、つまり、 オペレーターの実装にどのロジック要素が使用されるかに影響します。 以下の値から選択できます: AUTO: オペレーターがインスタンス化されると、接続されたリンクのパラメーター化に基づいて、最適な実装戦略が自動的に選択されます。 EmbeddedALU: オペレーターは、LUT ベースではない FPGA の組み込み算術論理要素を使用します。 LUT: オペレーターは FPGA の LUT ロジックを使用します。
|
||||
Operator ADD の使用方法は、以下の例に示されています。
-
Synchronization Rules - Oタイプネットワークでのオペレーターの使用。
-
ローカルのアダプティブしきい値処理の二値化の例。 8×8ピクセルのカーネルサイズを使用します。
-
例 - ヒストグラムシレッショルド
-
'Color Plane Separation Option 5 - Sequential Output with Advances Processing'
カラープレーン分離の例。 RGB入力はコンポーネントに分割され、1つのDMAチャネルを介して順次出力されます。 分割は、パラレルワードで同じコンポーネントを収集し、FrameBufferRandomReadで読み取ることで実行されます。
-
Examples - Roberts Cross Gradient フィルターの例。
-
例 - 全4方向の Sobel フィルター。
-
例 - 2つのフィルターを並列で使用する例。
-
「High Boost Sharpening Filter」
例 - シャープネス処理用のハイブースト Laplace フィルター
-
Example - Calculates image moments orientation and eccentricity
-
使用例 - 入力画像にグリッドがオーバーレイされます。 グリッドの画素値は、入力画素値から決定されます。




![[注]](../common/images/admon/note.png)
前へ