Operator Library: Base
このオペレータは、入力リンクのN x Mのカーネルコンポーネントをj = N * M個の出力リンクに分割します。 出力リンクの数jは、オペレータの初期化時に指定する必要があります。 出力リンクの数は、カーネルコンポーネントの数と等しくなければなりません。 入力カーネルサイズが変更された場合は、オペレータの新しいインスタンス化が必要です。 このオペレータの逆の動作をするのが'MergeKernel'です。
SplitKernelオペレータの使用方法は、以下の例に示されています。
-
Example - Line Shear example with linear interpolation.
-
'Histogram of Oriented Gradients (HOG)'
Examples- Histogram of oriented Gradients


前へ