Operator Dummy

Operator Library: Base

必要なオペレーターが存在しない場合、Dummy オペレーターがデザインに自動的に挿入されます。 これは以下のいずれかの理由による可能性があります:

  • VisualApplets プロジェクトが別のハードウェアプラットフォームから移植されました。 新しいプラットフォームでオペレーターが利用できない場合、Dummy オペレーターが挿入されます。 詳細については、'Target Hardware Porting'をお読みください。

  • プロジェクトは元々、古いバージョンの VisualApplets で生成されたものです。 現在のバージョンでは、そのオペレーターはもう利用できない可能性があります。 詳細については、現在のバージョンのリリースノートおよび'Migration from Older Versions'を確認してください。 ほとんどのオペレーターは、類似した名前を持つ他のオペレーターに置き換えることができます。

  • VisualApplets のインストールが完了していません。 一部のファイルが不足している可能性があります。 空のディレクトリに VisualApplets を再インストールしてください。

元のオペレーターのモジュール名とパラメータ値を確認するには、パラメータを確認してください。

リンクの数が異なります。 これらが古いパラメータリンクを置き換えます。

[注] Dummy オペレーターの置き換えが必要

VisualApplets プロジェクトは、Dummy オペレーターが含まれている状態ではビルドできません。 すべての Dummy オペレーターを置き換えるか、削除する必要があります。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ

サポートされているリンクフォーマット

None

パラメーター

置き換え対象
タイプ static パラメータ
Default
範囲

元のオペレーター名が含まれています。

さまざまなパラメータ名
タイプ static パラメータ
Default
範囲

元のオペレーターの各パラメータに対応するパラメータが存在します。 名前と値は元と同じです。