はじめに

VisualAppletsには、処理機能を表す多数の演算子が用意されています。 このセクションでは、利用可能なすべての演算子の機能について詳しく説明します。 演算子リファレンスの構成については、以下を参照してください。

  • 説明

    説明では、演算子の主な機能と動作について解説しています。 これは、演算子リファレンスの主要な部分です。

    ライブラリ Hardware Platform の演算子については、該当する演算子がどのハードウェアプラットフォームで利用可能かを示す表が記載されています。

  • Operator Restrictions

    入力形式やシミュレーションに制限がある演算子については、その項目がここに記載されます。

  • I/O Property

    以下の表を示しています

    • 演算子のタイプが示されます。タイプは、Oタイプ、Mタイプ、Pタイプのいずれかになります(「Operator Types」を参照してください)。 演算子のタイプの詳細な実践的ガイダンスについては、 Operator Types and Synchronizationのチュートトリアルを参照してください。
    • 入力リンクが一覧表示されます。
    • 出力リンクが一覧表示されます。

    演算子がMタイプで複数の入力を持つ場合、同期および非同期の入力グループがリストされます。 入力グループの詳細については、「M-type Operators with Multiple Inputs」を参照してください。

  • サポートされているリンクフォーマット

    すべての入力ポートおよび出力ポートでサポートされているリンクフォーマットがリストされます。 すべてのリンクプロパティの説明については、「Link Properties」を参照してください。

  • パラメーター

    演算子にパラメータがある場合、このセクションにリストされます。 各パラメータについて、説明のほかに、名前、値の範囲、デフォルト値が記載されています。 パラメータ化の詳細については、「Module Properties」を確認してください。

  • 使用例

    The examples of use section is a very helpful part. It shows a list of examples where the operator is used. You can directly click on a link to get redirected to the example. The example of use can be anywhere in the user manual or Basics and Examples parts.

  • 詳細情報

    一部の演算子については、演算子リファレンスの末尾により詳細な情報が記載されています。

演算子リファレンスには、VisualAppletsから直接アクセスできます。 詳細については、「Help」を参照してください。 また、Indexは、必要な演算子リファレンスに素早くアクセスするための優れたリソースです。 最後に、Library Overviewに利用可能なすべてのライブラリのリストが提供されています。