Operator Library: Signal
オペレーターのシグナルリンク出力は、パラメーター Mode を使用してソフトウェアで設定できます。 ステートのタイプは、Modeパラメーターで指定されます。 次の3つのオプションを利用できます。
-
Low:
オペレーター出力シグナルリンクの値がLow(ゼロ)になります。
-
High:
オペレーター出力シグナルリンクの値がHigh(1)になります。
-
Pulse:
オペレーターは出力でパルスを生成します。つまり、1クロックサイクルの間Highの値を出力します。 このパルスの後、オペレーターはLowの値(ゼロ)を出力します。 パラメーターを High に設定した後に Pulse に設定しても、パルスの前にLowの値は生成されません。 そのため、パラメーターを Pulse に設定する前に、Low または Pulse に設定する必要があります。
このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| モード | |
|---|---|
| タイプ | static/dynamic read/write parameter |
| Default | 低 |
| 範囲 | {Low, High, Pulse} |
|
このパラメーターは、オペレーターの出力リンクにおける出力信号の値を指定します。 上記の説明を参照してください。 |
|
SetSignalStatusオペレーターの使用法は、以下の例に示されています。
-
DMA、RAM、GPIO、トリガー、LEDのハードウェアセルフテストの例。
-
例 - ハードウェアにおける設計の内部データフロー制御のデバッグおよび潜在的な補正を目的としています。
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'
エリアスキャンプロセスのトリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'
CoaXPress 用のエリアスキャントリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'
CoaXPress12向けエリアスキャントリガーについて説明します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレーター、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'
ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP Using Signal Operators'
ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad Using Signal Operators'
CoaXPress12 用のラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

前へ