Operator AppendImageDyn

Operator Library: Synchronization

オペレーター AppendImageDyn は、入力画像を動的に結合してより大きな出力画像を生成します。画像が結合されるかどうかは、入力 Append によって制御されます。これは入力 I と同期しています。これが、結合される画像の数がパラメータによって定義されるオペレーター AppendImage との違いです。入力 Append のいずれかのピクセル値が 1 である場合、次の画像が現在の画像に追加されます。

[重要] 最大画像高さを超えないようにする

このオペレーターを使用すると、出力リンクで定義されている最大画像高さを超える可能性があります。そのため、結合された入力画像が出力リンクのパラメータ化された最大画像高さを超えないように常に確認してください。画像高さを超過した場合、デザイン内の後続のオペレーターが正常に動作しない可能性があります。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ P
入力リンク I、データ入力
Append、制御入力
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I 入力リンク Append Output Link O
Bit Width [1, 64]1 1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned as I
Parallelism any as I as I
Kernel Columns any 1 as I
Kernel Rows any 1 as I
Img Protocol VALT_IMAGE2D as I VALT_IMAGE2D
Color Format any VAF_GRAY as I
Color Flavor any FL_NONE as I
Max. Img Width any as I as I
Max. Img Height any as I any2

1

入力 Bit Width の範囲は次のとおりです:

  • 符号なし入力の場合: [1, 64]

  • 符号付き入力の場合: [2, 64]

  • 符号なしカラー入力の場合: [3, 63]

  • 符号付きカラー入力の場合: [6, 63]。

2

最大出力画像高さは、入力画像高さ以上である必要があります。

パラメーター

None

使用例

オペレーター AppendImageDyn の使用方法は、以下の例に示されています。