Operator Library: Logic
Operator ORは、ビット単位の論理OR演算を実行します。 対応するビットのいずれかが「1」である場合、各出力ビットは論理「1」に設定され、そうでない場合は「0」になります。 入力リンクの数は、モジュールのインスタンス化時に選択する必要があります。
したがって、n個の入力の出力ビット i は次のようになります。
Operator ORの使用例を次に示します。
-
Examples - この実装では、二値画像内の4つの単純なパターンを検出できます。 一致するごとに、出力が1に設定されます。
-
使用例 - 入力画像にグリッドがオーバーレイされます。 グリッドの画素値は、入力画素値から決定されます。


前へ