Operator Library: Base
Library: Base
PARALLELupオペレーターは、入力リンクと出力リンクの間の Parallelism を増加させます。
次の図は、入力側の Parallelism 3 から出力側の Parallelism 6 への parallel up 変換を示しています。

VisualAppletsでは、画像ラインの幅は常に Parallelism の倍数である必要があります。 PARALLELupオペレーターでは出力側で任意の Parallelism が許可されているため、出力側の画像ラインの幅が出力の Parallelism の倍数にならない場合があります。 この場合、オペレーターは画像ラインを Fill するためにダミーピクセルを追加します。 このダミーピクセルの値は未定義です。 VAシミュレーションでは、視認性を高めるためにダミーピクセルはゼロに設定されます。
次の図は、このダミーピクセルの挿入の図解を示しています。 ご覧のとおり、出力側の Parallelism 4 では入力ライン幅の 6 ピクセルをマッピングできません。 ここでは、ライン幅が 8 になるように、追加のダミーピクセルが 2 つ追加されています。

出力側の Parallelism が入力側の Parallelism の整数倍である場合、このオペレーターの消費リソースが最も少なくなります。
PARALLELupオペレーターの使用法を次の例に示します。
-
Design Parametrization - 無効なリンク Property です。
-
'Color Plane Separation Option 2 - Three Buffers, One DMA'
Sequential output of the color planes using three image buffers and one DMA operator.
-
カラープレーンのシーケンシャルDMA出力。 色分解はImageBufferMultiROIオペレータを使用して実行されます。 追加のプレソートにより、帯域幅とリソースが最適化されます。
-
'Color Plane Separation Option 5 - Sequential Output with Advances Processing'
カラープレーン分離の例。 RGB入力はコンポーネントに分割され、1つのDMAチャネルを介して順次出力されます。 分割は、パラレルワードで同じコンポーネントを収集し、FrameBufferRandomReadで読み取ることで実行されます。
-
例 - オペレーター SampleDnを使用せずに3x3の係数でダウンサンプリングします。
-
'imaFlex CXP-12 プラットフォームでの FrameBufferMultRoiDyn オペレーターの機能例'
使用例 - オペレーターの使用方法のデモ
-
使用例 - オペレーターの使用方法のデモ



前へ