基本設計理論

以下のBasic Guideでは、VisualAppletsの基本原則をステップバイステップで解説します。 次のセクションに進む前に、必ずGetting Startedガイドをご確認ください。 Getting Startedガイドは、Getting Startedにあります。

詳細な実践的ガイダンスについては、 VisualApplets Fundamentalsチュートリアル、または 概要チュートリアルのトピックを参照してください。

  1. 'Applet Parameterization'

    このBasic Guideの第1部では、Getting Startedガイドで実装されたVisualAppletsデザインを使用します。 ここでは、より詳細なコンテキストでのオペレータおよびリンクのパラメータ設定について説明します。 設定がデザインにどのように影響するか、また競合を解決する方法について学びます。

  2. ' Multiple DMA Channel Designs '

    Basic Guideのこの部分では、1つのデザインで複数のDMAを使用する方法を示します。 具体的には、しきい値による二値化と画像選択が実装されています。 画像の二値化の方法、およびシーケンスから画像をカウントして削除する方法について学びます。

    このサンプルには、実装、シミュレーションを使用した検証、およびハードウェアでの使用を含む、開発に必要なすべてのステップが含まれます。

  3. ' Synchronization of Asynchronous Image Pipelines '

    このBasic Guideの第3部では、2つの同期例について概説します。 2つのカメラソースからの画像をマージする方法を学びます。 1つ目の例では、ポートBの画像をポートAの画像にオーバーレイする方法を紹介します。 2つ目の例では、簡単な画像スティッチングを示します。