VisualAppletsは非常に習得しやすく、直感的に操作できるソフトウェアです。 使い方はとてもシンプルです。 しかし、すべてのプログラムやプログラミング言語と同様に、例やステップバイステップの基本ガイドを参照することで、使い方をスムーズに学ぶことができます。 VisualAppletsの世界への導入として、「はじめに」の章(Getting Startedを参照)で紹介されているデザインを読み、実際に実装してみることをお勧めします。 その次に、以下で紹介する基本事項や例を確認することで、独自の実装を開始する際のハードルを下げることができます。
VisualAppletsのオペレーターに関する詳細な情報が必要な場合は、常にオペレーターリファレンスを活用してください(Operator Referenceを参照)。 各オペレーターの説明には、それが使用されている使用例のリストが含まれています。
VisualAppletsの機能の理解に問題がある場合、またはVisualAppletsのデザインの背景にある理論の理解に問題がある場合は、ユーザーマニュアルの該当する章を確認してください(User Manualを参照)。
補足的な実践チュートリアルが概要チュートリアルのトピックで公開されています。
基本と使用例は3つのパートで構成されています。 まず、基本的なデザイン理論を紹介する基本ガイドがあります。 次に、必要なカメラインターフェイスとハードウェアデバイスを使用して独自のプロジェクトを開始できるようにするための、基本的なアクリジションアプレットのリストが提供されます。 使用例の章は、VisualAppletsのインストールフォルダにあるサンプルファイルのリストです。 これらの使用例はオペレーターの使い方を示しており、実装のアイデアを提供します。
これらの使用例およびリファレンスデザインに適用される特許、知的財産権の通知、および免責事項については、以下を参照してください
Examples/LEGAL_NOTICE.txt VisualAppletsのインストールディレクトリ内にあります。

前へ