Operator Library: Synchronization
オペレータ InsertImage は、n個の入力リンク I[0] .. I[n-1] を出力リンク O にマルチプレックスします。 したがって、オペレータはすべての入力の入力画像をシーケンシャルな順序で O から出力します。
オペレータは、入力画像を順番に出力へと転送します。 まず入力リンク I[0] が処理され、次にリンク I[1] が処理されます。リンク I[n-1] の後、オペレータは I[0] の次の画像から再度処理を開始します。 オペレータは、現在選択されている入力に画像が存在するまで待機します。 そのため、入力をスキップすることはできません。 「早い者勝ち」の処理戦略はありません。
説明したように、オペレータは特定の時点で特定の入力のみを転送します。 1つの入力が処理されている間、他のすべての入力はブロックされます。 ブロックされた入力に画像が存在する場合は、処理されるまでバッファリングできるようにしてください。 さらに、デッドロックの原因となるため、複数の入力が同じ画像ソースから供給されないようにユーザーが確認する必要があります。 正しい挿入方法の詳細については、「Basics and Examples」の 'Multiplex the Images of Two Cameras' を確認してください。
すべての入力 I[k] に対して、オペレータは制御入力 Ins[k] を提供します。 これらの入力は、画像データを使用してい出力に転送するか、破棄するかを制御するために使用されます。 Ins[k] 入力はバイナリデータを受け入れます。 それぞれの画像の最初のピクセルに 1 が指定された場合、画像は出力に転送されます。 一方、それぞれの画像の最初のピクセルに値 0 が指定された場合、画像は処理されますが破棄されます。
I[k] と Ins[k] のペアは同期しています。つまり、O-type オペレータの任意のネットワークを介して、同じ M-type ソースから供給される必要があります。 詳細については、'M-type Operators with Multiple Inputs' を参照してください。 したがって、これらのペアに SYNC オペレータは必要ありません。
オペレータの出力フレームレートは、入力フレームレートの n 倍高くなります。 ただし、出力 Parallelism は増加しません。 したがって、より多くのデータを転送する必要がある場合でも、出力帯域幅は入力帯域幅と等しくなります。 オペレータがデータを処理する前に、入力の Parallelism を増やす必要がある場合があります。
I[k] のすべての画像は、異なる高さと幅を持つことができます。 制御入力 Ins[k] は、空の入力画像の場合は無視されます。 これらの画像は出力に転送されず、つまり破棄されます。
| Property | 値 |
|---|---|
| オペレータータイプ | M |
| 入力リンク | I[0]、データ入力 I[k]、データ入力 Ins[k]、制御入力 |
| Output Link | O, data output |
|
符号なし入力の場合、入力ビット幅の範囲は[1, 64]です。 符号付き入力の場合、範囲は[2, 64]です。 符号なしカラー入力の場合、範囲は[3, 63]であり、符号付きカラー入力の場合の範囲は[6, 63]です。 |
|
|
最大出力画像幅は、すべての I[k] 入力画像幅の最大値です。 |
|
|
The maximum output image height is the maximum of all I[k] input image heights. |
同期および非同期入力
- 同期グループ: I[k] および Ins[k]
- すべてのグループは相互に非同期です。
オペレータ InsertImage の使用法を以下の例に示します。
-
'Multiplex the Images of Two Cameras'
例 - 2台のカメラの画像をマルチプレックスするためのオペレータの使用法。
-
'Color Plane Separation Option 2 - Three Buffers, One DMA'
3つの画像バッファと1つの DMA オペレータを使用したカラープレーンのシーケンシャル出力。
-
例 - 画像ストリームを分割および統合する方法を示します。画像にトレーラーを追加します。
-
「Tap Geometry Sortingを使用したマルチタップカメラインターフェイスの機能例 」
使用例 - オペレーターの使用方法のデモ
-
'A rolling average is applied on a dynamic number of images'
例 - Rolling Average - Loop
-
例 - ループを使用した Depth From Focus




前へ