Operator Library: Logic
NOTオペレータは入力ビットを反転させます。 ビット単位の論理反転を行います。 対応する入力ビットが「0」の場合は各出力ビットが論理「1」に設定され、そうでない場合は出力は「0」になります。 入力リンクの数は、モジュールのインスタンス化時に選択する必要があります。
したがって、出力ビット i は
NOTオペレータの使用例を以下に示します。
-
「2つのカメラソースからの画像データの結合 - オーバーレイブレンドの構築」
例 - 数式から実装まで。オーバーレイブレンドの実装方法に関する説明。
-
Examples - 2つの連続する画像間の差分を計算します。 差分をしきい値処理し、DMAチャネル経由で出力します。
-
例 - High Speedかつ頑健なレーザーライン検出アルゴリズム。 このアルゴリズムは、サブピクセル精度の結果を得るために重心座標を決定します。


Prev