Operator Library: Base
ImageNumber オペレーターは、出力リンクで入力リンクの現在画像のインデックスを提供します。 これにより、入力の各ピクセルは画像のインデックス、つまり画像番号に置き換えられます。 実際の入力ピクセル値は使用されません。 このオペレーターは、入力に新しい画像が入るたびにインクリメントされるCounterとして機能します。 Counterは、プロセスの開始時('Multiple Processes')または最大値に達した後にリセットされます。 最初の画像の画像インデックスは0になります。
出力リンクOの Bit Width を変更することで、Counterの幅を定義できます。 Counterが最大値に達すると、再びゼロから開始されます(ラップアラウンド条件)。 例えば、出力の Bit Width が8 bitの場合、Counterの値は0から255の間になります。
パラメータ SingleShot を使用すると、ラップアラウンド条件でオペレーターはリセットされません。 Counterの出力値は最大値のまま維持されます。 したがって、8 bitのイメージ Counterの場合、Counterの値は最大値の255のままになります。
多くの場合、このオペレーターは RemoveImage オペレーターと組み合わせて使用され、 シーケンスの最初のN個の画像を削除します。
Operator Restrictions
- このオペレーターは空画像をサポートしています。 オペレーターはそれらの空画像をカウントします。 ただし、空画像の場合、空フレームの出力にはピクセルが含まれないため、 出力で Counter の値を提供することはできません。 次の非空画像の後に、出力リンクは正しい Counter の値を提供します。
| SingleShot | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | OFF |
| 範囲 | {OFF, ON} |
|
このパラメータはラップアラウンド条件を制御します。 OFFに設定すると、Counterは処理された画像ごとに無限にカウントします。 つまり、出力リンクの Bit Width によって定義される最大可能な Counter 値でラップアラウンドが発生します。 ONに設定すると、最大可能な値に達するまでCounterはカウントを続けます。 Counterは最大値でカウントを停止します。 |
|
The use of operator ImageNumber is shown in the following examples:
-
例 - ヒストグラムシレッショルド
-
例 - ジェネレータによって画像タイミングが提供されている間、デザインのデータフローを解析できます。
-
例 - デバッグ目的で画像を手動で挿入できます。
-
例 - デバッグ目的でリンク上の画像転送状態を調査できます。
-
Examples - デバッグ目的で、Scopeオペレーターにはグレースケール画像を解析するためのオプションが用意されています。
-
Examples - 2つの連続する画像間の差分を計算します。 差分をしきい値処理し、DMAチャネル経由で出力します。
-
'A rolling average is applied on a dynamic number of images'
例 - Rolling Average - Loop


前へ