コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

使用Stereo ace カメラ#

このトピックでは、Basler Stereo aceカメラの使用を開始する方法について、手順を追って概要を説明します。カメラの設定方法、画像の取得方法、および取得した画像データの処理方法について説明します。

Stereo aceカメラを操作する最も簡単な方法は、Stereo ace用pylon補足パッケージの一部としてインストールされるpylon 3D Viewerを使用することです。

ステップバイステップの手順#

  1. カメラをコンピューターに接続します。
    カメラとソフトウェアのインストールの詳細については、ハードウェアのインストール(Stereo ace)およびソフトウェアのインストール(Stereo ace)を参照してください。StatusおよびEthernetのLEDが緑色で点滅/点灯している場合、カメラは使用準備が整っています。詳細については、カメラモデルのトピックの「LED States」セクションを参照してください。
  2. pylon 3D Viewerを起動します。
    Windows: Start > Basler > pylon 3D Viewerの順にクリックします。
    Linux: 次のコマンドを実行します: /opt/pylon/bin/StereoViewer
    カメラがカメラセレクターのドロップダウンリストに表示され、画像取得が直ちに開始されます。
    画像ウィンドウ領域には、さまざまなコンポーネントを表示する4つのウィンドウが開きます。
    カメラがカメラセレクターに表示されない場合は、IPアドレスに問題があることが原因である可能性があります。
  3. カメラを設定します。詳細については、画質の最適化(Stereo ace)を参照してください。
  4. 測定結果を処理します。
  5. 必要に応じてカメラ設定を保存します。
    詳細については、pylon 3D Viewerの概要を参照してください。