コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ユーザー定義データ#

User-Defined Data camera feature を使用すると、ユーザー定義データをカメラに保存できます。

機能を使用する#

仕組み#

ユーザー定義データをカメラに保存するには、次の3つのオプションがあります。

User-Defined Valuesの設定#

カメラには、最大5つのユーザー定義値を保存できます。これらの値は、自分の用途に必要な値(パノラマ画像の光学パラメーター値など)にすることができます。これらの値は32ビット符号付き整数値で、必要に応じて設定および取得できます。これらは保管場所として機能し、カメラの動作には影響しません。

値の名前は次のとおりです Value1 to Value5.

ユーザー定義の値を設定するには、次の手順に従います。

  1. パラメーターを UserDefinedValueSelector パラメータを目的のユーザー定義値に設定します(例: Value1.
  2. parameterに目的の値を入力します。 UserDefinedValue パラメータの値を取得します。

デバイスユーザーIDの設定#

次の DeviceUserID パラメータを使用すると、カメラにユーザー定義の名前を割り当てることができます。

カメラにユーザー定義の名前を割り当てるには:

  1. 次の名前を入力します DeviceUserID フォルダーにある Device Control カテゴリ。次のパラメータ DeviceUserID は、数字、文字、スペースの任意の組み合わせで構成できます。

GigE カメラの場合、 DeviceUserID pylon IP Configurator でも設定できます。

USB 3.0 カメラでは、変更を有効にするために DeviceReset コマンドを使用してカメラをリセットする必要があります。

その他の device information parameters に関する情報も参照してください。

バイナリファイルとしての User Data の保存#

カメラにバイナリデータ(ace 2 カメラの場合は最大約 200 kB)を保存できます。このデータは User Data という名前の個別ファイルとして保存され、pylon Viewer の File Access 機能を使用して転送されます。

一般的なユーザーデータの例:

  • キャリブレーションデータ
  • Shading Correction データ

カメラへの User Data のアップロード#

pylon Viewer を使用して User Data ファイルをアップロードするには:

  1. pylon Viewer で、User Data ファイルをアップロードするカメラを開きます。
  2. pylon Viewerの[カメラ]メニューで、[ファイルアクセス]をクリックします。
  3. Camera File ドロップダウンボックスで、User Data を選択します。
  4. Uploadをクリックし、アップロードするファイルを選択します。ファイルの拡張子は *.dllである必要があります。
  5. [開く]をクリックします。
  6. Camera File Access ダイアログを閉じます。

ファイルがカメラに保存されます。

カメラからの User Data のダウンロード#

pylon Viewerを使用してユーザーデータファイルをダウンロードするには:

  1. pylon Viewerで、ユーザーデータファイルをダウンロードするカメラを開きます。
  2. pylon Viewerの[カメラ]メニューで、[ファイルアクセス]をクリックします。
  3. Camera File ドロップダウンボックスで、User Data を選択します。
  4. Downloadをクリックし、ファイルを保存するディレクトリに移動して、拡張子 *.dllを含む希望のファイル名を入力します。
  5. Save をクリックします。
  6. Camera File Access ダイアログを閉じます。

指定したディレクトリにファイルがダウンロードされます。

サンプルコード#

// Select user-defined value 1
camera.UserDefinedValueSelector.SetValue(UserDefinedValueSelector_Value1);
// Set the value for the UserDefinedValue parameter
camera.UserDefinedValue.SetValue(1000);
// Get the value of user-defined value 1
camera.UserDefinedValueSelector.SetValue(UserDefinedValueSelector_Value1);
int64_t UserValue1 = camera.UserDefinedValue.GetValue();
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Select user-defined value 1
CEnumParameter(nodemap, "UserDefinedValueSelector").SetValue("Value1");
// Set the value for the UserDefinedValue parameter
CIntegerParameter(nodemap, "UserDefinedValue").SetValue(1000);
// Get the value of user-defined value 1
CEnumParameter(nodemap, "UserDefinedValueSelector").SetValue("Value1");
int64_t UserValue1 = CIntegerParameter(nodemap, "UserDefinedValue").GetValue();
// Select user-defined value 1
camera.Parameters[PLCamera.UserDefinedValueSelector].SetValue(PLCamera.UserDefinedValueSelector.Value1);
// Set the value for the UserDefinedValue parameter
camera.Parameters[PLCamera.UserDefinedValue].SetValue(1000);
// Get the value of user-defined value 1
camera.Parameters[PLCamera.UserDefinedValueSelector].SetValue(PLCamera.UserDefinedValueSelector.Value1);
Int64 UserValue1 = camera.Parameters[PLCamera.UserDefinedValue].GetValue();
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
int64_t UserValue1 = 0;
/* Select user-defined value 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "UserDefinedValueSelector", "Value1");
CHECK(errRes);
/* Set the value for the UserDefinedValue parameter */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "UserDefinedValue", 1000);
CHECK(errRes);
/* Get the value of user-defined value 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "UserDefinedValueSelector", "Value1");
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceGetIntegerFeature(hdev, "UserDefinedValue", &UserValue1);
CHECK(errRes);
# Select user-defined value 1
camera.UserDefinedValueSelector.Value = "Value1"
# Set the value for the UserDefinedValue parameter
camera.UserDefinedValue.Value = 1000
# Get the value of user-defined value 1
camera.UserDefinedValueSelector.Value = "Value1"
UserValue1 = camera.UserDefinedValue.Value

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。