Stereo mini の機能#
このセクションでは、Stereo mini カメラでの深度およびカラー画像の取得を設定するために使用される機能について説明します。
パラメータの設定は、pylon Software Suite に含まれる pylon APIs を使用するか、または 3D Viewer を介して行うことができます。
利用可能なパラメータ、値、および値の範囲は、カメラモデル、ファームウェアバージョン、選択されたソース、および選択されたコンポーネントによって異なる場合があります。3D Viewer には、接続されているカメラで使用可能な設定が表示されます。
ソースの選択#
一部の画像取得機能はソースに依存します。これらの機能のいずれかを設定する前に、 SourceSelector パラメータを制御対象のセンサーに設定します:
Source1(Left): 左モノクロセンサーSource2(Right): 右モノクロセンサーSource3(Color): カラーセンサー
各カメラモデルでサポートされている画像ストリーム、解像度、およびフレームレートについては、Image Data Stream を参照してください。