コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ホワイトバランス#

ホワイトバランス機能は、カラーセンサーからの画像におけるカラーチャンネルのバランスを制御します。

オートホワイトバランス#

オートホワイトバランスを設定するには:

  1. パラメーターを SourceSelector パラメータを Source3 (Colorを使用します。
  2. パラメーターを BalanceWhiteAuto パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
    • Off:オートホワイトバランスが無効になっています。次の項目を使用してホワイトバランスを手動で設定します: BalanceRatio パラメータ。
    • Continuous:画像取り込み中、カメラがホワイトバランスを継続的に調整します。

マニュアルホワイトバランス#

ホワイトバランスを手動で設定するには:

  1. パラメーターを SourceSelector パラメータを Source3 (Colorを使用します。
  2. パラメーターを BalanceWhiteAuto パラメータを Off.
  3. パラメーターを BalanceRatio パラメータを希望の値に設定します。

利用可能な範囲は、カメラモデルおよびファームウェアバージョンによって異なります。