Exposure Overlap Time Max#
このパラメーターは、カメラのフレームレートを最大化する場合(可能な限り高いレートでトリガーする場合)に特に便利です。
このパラメーターは、カメラをTrigger WidthまたはTrigger Controlled露光モードで操作した場合にのみ使用できます。
機能を使用する#
仕組み#
画像取得のオーバーラップを使用して、カメラのフレームレートを上げることができます。画像取得をオーバーラップさせると、カメラが前の画像のセンサーデータをまだ読み取っている間に、新しい画像の取得が開始されます。
Trigger WidthおよびTrigger Controlled露光モードでは、トリガー期間が完了するまで画像の露光時間がカメラに認識されません。このため、カメラは画像取得のオーバーラップを完全に最適化できません。
To avoid this problem, enter a value for the ExposureOverlapTimeMax parameter that represents the shortest exposure time you intend to use (in µs). This helps the camera to optimize overlapping image acquisition.
情報
If you have entered a value for the ExposureOverlapTimeMax parameter, make sure to never apply a trigger signal that is shorter than the given parameter value.
Exposure Overlap Time Maxの設定#
Trigger WidthまたはTrigger Controlled露光モードでカメラのフレームレートを最適化するには、次の手順に従います。
- パラメーターを
TriggerModeparameter toTriggerWidthまたはTriggerControlled. - パラメーターを
ExposureOverlapTimeModeparameter ((使用している場合)に設定します) toManual. - Enter a value for the
ExposureOverlapTimeMaxparameter that represents the shortest exposure time you intend to use (in µs).
例: Assume that you want to trigger the camera to apply exposure times in a range from 3000 μs to 5500 μs. In this case, set the camera's ExposureOverlapTimeMax parameter to 3000.
追加パラメーター#
On some camera models, the ExposureOverlapTimeMode parameter is available.
このパラメーターが使用可能な場合は、次のいずれかの値に設定できます。
Automatic: The value of theExposureOverlapTimeMaxparameter is set to the maximum possible value and can't be modified. This is the default setting.Manual: You can configure theExposureOverlapTimeMaxparameter as desired.
このパラメーターが使用できない場合、カメラは常に「Manual」モードで作動します。
特性#
| カメラモデル | 使用可能なExposureOverlapTimeModeパラメーター |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | いいえ |
| a2A640-240umSWIR | いいえ |
| a2A1280-80gmSWIR | いいえ |
| a2A1280-125umSWIR | いいえ |
| a2A1920-51gcBAS | いいえ |
| a2A1920-51gcIP67 | いいえ |
| a2A1920-51gcPRO | いいえ |
| a2A1920-51gmBAS | いいえ |
| a2A1920-51gmIP67 | いいえ |
| a2A1920-51gmPRO | いいえ |
| a2A1920-160ucBAS | いいえ |
| a2A1920-160ucPRO | いいえ |
| a2A1920-160umBAS | いいえ |
| a2A1920-160umPRO | いいえ |
| a2A1920-165g5cBAS | いいえ |
| a2A1920-165g5mBAS | いいえ |
| a2A1920-168mgc | いいえ |
| a2A1920-168mgm | いいえ |
| a2A2048-35gmSWIR | いいえ |
| a2A2048-37gcBAS | いいえ |
| a2A2048-37gcPRO | いいえ |
| a2A2048-37gmBAS | いいえ |
| a2A2048-37gmPRO | いいえ |
| a2A2048-110umSWIR | いいえ |
| a2A2048-114g5cBAS | いいえ |
| a2A2048-114g5mBAS | いいえ |
| a2A2048-114mgc | いいえ |
| a2A2048-114mgm | いいえ |
| a2A2048-114ucBAS | いいえ |
| a2A2048-114ucPRO | いいえ |
| a2A2048-114umBAS | いいえ |
| a2A2048-114umPRO | いいえ |
| a2A2048-173cmSWIR | いいえ |
| a2A2440-98g5cBAS | いいえ |
| a2A2440-98g5mBAS | いいえ |
| a2A2448-23gcBAS | いいえ |
| a2A2448-23gcIP67 | いいえ |
| a2A2448-23gcPRO | いいえ |
| a2A2448-23gmBAS | いいえ |
| a2A2448-23gmIP67 | いいえ |
| a2A2448-23gmPRO | いいえ |
| a2A2448-75ucBAS | いいえ |
| a2A2448-75ucPRO | いいえ |
| a2A2448-75umBAS | いいえ |
| a2A2448-75umPRO | いいえ |
| a2A2448-90mgc | いいえ |
| a2A2448-90mgm | いいえ |
| a2A2448-105g5cBAS | いいえ |
| a2A2448-105g5mBAS | いいえ |
| a2A2448-120cc | いいえ |
| a2A2448-120cm | いいえ |
| a2A2448-210cc | いいえ |
| a2A2448-210cm | いいえ |
| a2A2464-23gcBAS | いいえ |
| a2A2464-23gcPRO | いいえ |
| a2A2464-23gmBAS | いいえ |
| a2A2464-23gmPRO | いいえ |
| a2A2464-77ucBAS | いいえ |
| a2A2464-77ucPRO | いいえ |
| a2A2464-77umBAS | いいえ |
| a2A2464-77umPRO | いいえ |
| a2A2464-115g5cBAS | いいえ |
| a2A2464-115g5mBAS | いいえ |
| a2A2560-20gmSWIR | いいえ |
| a2A2560-70umSWIR | いいえ |
| a2A2560-131cmSWIR | いいえ |
| a2A2590-22gcBAS | いいえ |
| a2A2590-22gcPRO | いいえ |
| a2A2590-22gmBAS | いいえ |
| a2A2590-22gmPRO | いいえ |
| a2A2590-60ucBAS | いいえ |
| a2A2590-60ucPRO | いいえ |
| a2A2590-60umBAS | いいえ |
| a2A2590-60umPRO | いいえ |
| a2A2600-20gcBAS | いいえ |
| a2A2600-20gcPRO | いいえ |
| a2A2600-20gmBAS | いいえ |
| a2A2600-20gmPRO | いいえ |
| a2A2600-64ucBAS | いいえ |
| a2A2600-64ucPRO | いいえ |
| a2A2600-64umBAS | いいえ |
| a2A2600-64umPRO | いいえ |
| a2A2840-14gcBAS | いいえ |
| a2A2840-14gcIP67 | いいえ |
| a2A2840-14gcPRO | いいえ |
| a2A2840-14gmBAS | いいえ |
| a2A2840-14gmIP67 | いいえ |
| a2A2840-14gmPRO | いいえ |
| a2A2840-14gmUV | いいえ |
| a2A2840-48ucBAS | いいえ |
| a2A2840-48ucPRO | いいえ |
| a2A2840-48umBAS | いいえ |
| a2A2840-48umPRO | いいえ |
| a2A2840-48umUV | いいえ |
| a2A2840-57mgc | いいえ |
| a2A2840-57mgm | いいえ |
| a2A2840-67g5cBAS | いいえ |
| a2A2840-67g5mBAS | いいえ |
| a2A2840-67g5mUV | いいえ |
| a2A2840-86cc | いいえ |
| a2A2840-86cm | いいえ |
| a2A3536-9gcBAS | いいえ |
| a2A3536-9gcPRO | いいえ |
| a2A3536-9gmBAS | いいえ |
| a2A3536-9gmPRO | いいえ |
| a2A3536-31ucBAS | いいえ |
| a2A3536-31ucPRO | いいえ |
| a2A3536-31umBAS | いいえ |
| a2A3536-31umPRO | いいえ |
| a2A3536-37mgc | いいえ |
| a2A3536-37mgm | いいえ |
| a2A3536-42g5cBAS | いいえ |
| a2A3536-42g5mBAS | いいえ |
| a2A3840-13gcBAS | いいえ |
| a2A3840-13gcPRO | いいえ |
| a2A3840-13gmBAS | いいえ |
| a2A3840-13gmPRO | いいえ |
| a2A3840-45ucBAS | いいえ |
| a2A3840-45ucPRO | いいえ |
| a2A3840-45umBAS | いいえ |
| a2A3840-45umPRO | いいえ |
| a2A4096-9gcBAS | いいえ |
| a2A4096-9gcIP67 | いいえ |
| a2A4096-9gcPRO | いいえ |
| a2A4096-9gmBAS | いいえ |
| a2A4096-9gmIP67 | いいえ |
| a2A4096-9gmPRO | いいえ |
| a2A4096-30ucBAS | いいえ |
| a2A4096-30ucPRO | いいえ |
| a2A4096-30umBAS | いいえ |
| a2A4096-30umPRO | いいえ |
| a2A4096-38mgc | いいえ |
| a2A4096-38mgm | いいえ |
| a2A4096-44g5cBAS | いいえ |
| a2A4096-44g5mBAS | いいえ |
| a2A4096-67cc | いいえ |
| a2A4096-67cm | いいえ |
| a2A4200-12gcBAS | いいえ |
| a2A4200-12gcPRO | いいえ |
| a2A4200-12gmBAS | いいえ |
| a2A4200-12gmPRO | いいえ |
| a2A4200-40ucBAS | いいえ |
| a2A4200-40ucPRO | いいえ |
| a2A4200-40umBAS | いいえ |
| a2A4200-40umPRO | いいえ |
| a2A4504-5gcBAS | いいえ |
| a2A4504-5gcIP67 | いいえ |
| a2A4504-5gcPRO | いいえ |
| a2A4504-5gmBAS | いいえ |
| a2A4504-5gmIP67 | いいえ |
| a2A4504-5gmPRO | いいえ |
| a2A4504-18ucBAS | いいえ |
| a2A4504-18ucPRO | いいえ |
| a2A4504-18umBAS | いいえ |
| a2A4504-18umPRO | いいえ |
| a2A4504-23mgc | いいえ |
| a2A4504-23mgm | いいえ |
| a2A4504-27g5cBAS | いいえ |
| a2A4504-27g5mBAS | いいえ |
| a2A4504-42cc | いいえ |
| a2A4504-42cm | いいえ |
| a2A4508-6gcBAS | いいえ |
| a2A4508-6gcPRO | いいえ |
| a2A4508-6gmBAS | いいえ |
| a2A4508-6gmPRO | いいえ |
| a2A4508-20ucBAS | いいえ |
| a2A4508-20ucPRO | いいえ |
| a2A4508-20umBAS | いいえ |
| a2A4508-20umPRO | いいえ |
| a2A5060-4gcBAS | いいえ |
| a2A5060-4gmBAS | いいえ |
| a2A5060-15ucBAS | いいえ |
| a2A5060-15umBAS | いいえ |
| a2A5060-21g5cBAS | いいえ |
| a2A5060-21g5mBAS | いいえ |
| a2A5060-35cc | いいえ |
| a2A5060-35cm | いいえ |
| a2A5320-7gcBAS | いいえ |
| a2A5320-7gcIP67 | いいえ |
| a2A5320-7gcPRO | いいえ |
| a2A5320-7gmBAS | いいえ |
| a2A5320-7gmPRO | いいえ |
| a2A5320-7gmip67 | いいえ |
| a2A5320-23ucBAS | いいえ |
| a2A5320-23ucPRO | いいえ |
| a2A5320-23umBAS | いいえ |
| a2A5320-23umPRO | いいえ |
| a2A5320-29mgc | いいえ |
| a2A5320-29mgm | いいえ |
| a2A5320-34g5cBAS | いいえ |
| a2A5320-34g5mBAS | いいえ |
| a2A5320-52cc | いいえ |
| a2A5320-52cm | いいえ |
| a2A5328-4gcBAS | いいえ |
| a2A5328-4gcIP67 | いいえ |
| a2A5328-4gcPRO | いいえ |
| a2A5328-4gmBAS | いいえ |
| a2A5328-4gmIP67 | いいえ |
| a2A5328-4gmPRO | いいえ |
| a2A5328-15ucBAS | いいえ |
| a2A5328-15ucPRO | いいえ |
| a2A5328-15umBAS | いいえ |
| a2A5328-15umPRO | いいえ |
| a2A5328-19mgc | いいえ |
| a2A5328-19mgm | いいえ |
| a2A5328-22g5cBAS | いいえ |
| a2A5328-22g5mBAS | いいえ |
| a2A5328-35cc | いいえ |
| a2A5328-35cm | いいえ |
| acA640-121gm | はい |
| acA640-300gc | はい |
| acA640-300gm | はい |
| acA640-750uc | はい |
| acA640-750um | はい |
| acA720-290gc | はい |
| acA720-290gm | はい |
| acA720-520uc | はい |
| acA720-520um | はい |
| acA800-200gc | はい |
| acA800-200gm | はい |
| acA800-510uc | はい |
| acA800-510um | はい |
| acA1280-60gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1280-60gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1300-60gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1300-60gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1300-60gmNIR | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1300-75gc | はい |
| acA1300-75gm | はい |
| acA1300-200uc | はい |
| acA1300-200um | はい |
| acA1440-73gc | はい |
| acA1440-73gm | はい |
| acA1440-220uc | はい |
| acA1440-220um | はい |
| acA1600-60gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1600-60gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1920-25gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1920-25gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1920-25uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1920-25um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1920-40gc | はい |
| acA1920-40gm | はい |
| acA1920-40uc | はい |
| acA1920-40ucMED | はい |
| acA1920-40um | はい |
| acA1920-40umMED | はい |
| acA1920-48gc | いいえ |
| acA1920-48gm | いいえ |
| acA1920-50gc | はい |
| acA1920-50gm | はい |
| acA1920-150uc | いいえ |
| acA1920-150um | いいえ |
| acA1920-155uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1920-155ucMED | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1920-155um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA1920-155umMED | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA2000-50gc | いいえ |
| acA2000-50gm | いいえ |
| acA2000-165uc | いいえ |
| acA2000-165um | いいえ |
| acA2040-25gc | いいえ |
| acA2040-25gm | いいえ |
| acA2040-25gmNIR | いいえ |
| acA2040-35gc | はい |
| acA2040-35gm | はい |
| acA2040-55uc | はい |
| acA2040-55um | はい |
| acA2040-90uc | いいえ |
| acA2040-90um | いいえ |
| acA2040-90umNIR | いいえ |
| acA2040-120uc | はい |
| acA2040-120um | はい |
| acA2440-20gc | はい |
| acA2440-20gm | はい |
| acA2440-35uc | はい |
| acA2440-35ucMED | はい |
| acA2440-35um | はい |
| acA2440-35umMED | はい |
| acA2440-75uc | はい |
| acA2440-75ucMED | はい |
| acA2440-75um | はい |
| acA2440-75umMED | はい |
| acA2500-14gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA2500-14gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA2500-14uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA2500-14um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA2500-20gc | いいえ |
| acA2500-20gcMED | いいえ |
| acA2500-20gm | いいえ |
| acA2500-20gmMED | いいえ |
| acA2500-60uc | はい |
| acA2500-60um | はい |
| acA3088-16gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA3088-16gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA3088-57uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA3088-57ucMED | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA3088-57um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA3088-57umMED | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA3800-10gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA3800-10gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA3800-14uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA3800-14um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA4024-8gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA4024-8gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA4024-29uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA4024-29um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA4096-11gc | はい |
| acA4096-11gm | はい |
| acA4096-30uc | はい |
| acA4096-30ucMED | はい |
| acA4096-30um | はい |
| acA4096-30umMED | はい |
| acA4096-40uc | はい |
| acA4096-40ucMED | はい |
| acA4096-40um | はい |
| acA4096-40umMED | はい |
| acA4112-8gc | はい |
| acA4112-8gm | はい |
| acA4112-20uc | はい |
| acA4112-20ucMED | はい |
| acA4112-20um | はい |
| acA4112-20umMED | はい |
| acA4112-30uc | はい |
| acA4112-30ucMED | はい |
| acA4112-30um | はい |
| acA4112-30umMED | はい |
| acA5472-5gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA5472-5gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA5472-17uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA5472-17ucMED | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA5472-17um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| acA5472-17umMED | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA1936-400cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA1936-400cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA2448-250cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA2448-250cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA2832-190cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA2832-190cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA4096-93cc | いいえ |
| boA4096-93cm | いいえ |
| boA4096-180cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA4096-180cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA4112-68cc | いいえ |
| boA4112-68cm | いいえ |
| boA4500-45cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA4500-45cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA4504-100cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA4504-100cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA5056-95cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA5120-150cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA5120-150cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA5120-230cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA5120-230cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA5320-150cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA5320-150cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA5328-100cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA5328-100cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA6500-36cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA6500-36cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA8100-16cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA8100-16cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA9344-30cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA9344-30cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA9344-70cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA9344-70cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| boA13440-17cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA720-520uc | いいえ |
| daA720-520um | いいえ |
| daA1280-54uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA1280-54um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA1440-220uc | いいえ |
| daA1440-220um | いいえ |
| daA1600-60uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA1600-60um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA1920-15um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA1920-30uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA1920-30um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA1920-160uc | いいえ |
| daA1920-160um | いいえ |
| daA2448-70uc | いいえ |
| daA2448-70um | いいえ |
| daA2500-14uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA2500-14um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| daA3840-45uc | いいえ |
| daA3840-45um | いいえ |
| dmA720-290gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| dmA720-290gm | いいえ |
| dmA1440-73gc | いいえ |
| dmA1440-73gm | いいえ |
| dmA1920-51gc | いいえ |
| dmA1920-51gm | いいえ |
| dmA2048-37gc | いいえ |
| dmA2048-37gm | いいえ |
| dmA2448-23gc | いいえ |
| dmA2448-23gm | いいえ |
| dmA2840-14gc | いいえ |
| dmA2840-14gm | いいえ |
| dmA3536-9gc | いいえ |
| dmA3536-9gm | いいえ |
| dmA4096-9gc | いいえ |
| dmA4096-9gm | いいえ |
| puA1280-54uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| puA1280-54um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| puA1600-60uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| puA1600-60um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| puA1920-30uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| puA1920-30um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| puA2500-14uc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| puA2500-14um | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L2048-29gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L2048-58gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L2048-62cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L2048-62g5c | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L2048-172cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L2048-172g5m | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L4096-14gc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L4096-29gm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L4096-42cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L4096-42g5c | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L4096-84cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L4096-84g5m | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L8192-80cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L8192-240cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L16384-60cc | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2L16384-120cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
| r2T16416-500cm | いいえ、Exposure Overlap Time Max機能はサポートされていません |
サンプルコード#
ace Classic/U/L GigEカメラ#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the maximum overlap time between sensor */
/* exposure and sensor readout to 10000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureOverlapTimeMaxAbs", 10000.0);
CHECK(errRes);
その他のカメラ#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the maximum overlap time between sensor */
/* exposure and sensor readout to 10000 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureOverlapTimeMax", 10000.0);
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。