Data Chunks#
機能を使用する#
仕組み#
データチャンクを使用すると、個々の画像取得に補足情報を追加できます。必要な補足情報が生成され、データチャンクとして画像データに追加されます。
画像データも「チャンク」と見なされます。この「画像データチャンク」は無効にできず、常にカメラによって送信される最初のチャンクとなります。1つ以上のデータチャンクが有効になっている場合、これらのチャンクはチャンク2、3などとして送信されます。
下の図は、先頭の画像データチャンクと、それに追加されたデータチャンクのセットを示しています。この例では、CRC Checksum Chunk機能が有効になっていることを前提としています。
データチャンクがコンピューターに送信されたら、データチャンクを検索して、情報を取得する必要があります。正確な手順は、お使いのカメラモデルとアプリケーションで使用するプログラミング言語によって異なります。データチャンク検索の詳細については、「pylon APIドキュメント」を参照してください。
情報
racer 2 S GigEカメラでは、CounterおよびData Chunks機能をトリガー設定と組み合わせて使用することで、どのラインがどのフレームに属し、どのフレームが正しいテスト対象物に属しているかを指定できます。
追加メタデータ#
データチャンクの他に、カメラは、画像の高さ、画像の幅、画像ROIのオフセット、使用されているピクセルフォーマットなど、個々の画像に追加のメタデータを追加します。この情報は、pylon APIを介してグラブ結果データにアクセスすることで取得できます。
情報
次の条件がすべて合致する場合、グラブ結果データには有用な情報が含まれません(画像の高さ、画像の幅などは-1に設定されます)。
- ご使用中のカメラはBasler ace Classic GigEです。
- pylon C API、pylon C. NET API、またはpylon C++低レベルAPIを使用している。
- イメージ
ChunkModeActiveパラメータが次のように設定されていること:true.
この場合、pylonチャンクパーサーを使用して追加のメタデータを取得する必要があります。詳細については、「pylon APIドキュメント」のコードサンプルを参照してください。
Data Chunksの有効化と取得#
- パラメーターを
ChunkModeActiveパラメータをtrue. - パラメーターを
ChunkSelector有効にしたいタイプのチャンクのパラメーター((使用している場合)に設定します: - を設定して、選択したチャンクを有効にします。
ChunkEnableパラメータをtrue. - 目的のチャンクごとに手順2と3を繰り返します。
- お使いのアプリケーションにチャンク取得を実装します。
チャンク取得の実装については、「pylon APIドキュメント」を参照してください。
情報
データチャンクはpylon Viewerで表示することもできます。
ラインスキャンGigEカメラでのData Chunksの使用#
Data ChunksおよびCounter機能をトリガー設定と組み合わせて使用することで、どのラインがどのフレームに属し、どのフレームが正しいテスト対象物に属しているかを指定できます。トリガー、カウンター、およびデータチャンクの設定を組み合わせることで、記録されたフレームと対応するチャンクデータの間の整合性を持たせることができます。
データチャンクとカウンターの使用方法については、GigE Line Scan Use Case Descriptions and Diagramsのトピックを参照してください。
使用可能なData Chunks#
Auto Brightness Status Chunk#
このチャンクが使用可能で有効になっている場合、カメラは目標の明るさ調整のステータスを各画像に追加します。
目標の明るさ調整は、Exposure AutoまたはGain Autoオートファンクション、あるいはその両方が有効になっている場合に実行されます。
-
On ace 2、boost、およびdart M/Rカメラでは、
BslChunkAutoBrightnessStatusパラメータを使用できます。これは、次の列挙型を使用して自動明るさのステータスを示します。Disabled: 目標輝度の調整が無効になっています。つまり、Gain AutoとExposure Autoが次のように設定されています。Off.TargetNotReached: 目標輝度の調整は有効になっていますが、目標輝度値に達していません。TargetReached: 目標輝度の調整が有効になっており、目標輝度値に達しています。
-
他のカメラでは、ステータスは次の値を使用して示されます。
- 0: と等しい
Disabledステータス(上記を参照)。 - 1: と等しい
TargetNotReachedステータス(上記を参照)。 - 2: と等しい
TargetReachedステータス(上記を参照)。
- 0: と等しい
Counter Value Chunk#
このチャンクが使用可能で有効になっている場合、カメラはすべての画像にカメラのカウンターの現在の値を追加します。
- On ace 2、boost、およびdart M/Rカメラでは、
ChunkCounterSelectorパラメータを使用できます。これにより、データを取得するカウンターを選択できます。これを行うには、パラメータを次のように設定します。Counter1またはCounter2. - 他のカメラでは、カメラは常に現在のCounter1の値を取得します。これにより、取得された画像の数がカウントされます。
CRC Checksum Chunk#
このチャンクが有効になっている場合、カメラはすべての画像にCRC-16(巡回冗長検査)チェックサムを追加します。
チェックサムは、初期値0x0000の多項式 x16 + x12 + x5 + 1 を使用して計算されます。同じアルゴリズムがXMODEMファイル転送プロトコルで使用されます。チェックサムには、画像データと、存在する場合は追加されたすべてのチャンクが含まれます(CRCチャンク自体を除く)。
CRCチェックサムチャンクは、常に画像データに追加された最後のチャンクです。
Encoder Value Chunk#
このチャンクが利用可能で有効な場合、カメラはフレームの最初の露光ラインのエンコーダー位置カウンターの値をすべての画像に追加します。
エンコーダーの制御および監視方法については、Encoder Controlのトピックを参照してください。
Exposure Time Chunk#
このチャンクが有効な場合、カメラは画像取得に使用された露光時間を各画像に追加します。
データチャンクには、 ExposureTime および ChunkExposureTimeSelector パラメータ値が含まれます。
イメージ ChunkExposureTimeSelector パラメータは、露光時間チャンクに含める露光時間を選択します。
情報
ace Classic/U/LカメラでTrigger Width露光モードを使用する場合、Exposure Timeチャンク機能は使用できません。
Focus Indicator Chunk#
このチャンクが使用可能で有効になっている場合、カメラは、取得されたすべての画像のフォーカスレベルを示す値を追加します。
値の範囲は0.0~4095.0です。値が大きいほど、焦点のレベルが高いことを示します。計算は5×5のシャープネス検出アルゴリズムに基づいています。
フォーカスインジケーターチャンクの一般的な使用例としては、レンズのフォーカス中にチャンク値の変化を監視することが挙げられます。たとえば、連続的に増加した後の値が減少し始めた場合、これは適切なレベルのフォーカスに達したことを示している可能性があります。
シーンの変化(明るさの増加など)はチャンク値に影響します。したがって、チャンク値を監視しながら、ターゲットシーンが変更されないようにしてください。
フォーカスインジケーターROI#
デフォルトでは、カメラはほぼフル画像ROIを使用して焦点のレベルを計算します。
これを変更して、フォーカスのレベルの計算に使用するセンサーアレイの部分を最大2つまで指定できます。これは、Auto Function ROIの設定に似ています。2つのフォーカスインジケーターROIを使用できます。
フォーカスインジケーターROIを設定するには:
- パラメーターを
BslFocusIndicatorROISelectorパラメータを目的のフォーカスインジケーターROIに設定します(例:ROI1. - パラメーターを
BslFocusIndicatorROIEnableパラメータをtrue選択したフォーカスインジケーターROIを有効にするため)。
デフォルトでは、ROI 1が有効で、ROI 2が無効になっています。 - 以下のパラメーターの値を入力し、 位置 選択したフォーカスインジケーターROIのうち、
AutoFunctionROIOffsetX(下の注記を参照)AutoFunctionROIOffsetY
- 以下のパラメーターの値を入力し、 サイズ 選択したフォーカスインジケーターROIのうち、
AutoFunctionROIWidthAutoFunctionROIHeight
情報
- 上記のパラメータの名前は以下で始まります:
AutoFunctionROI。これは、フォーカスインジケータの実装がAuto Function ROI機能に基づいているためです。それにもかかわらず、これらを使用してフォーカスインジケータROIを設定することができます。 - フォーカスインジケーターROIの最小サイズは、モノクロカメラでは9 x 5ピクセル、カラーカメラでは12 x 6ピクセルです。ROIの幅または高さ、あるいはその両方が小さい場合、フォーカスインジケーターチャンクは常に0.0になります。
-
フォーカスインジケータROIの左右とImage ROIの間には、少なくとも8ピクセルのスペースが必要です。そうしないと、フォーカスインジケータROIが十分に機能しません。
例: 次のように設定したと仮定します。OffsetXImage ROIのパラメータを4に設定し、AutoFunctionROIOffsetXフォーカスインジケータROIのパラメータを5に設定します。フォーカスインジケータROIが十分に機能するための十分なスペースがありません:これを解決するには、次のように設定します。
AutoFunctionROIOffsetXパラメータを少なくとも12に設定します:
Frame Counter Chunk#
このチャンクが使用可能で有効になっている場合、カメラは取得された画像の数を各画像に追加します。
これを行うために、カメラはCounter2カウンターの現在の値を取得します。Frame Counterチャンクを持つカメラで、Counter 2は、取得された画像の数をカウントします。
カウンターを手動でリセットするには、Counter2をリセットします。
情報
取得モードがContinuousからSingle Frameに変更された場合、カウントシーケンスの数値がスキップすることがあります。また、オーバートリガーが発生した場合にも数値がスキップすることがあります。
フレームIDチャンク#
このチャンクが使用可能で有効になっている場合、カメラは、露出された画像の番号を示すフレームIDを追加します。
フレームIDは0から始まり、カメラの電源がオフになるまで、公開された各画像に対して1ずつ増加し続けます。最大値は2^48です。
Gain Chunk (= GainAll Chunk)#
このチャンクが使用可能で有効な場合、カメラは、画像取得に使用されるゲインを各画像に追加します。
データチャンクには、 Gain パラメータ値を指定します。
Line Status All Chunk#
このチャンクが有効になっている場合、カメラは画像取得がトリガーされた瞬間にすべてのI/Oラインステータスを各画像に追加します。
データチャンクには、 LineStatusAll パラメータ値を指定します。
Sequencer Set Active Chunk (= Sequence Set Index Chunk)#
このチャンクが使用可能で有効な場合、カメラは、画像取得に使用されるシーケンサーセットを各画像に追加します。
データチャンクには、 SequencerSetActive or SequenceSetIndex パラメータ値(以下に応じて、 お使いのカメラモデルを使用します。
情報
このチャンクの有効化は、カメラのSequencer機能が画像取得に使用されている場合にのみ有用です。
Timestamp Chunk#
このチャンクが有効になっている場合、カメラは特定のイベントの内部タイムスタンプ(ティック単位)をすべての画像に追加します。
-
On ace 2、boost、およびdart M/RカメラTimestampを含むパラメータの名前は次のようになります
BslChunkTimestampValue.
また、BslChunkTimestampSelectorパラメータを使用すると、Timestampが参照するイベントの種類を選択できます:FrameStart: TheBslChunkTimestampValueパラメータは、現在の画像の取り込みが開始された時刻を示します。ExposureStart: TheBslChunkTimestampValueパラメータは、現在の画像の露光が開始された時刻を示します。 ローリングシャッター カメラの場合、このパラメータは最初の行の露光が開始された時刻を示します。ExposureEnd: TheBslChunkTimestampValueパラメータは、現在の画像の露光が終了した時刻を示します。 ローリングシャッター カメラの場合、このパラメータは機能せず、0に事前設定されています。
-
On その他のカメラTimestampを含むパラメータの名前は次のようになります
ChunkTimestamp。これは常に現在の画像の取り込みが開始された時刻を示します。
情報
ace 2、boost、dart M、dart Rカメラでは、レガシーの ChunkTimestamp パラメータも使用できます。ただし、Baslerでは代わりに BslChunkTimestampValue パラメータを使用することをお勧めします。
Trigger Input Counter Chunk#
このチャンクが使用可能で有効な場合、カメラは、受信したハードウェアフレーム開始トリガー信号の数を各画像に追加します。
これを行うために、カメラは、Counter1カウンターの現在の値を取得します。Trigger Input Counterチャンクを持つカメラで、Counter1は、受信したハードウェアトリガー信号の数をカウントします。
情報
トリガー入力カウンターは、ハードウェアトリガー信号のみをカウントします。カメラがソフトウェアトリガーまたはフリーラン用に設定されている場合、カウンター値は増加しません。
特性#
| カメラモデル | 使用可能なData Chunks |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A640-240umSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1280-80gmSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1280-125umSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-51gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-51gcIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-51gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-51gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-51gmIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-51gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-160ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-160ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-160umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-160umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-165g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-165g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A1920-168mgc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A1920-168mgm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2048-35gmSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-37gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-37gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-37gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-37gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-110umSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-114g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-114g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-114mgc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2048-114mgm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2048-114ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-114ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-114umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-114umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2048-173cmSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2440-98g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2440-98g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-23gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-23gcIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-23gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-23gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-23gmIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-23gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-75ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-75ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-75umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-75umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-90mgc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2448-90mgm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2448-105g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-105g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-120cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2448-120cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2448-210cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2448-210cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2448-232g10c | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2448-232g10m | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-23gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-23gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-23gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-23gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-77ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-77ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-77umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-77umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-115g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2464-115g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2560-20gmSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2560-70umSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2560-131cmSWIR | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2590-22gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2590-22gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2590-22gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2590-22gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2590-60ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2590-60ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2590-60umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2590-60umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2600-20gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2600-20gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2600-20gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2600-20gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2600-64ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2600-64ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2600-64umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2600-64umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-14gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-14gcIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-14gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-14gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-14gmIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-14gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-14gmUV | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-48ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-48ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-48umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-48umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-48umUV | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-57mgc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2840-57mgm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2840-67g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-67g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-67g5mUV | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-86cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2840-86cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A2840-150g10c | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-150g10m | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A2840-150g10mUV | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-9gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-9gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-9gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-9gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-31ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-31ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-31umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-31umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-37mgc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A3536-37mgm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A3536-42g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3536-42g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3840-13gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3840-13gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3840-13gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3840-13gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3840-45ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3840-45ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3840-45umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A3840-45umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-9gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-9gcIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-9gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-9gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-9gmIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-9gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-30ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-30ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-30umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-30umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-38mgc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A4096-38mgm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A4096-44g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-44g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-67cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A4096-67cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A4096-98g10c | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4096-98g10m | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4200-12gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4200-12gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4200-12gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4200-12gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4200-40ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4200-40ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4200-40umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4200-40umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-5gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-5gcIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-5gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-5gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-5gmIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-5gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-18ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-18ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-18umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-18umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-23mgc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A4504-23mgm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A4504-27g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-27g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-42cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A4504-42cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A4504-59g10c | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4504-59g10m | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4508-6gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4508-6gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4508-6gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4508-6gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4508-20ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4508-20ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4508-20umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A4508-20umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5060-4gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5060-4gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5060-15ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5060-15umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5060-21g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5060-21g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5060-35cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5060-35cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5320-7gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-7gcIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-7gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-7gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-7gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-7gmip67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-23ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-23ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-23umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-23umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-29mgc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5320-29mgm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5320-34g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-34g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-52cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5320-52cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5320-75g10c | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5320-75g10m | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-4gcBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-4gcIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-4gcPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-4gmBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-4gmIP67 | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-4gmPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-15ucBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-15ucPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-15umBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-15umPRO | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-19mgc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5328-19mgm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5328-22g5cBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-22g5mBAS | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-35cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5328-35cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| a2A5328-49g10c | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| a2A5328-49g10m | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Value Chunk |
| acA640-121gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA640-300gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA640-300gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA640-750uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA640-750um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA720-290gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA720-290gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA720-520uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA720-520um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA800-200gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA800-200gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA800-510uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA800-510um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1280-60gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1280-60gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1300-60gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1300-60gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1300-60gmNIR | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1300-75gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1300-75gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1300-200uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1300-200um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1440-73gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1440-73gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1440-220uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1440-220um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1600-60gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1600-60gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1920-25gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1920-25gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1920-25uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-25um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-40gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1920-40gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1920-40uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-40ucMED | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-40um | Gain Chunk Exposure Time Chunk Timestamp Chunk Line Status All Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk |
| acA1920-40umMED | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-48gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1920-48gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1920-50gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1920-50gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA1920-150uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-150um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-155uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-155ucMED | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-155um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA1920-155umMED | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2000-50gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2000-50gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2000-165uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA2000-165um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA2040-25gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2040-25gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2040-25gmNIR | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2040-35gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2040-35gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2040-55uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2040-55um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2040-90uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA2040-90um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA2040-90umNIR | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA2040-120uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2040-120um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2440-20gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2440-20gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2440-35uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2440-35ucMED | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2440-35um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2440-35umMED | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2440-75uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2440-75ucMED | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2440-75um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2440-75umMED | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA2500-14gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2500-14gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2500-14uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA2500-14um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA2500-20gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2500-20gcMED | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2500-20gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2500-20gmMED | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA2500-60uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA2500-60um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Timestamp Chunk |
| acA3088-16gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA3088-16gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA3088-57uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA3088-57ucMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Focus Indicator Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA3088-57um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA3088-57umMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Focus Indicator Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA3800-10gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA3800-10gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA3800-14uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA3800-14um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4024-8gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA4024-8gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA4024-29uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4024-29um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4096-11gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA4096-11gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA4096-30uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4096-30ucMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4096-30um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4096-30umMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4096-40uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4096-40ucMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4096-40um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4096-40umMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4112-8gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA4112-8gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA4112-20uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4112-20ucMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4112-20um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4112-20umMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4112-30uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4112-30ucMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4112-30um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA4112-30umMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA5472-5gc | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA5472-5gm | CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame Counter Chunk Gain All Chunk Line Status All Chunk Sequence Set Index Chunk Timestamp Chunk Trigger Input Counter |
| acA5472-17uc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA5472-17ucMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Focus Indicator Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA5472-17um | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| acA5472-17umMED | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Focus Indicator Chunk Gain Chunk Exposure Time Chunk Line Status All Chunk Sequencer Set Active Chunk Timestamp Chunk |
| boA1936-400cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA1936-400cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA2448-250cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA2448-250cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA2832-190cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA2832-190cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4096-93cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4096-93cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4096-180cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4096-180cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4112-68cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4112-68cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4500-45cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4500-45cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4504-100cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA4504-100cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA5056-95cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA5120-150cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA5120-150cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA5120-230cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA5120-230cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA5320-150cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA5320-150cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA5328-100cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA5328-100cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA6500-36cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA6500-36cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA8100-16cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA8100-16cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA9344-30cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA9344-30cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA9344-70cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA9344-70cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| boA13440-17cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA720-520uc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| daA720-520um | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| daA1280-54uc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA1280-54um | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA1440-220uc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| daA1440-220um | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| daA1600-60uc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA1600-60um | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA1920-15um | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA1920-30uc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA1920-30um | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA1920-160uc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| daA1920-160um | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| daA2448-70uc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| daA2448-70um | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| daA2500-14uc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA2500-14um | Data Chunks機能はサポートされていません |
| daA3840-45uc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| daA3840-45um | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA720-290gc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA720-290gm | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA1440-73gc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA1440-73gm | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA1920-51gc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA1920-51gm | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA2048-37gc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA2048-37gm | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA2448-23gc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA2448-23gm | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA2840-14gc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA2840-14gm | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA3536-9gc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA3536-9gm | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA4096-9gc | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| dmA4096-9gm | Auto Brightness Status Chunk Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| puA1280-54uc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| puA1280-54um | Data Chunks機能はサポートされていません |
| puA1600-60uc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| puA1600-60um | Data Chunks機能はサポートされていません |
| puA1920-30uc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| puA1920-30um | Data Chunks機能はサポートされていません |
| puA2500-14uc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| puA2500-14um | Data Chunks機能はサポートされていません |
| r2L2048-29gc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Encoder Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| r2L2048-58gm | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Encoder Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| r2L2048-62cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| r2L2048-62g5c | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Encoder Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| r2L2048-172cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| r2L2048-172g5m | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Encoder Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| r2L4096-14gc | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Encoder Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| r2L4096-29gm | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Encoder Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| r2L4096-42cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| r2L4096-42g5c | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Encoder Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| r2L4096-84cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| r2L4096-84g5m | Counter Value Chunk CRC Checksum Chunk Encoder Value Chunk Exposure Time Chunk Frame ID Chunk Gain Chunk Line Status All Chunk Timestamp Value Chunk |
| r2L8192-80cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| r2L8192-240cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| r2L16384-60cc | Data Chunks機能はサポートされていません |
| r2L16384-120cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
| r2T16416-500cm | Data Chunks機能はサポートされていません |
サンプルコード#
// Enable data chunks
camera.ChunkModeActive.SetValue(true);
// Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk
camera.ChunkSelector.SetValue(ChunkSelector_ExposureTime);
// Enable the selected chunk
camera.ChunkEnable.SetValue(true);
// Now, you must implement chunk retrieval in your application.
// For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and
// "Chunks" code samples in the pylon API Documentation
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Enable data chunks
CBooleanParameter(nodemap, "ChunkModeActive").SetValue(true);
// Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk
CEnumParameter(nodemap, "ChunkSelector").SetValue("ExposureTime");
// Enable the selected chunk
CBooleanParameter(nodemap, "ChunkEnable").SetValue(true);
// Now, you must implement chunk retrieval in your application.
// For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and
// "Chunks" code samples in the pylon API Documentation
// Enable data chunks
camera.Parameters[PLCamera.ChunkModeActive].SetValue(true);
// Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk
camera.Parameters[PLCamera.ChunkSelector].SetValue(PLCamera.ChunkSelector.ExposureTime);
// Enable the selected chunk
camera.Parameters[PLCamera.ChunkEnable].SetValue(true);
// Now, you must implement chunk retrieval in your application.
// For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and
// "Chunks" code samples in the pylon API Documentation
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable data chunks */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "ChunkModeActive", 1);
CHECK(errRes);
/* Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ChunkSelector", "ExposureTime");
CHECK(errRes);
/* Enable the selected chunk */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "ChunkEnable", 1);
CHECK(errRes);
/* Now, you must implement chunk retrieval in your application. */
/* For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and */
/* "Chunks" code samples in the pylon API Documentation */
# Enable data chunks
camera.ChunkModeActive.Value = True
# Select a chunk, e.g., the Exposure Time chunk
camera.ChunkSelector.Value = "ExposureTime"
# Enable the selected chunk
camera.ChunkEnable.Value = True
# Now, you must implement chunk retrieval in your application.
# For C++, C, and .NET sample implementations, see the "Grab_ChunkImage" and
# "Chunks" code samples in the pylon API Documentation
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。