Conversion Gain Mode#
ゲインを手動で調整するには、Gain機能を使用します。ゲインを自動で調整するには、Gain Auto機能を使用します。
機能を使用する#
Conversion Gain Modeを有効にするには、次のように設定します: BslConversionGainMode パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
HighHigh Conversion Gain (HCG)モードを有効にします。
HCGは、暗い環境での画質向上に役立ちます。感度が向上し読み出しノイズが低減されるため、S/N比が改善されますが、ダイナミックレンジは低下します。LowLow Conversion Gain (LCG)モードを有効にします。
LCGは、通常から明るい光の条件に推奨されます。飽和容量が増加し、ダイナミックレンジが高くなります。
サンプルコード#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Set the conversion gain mode to High */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslConversionGainMode", "High");
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。