コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Blooming Reduction#

Blooming Reduction カメラ機能を使用すると、ブルーミングによって発生する画像アーティファクトを軽減できます。

機能を使用する#

Blooming Reduction の有効化#

Blooming Reduction を有効にするには:

  1. カメラがアイドル状態であること、つまり画像をキャプチャしていないことを確認します。
  2. パラメーターを BslBloomingReductionEnable パラメータを true.

情報

Blooming Reduction 機能が有効な場合、望ましくない画像効果を回避するために、カメラは Gain パラメータをより高い値に設定する場合があります。

サンプルコード#

// Enable blooming reduction
camera.BslBloomingReductionEnable.SetValue(true);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Enable blooming reduction
CBooleanParameter(nodemap, "BslBloomingReductionEnable").SetValue(true);
// Enable blooming reduction
camera.Parameters[PLCamera.BslBloomingReductionEnable].SetValue(true);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Enable blooming reduction */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "BslBloomingReductionEnable", 1);
CHECK(errRes);
# Enable blooming reduction
camera.BslBloomingReductionEnable.Value = True

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。