コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Black Level#

Black Levelカメラ機能を使用すると、画像の全体的な明るさを変更できます。カメラの黒レベルを調整すると、カメラから出力されるピクセルのグレー値がオフセットされます。

例えば、画像の各画素のグレー値を3ずつ増やすことができます。

機能を使用する#

情報

Balance White、Color Transformation、Gammaなどのカラー拡張機能を使用する前には黒レベルを0に設定することを、Baslerはお勧めします。カラー補正を適用した後、必要に応じて黒レベルを変更することができます。ただし、黒レベルを上げると、カラー精度が低下します。

Black Level の設定#

  1. 利用可能な場合、を設定 BlackLevelSelector パラメータを任意の値に設定します(例: All.
  2. 次のパラメータに値を入力します: BlackLevel パラメータ。

Black Level Selector#

On racer 2 L カメラモデルでは、 BlackLevelSelector パラメータを利用できます。このパラメータを使用すると、カメラが Dual Line または Quad Line で動作している場合に、Black Level を普遍的に、または特定のラインに適用できます。 センサー取得モード.

次のように設定できます: BlackLevelSelector パラメーターを次のいずれかの値に設定します。

  • All: Black Level は普遍的に適用されます。
  • Line1, Line2, Line3, Line4: Black Level はライン 1、2、3、または 4 に適用されます。

情報

  • ライン 2 に対して指定された Black Level 値は、Dual Line Sensor Acquisition Mode が有効になっている場合にのみ有効になります。同様に、ライン 3 および 4 に対して指定された Black Level 値は、Quad Line Sensor Acquisition Mode が有効になっている場合にのみ有効になります。
  • に対して指定された Black Level 値は、 All に対して指定された Black Level 値に加算されます。 Line1, Line2, Line3、および Line4 に指定されたゲイン値を足したものです。
  • Shading Correction機能の DSNU 補正を使用している場合は、センサーの Black Level を調整した後、DSNU 補正用の Shading Correction セットを再度作成する必要があります。

Black Level補正#

暗電流は、画質に悪影響を与える可能性があります。一部のイメージセンサーは、黒レベルを自動的に調整することで暗電流を補正できます。

On 一部のカメラモデルを使用して、この自動調整を手動で有効または無効にすることができます。 BslBlackLevelCompensationMode パラメータ。

これを行うには、次のように設定します。 BslBlackLevelCompensationMode パラメーターを次のいずれかの値に設定します。

  • Sensor: Black Level 補正はイメージセンサーによって実行されます。センサーは、信号に影響を与える熱発生電圧(暗電流)を補正しようとします。
  • Off: Black Level 補正が無効になります。これは、微弱光信号の定量的分析を行う場合や、暗電流補正なしのロー画像データが必要な場合などに便利です。
    補正モードを次のように設定します。 Off Black Level 補正に使用されるすべての内部補正値がリセットされます。

特性#

すべてのカメラモデルを表示します

カメラモデル BslBlackLevelCompensationModeパラメーターを使用できます 黒レベルパラメーター値の変更 グレー値の変更結果
a2A640-240gmSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A640-240umSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A1280-80gmSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A1280-125umSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-51gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-51gcIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-51gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-51gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-51gmIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-51gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-160ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-160ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-160umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-160umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-165g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-165g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-168mgc いいえ ± 1 ± 1
a2A1920-168mgm いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-35gmSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-37gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-37gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-37gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-37gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-110umSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-114g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-114g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-114mgc いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-114mgm いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-114ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-114ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-114umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-114umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2048-173cmSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A2440-98g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2440-98g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-23gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-23gcIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-23gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-23gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-23gmIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-23gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-75ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-75ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-75umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-75umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-90mgc いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-90mgm いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-105g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-105g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-120cc いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-120cm いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-210cc いいえ ± 1 ± 1
a2A2448-210cm いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-23gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-23gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-23gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-23gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-77ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-77ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-77umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-77umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-115g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2464-115g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2560-20gmSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A2560-70umSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A2560-131cmSWIR いいえ ± 1 ± 1
a2A2590-22gcBAS いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A2590-22gcPRO いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A2590-22gmBAS いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A2590-22gmPRO いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A2590-60ucBAS いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A2590-60ucPRO いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A2590-60umBAS いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A2590-60umPRO いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A2600-20gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2600-20gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2600-20gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2600-20gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2600-64ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2600-64ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2600-64umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2600-64umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-14gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-14gcIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-14gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-14gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-14gmIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-14gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-14gmUV いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-48ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-48ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-48umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-48umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-48umUV いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-57mgc いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-57mgm いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-67g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-67g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-67g5mUV いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-86cc いいえ ± 1 ± 1
a2A2840-86cm いいえ ± 1 ± 1
a2A3536-9gcBAS いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-9gcPRO いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-9gmBAS いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-9gmPRO いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-31ucBAS いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-31ucPRO いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-31umBAS いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-31umPRO いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-37mgc いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-37mgm いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-42g5cBAS いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3536-42g5mBAS いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
a2A3840-13gcBAS いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A3840-13gcPRO いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A3840-13gmBAS いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A3840-13gmPRO いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A3840-45ucBAS いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A3840-45ucPRO いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A3840-45umBAS いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A3840-45umPRO いいえ ± 1 ± 0.0625
a2A4096-9gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-9gcIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-9gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-9gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-9gmIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-9gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-30ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-30ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-30umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-30umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-38mgc いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-38mgm いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-44g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-44g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-67cc いいえ ± 1 ± 1
a2A4096-67cm いいえ ± 1 ± 1
a2A4200-12gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4200-12gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4200-12gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4200-12gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4200-40ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4200-40ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4200-40umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4200-40umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-5gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-5gcIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-5gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-5gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-5gmIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-5gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-18ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-18ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-18umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-18umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-23mgc いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-23mgm いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-27g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-27g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-42cc いいえ ± 1 ± 1
a2A4504-42cm いいえ ± 1 ± 1
a2A4508-6gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4508-6gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4508-6gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4508-6gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4508-20ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4508-20ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A4508-20umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A4508-20umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A5060-4gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5060-4gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5060-15ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5060-15umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5060-21g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5060-21g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5060-35cc いいえ ± 1 ± 1
a2A5060-35cm いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-7gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-7gcIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-7gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-7gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-7gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-7gmip67 いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-23ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-23ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-23umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-23umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-29mgc いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-29mgm いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-34g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-34g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-52cc いいえ ± 1 ± 1
a2A5320-52cm いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-4gcBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-4gcIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-4gcPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-4gmBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-4gmIP67 いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-4gmPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-15ucBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-15ucPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-15umBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-15umPRO いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-19mgc いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-19mgm いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-22g5cBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-22g5mBAS いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-35cc いいえ ± 1 ± 1
a2A5328-35cm いいえ ± 1 ± 1
acA640-121gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA640-300gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA640-300gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA640-750uc いいえ ± 1 ± 1
acA640-750um いいえ ± 1 ± 1
acA720-290gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA720-290gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA720-520uc いいえ ± 1 ± 1
acA720-520um いいえ ± 1 ± 1
acA800-200gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA800-200gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA800-510uc いいえ ± 1 ± 1
acA800-510um いいえ ± 1 ± 1
acA1280-60gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1280-60gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1300-60gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1300-60gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1300-60gmNIR いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1300-75gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1300-75gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1300-200uc いいえ ± 1 ± 1
acA1300-200um いいえ ± 1 ± 1
acA1440-73gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1440-73gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1440-220uc いいえ ± 1 ± 1
acA1440-220um いいえ ± 1 ± 1
acA1600-60gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1600-60gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1920-25gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1920-25gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1920-25uc いいえ ± 1 ± 1
acA1920-25um いいえ ± 1 ± 1
acA1920-40gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1920-40gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1920-40uc いいえ ± 1 ± 1
acA1920-40ucMED いいえ ± 1 ± 1
acA1920-40um いいえ ± 1 ± 1
acA1920-40umMED いいえ ± 1 ± 1
acA1920-48gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1920-48gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1920-50gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1920-50gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA1920-150uc いいえ ± 1 ± 1
acA1920-150um いいえ ± 1 ± 1
acA1920-155uc いいえ ± 1 ± 1
acA1920-155ucMED いいえ ± 1 ± 1
acA1920-155um いいえ ± 1 ± 1
acA1920-155umMED いいえ ± 1 ± 1
acA2000-50gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2000-50gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2000-165uc いいえ ± 1 ± 1
acA2000-165um いいえ ± 1 ± 1
acA2040-25gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2040-25gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2040-25gmNIR いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2040-35gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2040-35gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2040-55uc いいえ ± 1 ± 1
acA2040-55um いいえ ± 1 ± 1
acA2040-90uc いいえ ± 1 ± 1
acA2040-90um いいえ ± 1 ± 1
acA2040-90umNIR いいえ ± 1 ± 1
acA2040-120uc いいえ ± 1 ± 1
acA2040-120um いいえ ± 1 ± 1
acA2440-20gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2440-20gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2440-35uc いいえ ± 1 ± 1
acA2440-35ucMED いいえ ± 1 ± 1
acA2440-35um いいえ ± 1 ± 1
acA2440-35umMED いいえ ± 1 ± 1
acA2440-75uc いいえ ± 1 ± 1
acA2440-75ucMED いいえ ± 1 ± 1
acA2440-75um いいえ ± 1 ± 1
acA2440-75umMED いいえ ± 1 ± 1
acA2500-14gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2500-14gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2500-14uc いいえ ± 1 ± 1
acA2500-14um いいえ ± 1 ± 1
acA2500-20gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2500-20gcMED いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2500-20gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2500-20gmMED いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA2500-60uc いいえ ± 1 ± 1
acA2500-60um いいえ ± 1 ± 1
acA3088-16gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:約±1
± 1
acA3088-16gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:約±1
± 1
acA3088-57uc いいえ ± 1 約±1
acA3088-57ucMED はい ± 1 約±1
acA3088-57um いいえ ± 1 約±1
acA3088-57umMED はい ± 1 約±1
acA3800-10gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA3800-10gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA3800-14uc いいえ ± 1 ± 1
acA3800-14um いいえ ± 1 ± 1
acA4024-8gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA4024-8gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±4
10ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA4024-29uc いいえ ± 1 約±1
acA4024-29um いいえ ± 1 約±1
acA4096-11gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA4096-11gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA4096-30uc いいえ ± 1 ± 1
acA4096-30ucMED いいえ ± 1 ± 1
acA4096-30um いいえ ± 1 ± 1
acA4096-30umMED いいえ ± 1 ± 1
acA4096-40uc いいえ ± 1 ± 1
acA4096-40ucMED いいえ ± 1 ± 1
acA4096-40um いいえ ± 1 ± 1
acA4096-40umMED いいえ ± 1 ± 1
acA4112-8gc いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA4112-8gm いいえ 8ビットのピクセルフォーマット:±16
12ビットのピクセルフォーマット:±1
± 1
acA4112-20uc いいえ ± 1 ± 1
acA4112-20ucMED いいえ ± 1 ± 1
acA4112-20um いいえ ± 1 ± 1
acA4112-20umMED いいえ ± 1 ± 1
acA4112-30uc いいえ ± 1 ± 1
acA4112-30ucMED いいえ ± 1 ± 1
acA4112-30um いいえ ± 1 ± 1
acA4112-30umMED いいえ ± 1 ± 1
acA5472-5gc いいえ ± 1 8ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±4
acA5472-5gm いいえ ± 1 8ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±4
acA5472-17uc いいえ ± 1 8ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±4
acA5472-17ucMED いいえ ± 1 8ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±4
acA5472-17um いいえ ± 1 8ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±4
acA5472-17umMED いいえ ± 1 8ビットのピクセルフォーマット:±1
12ビットのピクセルフォーマット:±4
boA1936-400cc いいえ ± 1 ± 1
boA1936-400cm いいえ ± 1 ± 1
boA2448-250cc いいえ ± 1 ± 1
boA2448-250cm いいえ ± 1 ± 1
boA2832-190cc いいえ ± 1 ± 1
boA2832-190cm いいえ ± 1 ± 1
boA4096-93cc いいえ ± 1 ± 1
boA4096-93cm いいえ ± 1 ± 1
boA4096-180cc いいえ ± 1 ± 1
boA4096-180cm いいえ ± 1 ± 1
boA4112-68cc いいえ ± 1 ± 1
boA4112-68cm いいえ ± 1 ± 1
boA4500-45cc いいえ ± 1 ± 1
boA4500-45cm はい ± 1 ± 1
boA4504-100cc いいえ ± 1 ± 1
boA4504-100cm いいえ ± 1 ± 1
boA5056-95cm いいえ ± 1 ± 1
boA5120-150cc いいえ ± 1 ± 1
boA5120-150cm いいえ ± 1 ± 1
boA5120-230cc いいえ ± 1 ± 1
boA5120-230cm いいえ ± 1 ± 1
boA5320-150cc いいえ ± 1 ± 1
boA5320-150cm いいえ ± 1 ± 1
boA5328-100cc いいえ ± 1 ± 1
boA5328-100cm いいえ ± 1 ± 1
boA6500-36cc いいえ ± 1 ± 1
boA6500-36cm はい ± 1 ± 1
boA8100-16cc いいえ ± 1 ± 1
boA8100-16cm はい ± 1 ± 1
boA9344-30cc いいえ ± 1 ± 1
boA9344-30cm いいえ ± 1 ± 1
boA9344-70cc いいえ ± 1 ± 1
boA9344-70cm いいえ ± 1 ± 1
boA13440-17cm いいえ ± 1 ± 1
daA720-520uc はい ± 1 ± 1
daA720-520um はい ± 1 ± 1
daA1280-54uc いいえ ± 1a ± 1
daA1280-54um いいえ ± 1a ± 1
daA1440-220uc はい ± 1 ± 1
daA1440-220um はい ± 1 ± 1
daA1600-60uc いいえ ± 1a ± 1
daA1600-60um いいえ ± 1a ± 1
daA1920-15um いいえ ± 1a ± 1
daA1920-30uc いいえ ± 1a ± 1
daA1920-30um いいえ ± 1a ± 1
daA1920-160uc いいえ ± 1 ± 1
daA1920-160um いいえ ± 1 ± 1
daA2448-70uc いいえ ± 1 ± 1
daA2448-70um いいえ ± 1 ± 1
daA2500-14uc いいえ ± 1a ± 1
daA2500-14um いいえ ± 1a ± 1
daA3840-45uc いいえ ± 1 ± 0.0625
daA3840-45um いいえ ± 1 ± 0.0625
dmA720-290gc いいえ ± 1 ± 1
dmA720-290gm いいえ ± 1 ± 1
dmA1440-73gc いいえ ± 1 ± 1
dmA1440-73gm いいえ ± 1 ± 1
dmA1920-51gc いいえ ± 1 ± 1
dmA1920-51gm いいえ ± 1 ± 1
dmA2048-37gc いいえ ± 1 ± 1
dmA2048-37gm いいえ ± 1 ± 1
dmA2448-23gc いいえ ± 1 ± 1
dmA2448-23gm いいえ ± 1 ± 1
dmA2840-14gc いいえ ± 1 ± 1
dmA2840-14gm いいえ ± 1 ± 1
dmA3536-9gc いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
dmA3536-9gm いいえ ± 1 10-bit Sensor Bit Depth: ± 1
12-bit Sensor Bit Depth: ± 0.0625
dmA4096-9gc いいえ ± 1 ± 1
dmA4096-9gm いいえ ± 1 ± 1
puA1280-54uc いいえ ± 1a ± 1
puA1280-54um いいえ ± 1a ± 1
puA1600-60uc いいえ ± 1a ± 1
puA1600-60um いいえ ± 1a ± 1
puA1920-30uc いいえ ± 1a ± 1
puA1920-30um いいえ ± 1a ± 1
puA2500-14uc いいえ ± 1a ± 1
puA2500-14um いいえ ± 1a ± 1
r2L2048-29gc いいえ ± 1 ± 1
r2L2048-58gm いいえ ± 1 ± 1
r2L2048-62cc いいえ ± 1 ± 1
r2L2048-62g5c いいえ ± 1 ± 1
r2L2048-172cm いいえ ± 1 ± 1
r2L2048-172g5m いいえ ± 1 ± 1
r2L4096-14gc いいえ ± 1 ± 1
r2L4096-29gm いいえ ± 1 ± 1
r2L4096-42cc いいえ ± 1 ± 1
r2L4096-42g5c いいえ ± 1 ± 1
r2L4096-84cm いいえ ± 1 ± 1
r2L4096-84g5m いいえ ± 1 ± 1
r2L8192-80cc いいえ ± 1 ± 1
r2L8192-240cm いいえ ± 1 約±1
r2L16384-60cc いいえ ± 1 ± 1
r2L16384-120cm いいえ ± 1 約±1
r2T16416-500cm いいえ ± 1 約±1

  1. daA1280-54um/UC、daA1280-54lm/UC、およびpuA1280-54um/UCカメラでは、黒レベル設定は、ゲイン設定後に画素データに適用されます。他のすべてのdartカメラおよびpulseカメラでは、黒レベル設定は、ゲイン設定前に適用されます。

サンプルコード#

ace Classic/U/L GigEカメラ#
// Set the black level to 32
camera.BlackLevelRaw.SetValue(32.0);
// Disable black level compensation
// Note: Available on selected camera models only
camera.BslBlackLevelCompensationMode.SetValue(BslBlackLevelCompensationMode_Off);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Set the black level to 32
CFloatParameter(nodemap, "BlackLevelRaw").SetValue(32.0);
// Disable black level compensation
// Note: Available on selected camera models only
CEnumParameter(nodemap, "BslBlackLevelCompensationMode").SetValue("Off");
// Set the black level to 32
camera.Parameters[PLCamera.BlackLevelRaw].SetValue(32.0);
// Disable black level compensation
// Note: Available on selected camera models only
camera.Parameters[PLCamera.BslBlackLevelCompensationMode].SetValue(PLCamera.BslBlackLevelCompensationMode.Off);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Set the black level to 32 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BlackLevelRaw", 32.0);
CHECK(errRes);
/* Disable black level compensation */
/* Note: Available on selected camera models only */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslBlackLevelCompensationMode", "Off");
CHECK(errRes);
# Set the black level to 32
camera.BlackLevelRaw.Value = 32.0
# Disable black level compensation
# Note: Available on selected camera models only
camera.BslBlackLevelCompensationMode.Value = "Off"
その他のカメラ#
// Enable a black level adjustment for line 2
// Note: Available on racer 2 L camera models only
camera.BlackLevelSelector.SetValue(BlackLevelSelector_Line2);
// Set the black level to 32
camera.BlackLevel.SetValue(32.0);
// Disable black level compensation
// Note: Available on selected camera models only
camera.BslBlackLevelCompensationMode.SetValue(BslBlackLevelCompensationMode_Off);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Enable a black level adjustment for line 2
// Note: Available on racer 2 L camera models only
CEnumParameter(nodemap, "BlackLevelSelector").SetValue("Line2");
// Set the black level to 32
CFloatParameter(nodemap, "BlackLevel").SetValue(32.0);
// Disable black level compensation
// Note: Available on selected camera models only
CEnumParameter(nodemap, "BslBlackLevelCompensationMode").SetValue("Off");
// Enable a black level adjustment for line 2
// Note: Available on racer 2 L camera models only
camera.Parameters[PLCamera.BlackLevelSelector].SetValue(PLCamera.BlackLevelSelector.Line2);
// Set the black level to 32
camera.Parameters[PLCamera.BlackLevel].SetValue(32.0);
// Disable black level compensation
// Note: Available on selected camera models only
camera.Parameters[PLCamera.BslBlackLevelCompensationMode].SetValue(PLCamera.BslBlackLevelCompensationMode.Off);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK;  /* Return value of pylon methods */
/* Enable a black level adjustment for line 2 */
/* Note: Available on racer 2 L camera models only */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BlackLevelSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Set the black level to 32 */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "BlackLevel", 32.0);
CHECK(errRes);
/* Disable black level compensation */
/* Note: Available on selected camera models only */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "BslBlackLevelCompensationMode", "Off");
CHECK(errRes);
# Enable a black level adjustment for line 2
# Note: Available on racer 2 L camera models only
camera.BlackLevelSelector.Value = "Line2"
# Set the black level to 32
camera.BlackLevel.Value = 32.0
# Disable black level compensation
# Note: Available on selected camera models only
camera.BslBlackLevelCompensationMode.Value = "Off"

pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。