Temperature State (Stereo ace)#
温度が高すぎる場合は、すぐに冷却する必要があります。
Device Temperature機能を使用して、カメラの現在の温度を確認します。
機能を使用する#
仕組み#
内部温度に関する情報は、次のパラメーターによって提供されます。
- イメージ
DeviceTemperatureparameter value shows the current temperature at the core board of the camera. For more information, see the Device Temperature topic. - イメージ
BslTemperatureStatusパラメーター値は、カメラの現在の内部温度状態を示します。Ok: The device temperature is within the normal operating temperature range.Critical: The device temperature is close to or at the allowed maximum. Provide cooling.Error: The device temperature is above the allowed maximum. Provide cooling immediately.
The following additional parameters are available:
- イメージ
BslTemperatureStatusErrorCountparameter indicates how often the temperature state changed to Error. - イメージ
BslTemperatureMaxparameter indicates the maximum temperature the camera reached during operation.
When the TemperatureState parameter value is Critical または Error, the camera provides a set of mechanisms that alert the user and help to protect the camera.
これらのメカニズムは、アラートレベルやカメラが加熱中か冷却中かによって、異なるデバイス温度で有効になります。
情報
Normal camera operation requires that the temperature state stays at Ok and the housing temperature stays within the allowed range. To ensure this, follow the guidelines set out in the "Environmental Requirements" section of your camera topic. You can find your camera topic in the Basler Stereo ace section.
高温では、カメラが損傷する可能があり、カメラの寿命が短くなったり、画質が低下したりします。また、高温インシデントが頻繁に発生することで、寿命が短くなります。
加熱経路#
Critical Temperature Threshold#
When the device temperature reaches the critical temperature threshold (76 °C (168.8 °F)), the camera is close to becoming too hot.
In this situation, the BslTemperatureStatus parameter value changes to Critical.
情報
別のCritical Temperatureイベントは、デバイスの温度が臨界温度しきい値を4°C以上下回らないと送信できません。
Over Temperature Threshold#
When the device temperature reaches the over temperature threshold (81 °C (177.8 °F)), the camera is too hot. The camera must be cooled immediately. Otherwise, the camera may get irreversibly damaged.
この場合、次のようになります。
- イメージ
BslTemperatureStatusparameter value changes toError. - カメラの電流消費が減少します。
- Image acquisition stops and can't be started until the device has cooled down.
- The camera reports an over temperature error code.
- イメージ
BslTemperatureStatusErrorCountparameter increases by 1.
情報
別のOver Temperatureイベントは、デバイス温度が過熱しきい値を4°C以上下回らないと送信できません。
冷却経路#
Over Temperature Threshold#
When the device temperature falls below the over temperature threshold (81 °C (177.8 °F)), the following happens:
- イメージ
BslTemperatureStatusparameter value changes fromErrortoCritical.
デバイスの温度が過熱しきい値を4°C下回ると、次のようになります。
- Image acquisition can be started again.
Critical Temperature Threshold#
When the device temperature falls below the critical temperature threshold (76 °C (168.8 °F)), the following happens:
- イメージ
BslTemperatureStatusparameter value changes toOk.
カメラの温度状態と内部温度は正常なため、カメラは正常に動作します。
Temperature Stateの決定#
- Get the
BslTemperatureStatusparameter value. - パラメーター値が次の場合
CriticalまたはError, you must cool the camera until the parameter value isOk.
To make full use of the Temperature State feature, use the Device Temperature feature to determine the exact core board temperature.