Stacked ROI#
これらのゾーンからの画素データのみが送信されます。これにより、カメラのフレームレートが上がります。
Stacked ROI機能は、ace Classicカメラでのみ利用可能なStacked Zone Imaging機能と似ています。
機能を使用する#
仕組み#
Stacked ROI機能を使用すると、センサーアレイ上で幅が等しい垂直に整列されたゾーンを定義できます。ゾーンの最大数は、カメラのモデルによって異なります。
画像を取得すると、定義されたゾーン内の画素情報のみがセンサーから読み取られます。画素情報はスタックされ、1つの画像として送信されます。
ゾーンの幅は常に同じで、垂直方向に整列されます。ゾーンを設定するには、Baslerは、次の手順をお勧めします。
- すべてのゾーンに有効な幅と水平オフセットを定義します。
- 個々のゾーンの高さと垂直オフセットを定義します。
Configuring the ROI Zones#
- カメラがアイドル状態であること、つまり画像をキャプチャしていないことを確認します。
- パラメーターを
OffsetXパラメータを希望の水平オフセットに設定します。値は以下に適用されます。 すべてのゾーン. - パラメーターを
Widthパラメータを希望のゾーン幅に設定します。値は以下に適用されます。 すべてのゾーン. - パラメーターを
ROIZoneSelector設定するゾーンのパラメータ(例:)Zone0. - パラメーターを
ROIZoneOffsetパラメータを希望の垂直オフセットに設定します。値はステップ4で選択したゾーンに適用されます。 - パラメーターを
ROIZoneSizeパラメータを希望のゾーン高さに設定します。値はステップ4で選択したゾーンに適用されます。 - パラメーターを
ROIZoneModeパラメータをOnゾーンを有効にします。 - 設定するゾーンごとに、手順4~7を繰り返します。
Stacked ROI機能使用時に考慮すること#
- ゾーンは任意の順序で有効にできます。例えば、ゾーン1、3、5を有効にし、ゾーン0、2、4を無効にできます。
- センサーの周囲にゾーンを自由に配置できます。例えば、ゾーン0を下部あたりに、ゾーン2を上部あたりに、ゾーン1を中央に配置できます。ただし、カメラは常にセンサーの一番上のゾーンから画素データの読み取りと送信を開始し、下部に向かって進みます。
- 垂直にオーバーラップするゾーンを定義できます。2つのゾーンがオーバーラップしている場合、それらは単一のマージされたゾーンとして送信されます。オーバーラップ領域からの画素データは、1回だけ読み取られて送信されます。
- 少なくとも1つのゾーンが定義されている場合、次のパラメーターは読み取り専用になります。
OffsetY:パラメータは一番上のゾーンの垂直オフセットに設定されます。Height:パラメータは最終画像の高さ、つまりすべてのゾーンの高さの合計に設定されます。CenterY- Sequencer機能に関連するすべてのパラメーター。
- ゾーンを設定してからビニングを有効にすると、ゾーンの位置とサイズが自動的に調整されます。パラメーター値は、対応するビニング係数で除算され、切り捨てられます。
- Stacked ROI機能を使用した後にすべてのゾーンを無効にすると、画像ROIのサイズと位置は、最後に無効にしたゾーンのサイズと位置に設定されます。例えば、ゾーン0、1、および2が有効であるとします。次に、ゾーンを2、1、0の順に無効にします。その結果、画像ROIのサイズと位置は、無効にしたゾーン0のサイズと位置に設定されます。
特性#
| カメラモデル | Maximum Number of ROI Zones |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A640-240umSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1280-80gmSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1280-125umSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-51gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-51gcIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-51gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-51gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-51gmIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-51gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-160ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-160ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-160umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-160umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-165g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-165g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-168mgc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A1920-168mgm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-35gmSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-37gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-37gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-37gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-37gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-110umSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-114g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-114g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-114mgc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-114mgm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-114ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-114ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-114umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-114umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2048-173cmSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2440-98g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2440-98g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-23gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-23gcIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-23gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-23gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-23gmIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-23gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-75ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-75ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-75umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-75umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-90mgc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-90mgm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-105g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-105g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-120cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-120cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-210cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-210cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-232g10c | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2448-232g10m | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-23gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-23gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-23gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-23gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-77ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-77ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-77umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-77umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-115g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2464-115g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2560-20gmSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2560-70umSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2560-131cmSWIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2590-22gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2590-22gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2590-22gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2590-22gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2590-60ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2590-60ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2590-60umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2590-60umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2600-20gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2600-20gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2600-20gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2600-20gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2600-64ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2600-64ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2600-64umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2600-64umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-14gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-14gcIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-14gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-14gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-14gmIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-14gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-14gmUV | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-48ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-48ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-48umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-48umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-48umUV | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-57mgc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-57mgm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-67g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-67g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-67g5mUV | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-86cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-86cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-150g10c | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-150g10m | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A2840-150g10mUV | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-9gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-9gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-9gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-9gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-31ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-31ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-31umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-31umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-37mgc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-37mgm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-42g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3536-42g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3840-13gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3840-13gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3840-13gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3840-13gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3840-45ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3840-45ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3840-45umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A3840-45umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-9gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-9gcIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-9gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-9gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-9gmIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-9gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-30ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-30ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-30umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-30umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-38mgc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-38mgm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-44g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-44g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-67cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-67cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-98g10c | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4096-98g10m | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4200-12gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4200-12gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4200-12gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4200-12gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4200-40ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4200-40ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4200-40umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4200-40umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-5gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-5gcIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-5gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-5gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-5gmIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-5gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-18ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-18ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-18umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-18umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-23mgc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-23mgm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-27g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-27g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-42cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-42cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-59g10c | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4504-59g10m | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4508-6gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4508-6gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4508-6gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4508-6gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4508-20ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4508-20ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4508-20umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A4508-20umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5060-4gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5060-4gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5060-15ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5060-15umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5060-21g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5060-21g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5060-35cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5060-35cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-7gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-7gcIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-7gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-7gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-7gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-7gmip67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-23ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-23ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-23umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-23umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-29mgc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-29mgm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-34g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-34g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-52cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-52cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-75g10c | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5320-75g10m | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-4gcBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-4gcIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-4gcPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-4gmBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-4gmIP67 | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-4gmPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-15ucBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-15ucPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-15umBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-15umPRO | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-19mgc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-19mgm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-22g5cBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-22g5mBAS | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-35cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-35cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-49g10c | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| a2A5328-49g10m | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA640-121gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA640-300gc | 8 |
| acA640-300gm | 8 |
| acA640-750uc | 8 |
| acA640-750um | 8 |
| acA720-290gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA720-290gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA720-520uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA720-520um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA800-200gc | 8 |
| acA800-200gm | 8 |
| acA800-510uc | 8 |
| acA800-510um | 8 |
| acA1280-60gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1280-60gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1300-60gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1300-60gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1300-60gmNIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1300-75gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1300-75gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1300-200uc | 8 |
| acA1300-200um | 8 |
| acA1440-73gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1440-73gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1440-220uc | 2 |
| acA1440-220um | 2 |
| acA1600-60gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1600-60gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-25gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-25gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-25uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-25um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-40gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-40gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-40uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-40ucMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-40um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-40umMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-48gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-48gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-50gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-50gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA1920-150uc | 8 |
| acA1920-150um | 8 |
| acA1920-155uc | 4 |
| acA1920-155ucMED | 4 |
| acA1920-155um | 4 |
| acA1920-155umMED | 4 |
| acA2000-50gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2000-50gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2000-165uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2000-165um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-25gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-25gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-25gmNIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-35gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-35gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-55uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-55um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-90uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-90um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-90umNIR | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2040-120uc | 8 |
| acA2040-120um | 8 |
| acA2440-20gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2440-20gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2440-35uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2440-35ucMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2440-35um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2440-35umMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2440-75uc | 8 |
| acA2440-75ucMED | 8 |
| acA2440-75um | 8 |
| acA2440-75umMED | 8 |
| acA2500-14gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2500-14gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2500-14uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2500-14um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA2500-20gc | 8 |
| acA2500-20gcMED | 8 |
| acA2500-20gm | 8 |
| acA2500-20gmMED | 8 |
| acA2500-60uc | 8 |
| acA2500-60um | 8 |
| acA3088-16gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA3088-16gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA3088-57uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA3088-57ucMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA3088-57um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA3088-57umMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA3800-10gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA3800-10gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA3800-14uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA3800-14um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4024-8gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4024-8gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4024-29uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4024-29um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4096-11gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4096-11gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4096-30uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4096-30ucMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4096-30um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4096-30umMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4096-40uc | 8 |
| acA4096-40ucMED | 8 |
| acA4096-40um | 8 |
| acA4096-40umMED | 8 |
| acA4112-8gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4112-8gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4112-20uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4112-20ucMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4112-20um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4112-20umMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA4112-30uc | 8 |
| acA4112-30ucMED | 8 |
| acA4112-30um | 8 |
| acA4112-30umMED | 8 |
| acA5472-5gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA5472-5gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA5472-17uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA5472-17ucMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA5472-17um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| acA5472-17umMED | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA1936-400cc | 8 |
| boA1936-400cm | 8 |
| boA2448-250cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA2448-250cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA2832-190cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA2832-190cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4096-93cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4096-93cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4096-180cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4096-180cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4112-68cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4112-68cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4500-45cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4500-45cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4504-100cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA4504-100cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA5056-95cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA5120-150cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA5120-150cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA5120-230cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA5120-230cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA5320-150cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA5320-150cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA5328-100cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA5328-100cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA6500-36cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA6500-36cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA8100-16cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA8100-16cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA9344-30cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA9344-30cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA9344-70cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA9344-70cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| boA13440-17cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA720-520uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA720-520um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1280-54uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1280-54um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1440-220uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1440-220um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1600-60uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1600-60um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1920-15um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1920-30uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1920-30um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1920-160uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA1920-160um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA2448-70uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA2448-70um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA2500-14uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA2500-14um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA3840-45uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| daA3840-45um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA720-290gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA720-290gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA1440-73gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA1440-73gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA1920-51gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA1920-51gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA2048-37gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA2048-37gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA2448-23gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA2448-23gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA2840-14gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA2840-14gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA3536-9gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA3536-9gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA4096-9gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| dmA4096-9gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| puA1280-54uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| puA1280-54um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| puA1600-60uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| puA1600-60um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| puA1920-30uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| puA1920-30um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| puA2500-14uc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| puA2500-14um | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L2048-29gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L2048-58gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L2048-62cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L2048-62g5c | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L2048-172cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L2048-172g5m | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L4096-14gc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L4096-29gm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L4096-42cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L4096-42g5c | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L4096-84cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L4096-84g5m | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L8192-80cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L8192-240cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L16384-60cc | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2L16384-120cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
| r2T16416-500cm | Stacked ROI機能はサポートされていません |
サンプルコード#
// Configure width and offset X for all zones
camera.Width.SetValue(200);
camera.OffsetX.SetValue(100);
// Select zone 0
camera.ROIZoneSelector.SetValue(ROIZoneSelector_Zone0);
// Set the vertical offset for the selected zone
camera.ROIZoneOffset.SetValue(100);
// Set the height for the selected zone
camera.ROIZoneSize.SetValue(100);
// Enable the selected zone
camera.ROIZoneMode.SetValue(ROIZoneMode_On);
// Select zone 1
camera.ROIZoneSelector.SetValue(ROIZoneSelector_Zone1);
// Set the vertical offset for the selected zone
camera.ROIZoneOffset.SetValue(250);
// Set the height for the selected zone
camera.ROIZoneSize.SetValue(200);
// Enable the selected zone
camera.ROIZoneMode.SetValue(ROIZoneMode_On);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Configure width and offset X for all zones
CIntegerParameter(nodemap, "Width").SetValue(200);
CIntegerParameter(nodemap, "OffsetX").SetValue(100);
// Select zone 0
CEnumParameter(nodemap, "ROIZoneSelector").SetValue("Zone0");
// Set the vertical offset for the selected zone
CIntegerParameter(nodemap, "ROIZoneOffset").SetValue(100);
// Set the height for the selected zone
CIntegerParameter(nodemap, "ROIZoneSize").SetValue(100);
// Enable the selected zone
CEnumParameter(nodemap, "ROIZoneMode").SetValue("On");
// Select zone 1
CEnumParameter(nodemap, "ROIZoneSelector").SetValue("Zone1");
// Set the vertical offset for the selected zone
CIntegerParameter(nodemap, "ROIZoneOffset").SetValue(250);
// Set the height for the selected zone
CIntegerParameter(nodemap, "ROIZoneSize").SetValue(200);
// Enable the selected zone
CEnumParameter(nodemap, "ROIZoneMode").SetValue("On");
// Configure width and offset X for all zones
camera.Parameters[PLCamera.Width].SetValue(200);
camera.Parameters[PLCamera.OffsetX].SetValue(100);
// Select zone 0
camera.Parameters[PLCamera.ROIZoneSelector].SetValue(PLCamera.ROIZoneSelector.Zone0);
// Set the vertical offset for the selected zone
camera.Parameters[PLCamera.ROIZoneOffset].SetValue(100);
// Set the height for the selected zone
camera.Parameters[PLCamera.ROIZoneSize].SetValue(100);
// Enable the selected zone
camera.Parameters[PLCamera.ROIZoneMode].SetValue(PLCamera.ROIZoneMode.On);
// Select zone 1
camera.Parameters[PLCamera.ROIZoneSelector].SetValue(PLCamera.ROIZoneSelector.Zone1);
// Set the vertical offset for the selected zone
camera.Parameters[PLCamera.ROIZoneOffset].SetValue(250);
// Set the height for the selected zone
camera.Parameters[PLCamera.ROIZoneSize].SetValue(200);
// Enable the selected zone
camera.Parameters[PLCamera.ROIZoneMode].SetValue(PLCamera.ROIZoneMode.On);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Configure width and offset X for all zones */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "Width", 200);
CHECK(errRes);
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "OffsetX", 100);
CHECK(errRes);
/* Select zone 0 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ROIZoneSelector", "Zone0");
CHECK(errRes);
/* Set the vertical offset for the selected zone */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "ROIZoneOffset", 100);
CHECK(errRes);
/* Set the height for the selected zone */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "ROIZoneSize", 100);
CHECK(errRes);
/* Enable the selected zone */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ROIZoneMode", "On");
CHECK(errRes);
/* Select zone 1 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ROIZoneSelector", "Zone1");
CHECK(errRes);
/* Set the vertical offset for the selected zone */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "ROIZoneOffset", 250);
CHECK(errRes);
/* Set the height for the selected zone */
errRes = PylonDeviceSetIntegerFeature(hdev, "ROIZoneSize", 200);
CHECK(errRes);
/* Enable the selected zone */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ROIZoneMode", "On");
CHECK(errRes);
# Configure width and offset X for all zones
camera.Width.Value = 200
camera.OffsetX.Value = 100
# Select zone 0
camera.ROIZoneSelector.Value = "Zone0"
# Set the vertical offset for the selected zone
camera.ROIZoneOffset.Value = 100
# Set the height for the selected zone
camera.ROIZoneSize.Value = 100
# Enable the selected zone
camera.ROIZoneMode.Value = "On"
# Select zone 1
camera.ROIZoneSelector.Value = "Zone1"
# Set the vertical offset for the selected zone
camera.ROIZoneOffset.Value = 250
# Set the height for the selected zone
camera.ROIZoneSize.Value = 200
# Enable the selected zone
camera.ROIZoneMode.Value = "On"
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。