Spatial Filter# Spatial Filter機能を使用すると、blazeカメラで空間ノイズを除去できます。 このフィルターは、隣接するピクセルの値を使用して、画像の空間ノイズを除去します。これは、センサーからの生画像データ(グレー値)を基準としています。これにより、平面の凹凸を平坦化し、よりスムーズな表面を作成できます。対象物のエッジはそのままになります。 このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 フィードバックありがとうございます!このページの改善にご協力ください。