コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

安全上の注意事項 (Stereo ace)#

Basler Stereo ace カメラをインストールして使用する前に、このトピックの情報をよくお読みください。

製品の取り扱いが不適切だった場合、または安全に関する注意事項に従わなかった場合、Baslerは破損や負傷に対して一切責任を負いません。

一般的な安全上の注意#

警告 – 感電および火災の危険 / Risque d'électrocution et d'incendie

必要な要件を満たしていない電源や電気回路は、感電、火災、またはその両方を引き起こす可能性があります。重傷または死亡事故につながるおそれがあります。

  • 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • フォトカプラ接続のI/O回線に接続されるすべての電気回路は、Electrical Source 1 (ES1) および Power Source 1 (PS1) の要件を満たしている必要があります。

Les blocs d'alimentation et les circuits électriques qui ne répondent pas aux exigences requises peuvent provoquer une électrocution ou un incendie, voire les deux. Des blessures graves ou la mort peuvent survenir.

  • Vous devez utiliser des blocs d'alimentation conformes aux exigences de Très Basse Tension de Sécurité (TBTS) et Source d'Alimentation Limitée (LPS) ou aux exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 2 (PS2).
  • Tous les circuits électriques connectés aux lignes E/S optocouplées doivent respecter les exigences de Source Électrique 1 (ES1) et Source d'Alimentation 1 (PS1).
警告 – 怪我の危険/Risque de blessure

カメラが適切に固定されていない場合、重傷や死亡事故につながり、カメラが破損するおそれがあります。

カメラのサイズと重量のため、一定の高さからカメラが落下した場合、重傷や死亡事故を引き起こし、カメラが破損する危険性があります。

  • M5ねじを少なくとも3本使用して、カメラが適切な取り付け対象物にしっかりと固定されていることを確認してください。
  • ねじの係合長さが5 mm以上、6 mm以下であることを確認してください。

取付ポイントとねじ穴のサイズについては、お使いのカメラモデルに関するトピックを参照してください。

Une mauvaise fixation de la caméra peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, et endommager la caméra.

En raison de la taille et du poids de la caméra, il existe un risque de blessures graves, voire mortelles, et d'endommager la caméra si elle tombe d'une certaine hauteur.

  • Assurez-vous que la caméra est solidement fixée à un support de montage approprié à l'aide d'au moins trois vis M5.
  • Assurez-vous que le filetage est d'au moins 5 mm et ne dépasse pas 6 mm.

Vous trouverez de plus amples informations quant aux points de montage et à la taille des fixations dans la rubrique relative au modèle de votre caméra.

注意 – 電圧が指定範囲から外れると、カメラが損傷するおそれがあります。

カメラとI/Oの電源は、カメラ仕様で規定されている安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

注意 – 間違ったプラグを使用すると、I/Oコネクターが損傷するおそれがあります。

カメラの 8-pin I/O connector に取り付けるケーブルのプラグには、6本のオスピンが必要です。ピンの数がこれより少ないまたは多いプラグを使用すると、コネクターが破損するおそれがあります。

次の項目に従ってください。

  • カメラを完全にまたは部分的に分解した状態で操作しないでください。
  • カメラのラベルは一切剥がさないでください。
  • カメラハウジングへの異物の侵入を防止します。異物が内部に入ったまま操作すると、カメラの故障や火災につながるおそれがあります。
  • 強い電磁界の近くでカメラを操作しないでください。静電気放電 (ESD) を避けてください。詳細については、Avoiding EMI and ESD Problems (Stereo ace)を参照してください。
  • カメラは元のパッケージでのみ輸送してください。パッケージを捨てないでください。
  • カメラをクリーニングする際は、必ず水、アルコール、または中性クリーニング剤を使用してください。他のクリーニング剤を使用すると、表面仕上げが損傷する可能性があります。「クリーニング手順」に従ってください。
  • カメラを使用する前に、このドキュメントをよく読み、安全に関する情報に従ってください。
注意 – カメラの電源ケーブルを不適切に差し込んだり抜いたりすると、カメラが損傷するおそれがあります。

投入サージによるカメラの損傷を防ぐため、電源ケーブルの抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。

適合性、使用目的、認定ユーザー#

概要#

ライフサポートアプリケーション#

これらの製品は、ライフサポートアプライアンス、デバイス、または、これらの製品の誤動作が人体傷害につながると思われるシステムでの使用を意図していません。これらの製品を使用または販売しているBaslerのお客様は、自己責任でこのようなアプリケーションを使用し、そのような不適切な使用または販売に起因する損害について、Baslerに対して完全に補償することに同意するものとします。

米国のお客様向け#

この機器はテスト済みであり、FCC規則のパート15に基づくクラスBデジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅環境で機器を操作する際に、有害な干渉に対して合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は無線周波数エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、取扱説明書に従ってインストールおよび使用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。

本マニュアルで明示的に認められていない変更や改造を行うと、本機器を操作する権限が無効になる可能性があることに注意してください。

本マニュアルで推奨されているシールドケーブルは、FCC規則第15部のサブパートBに準拠するコンピューティングデバイスの制限に準拠するために、本装置とともに使用する必要があります。

カナダのお客様向け#

この機器は、無線妨害規制に定められた無線ノイズ放射に関するクラスBの制限に準拠しています。

Pour utilisateurs au Canada#

Cet appareil est conforme aux normes Classe B pour bruits radioélectriques, spécifiés dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique.

Stereo ace カメラの使用目的#

このカメラは、マシンビジョン用途で使用されます。

温度と湿度の要件は、お使いのカメラモデルのトピックで「環境要件」セクションに記載されているとおりに適用されます。カメラを正しく使用するための指示を含め、関連するすべての製品ドキュメントに従う必要があります。

カメラを次の用途に使用しないでください。

  • Basler製品ドキュメントに記載されている以外の特殊なカメラ認定が必要な目的および取り付け。
  • 過酷な条件下で使用するために、特殊な設計や注意事項が必要な目的および取り付け。

特定のカメラが特定の動作条件や用途に対応しているか不明な場合は、担当の販売スタッフにお問い合わせください。

Stereo ace カメラの想定使用者#

マシンビジョン用Baslerデジタルカメラは、次のタスクに関係する専門家のみが使用するように設計されています。

  • 使用するカメラの選択
  • カメラの組み込みとセットアップ
  • カメラの日常使用

Basler製品ドキュメントでは、電気エンジニア、システムエンジニア、メカトロニクスエンジニア、技師、および情報技術エンジニアのスキルを前提としています。

スキルが不十分な人や、次の作業を妨げる障害のある人は、カメラの使用が許可されていません。

  • カメラを正しく使用
  • 安全に関する注意事項に従うこと
  • 関連するすべてのカメラドキュメントを十分理解すること