Pixel Format#
カメラのモデルや、カメラがカラーかモノクロかによって、ピクセルフォーマットが異なります。
情報
ピクセルフォーマットの詳細については、GenICam Pixel Format Naming Convention 2.1を参照してください。
機能を使用する#
Pixel Formatの選択#
ピクセルフォーマットを選択するには、次の手順に従います。
- カメラがアイドル状態であること、つまり画像をキャプチャしていないことを確認します。
- パラメーターを
PixelFormat次のいずれかの値(使用している場合)に設定します:MonoXX(例:Mono10,Mono12p)BayerXXYY(例:BayerBG10,BayerGR12)YCbCrXXX,YUVXXXRGB8,BGR8BiColor BGRG8,BiColor RGBG8
Pixel Formatの決定#
カメラが現在使用している Pixel Format を確認するには、次の値を取得します。 PixelFormat パラメータ。
使用可能なPixel Format#
情報
- お使いのカメラモデルでSensor Bit Depth機能を使用できる場合は、ピクセルフォーマットとは別に、センサーによるデータ出力のビット深度を設定できます。例えば、12ビットのセンサーデータに基づいて8ビットの画像データを出力するようにカメラを設定できます(ピクセルフォーマット = Mono 8、センサービット深度 = 12ビット)。
- お使いのカメラモデルでTransfer Bit Depth機能を使用できる場合は、ピクセルフォーマットとは無関係に、内部画像処理に使用するビット深度を設定できます。例えば、転送ビット深度が10ビットのデータに基づいて8ビット画像データを出力するようにカメラを設定できます(ピクセルフォーマット = Mono 8、転送ビット深度 = 10ビット)。
- 列挙値のリストについては、「pylon APIドキュメント」を参照してください。
Mono Formats#
モノクロカメラで Mono Pixel Format のいずれかを使用する場合、1ピクセルあたり8、10、12、または14ビットのデータが出力されます。
カラーカメラでいずれかのモノクロピクセル形式を使用している場合、各ピクセルの値は最初にYCbCrカラーモデルに変換されます。このモデルのY成分は輝度値を表し、モノクロセンサーのピクセルから得られる値と同じです。つまり、カラーカメラが「Mono 8」などに設定されている場合、8ビットのモノクロ画像が出力されます。
使用できるモノラル形式は、お使いのカメラのモデルによって異なります。
Bayer Formats#
カラーカメラには、Bayerカラーフィルターが装備されており、Bayerのピクセルフォーマットに基づいてカラー画像を出力することができます。
カラーカメラがBayerのいずれかのピクセルフォーマットを使用している場合、1ピクセルあたり8ビット、10ビット、または12ビットのデータが出力されます。各ピクセルは、赤、緑、青のいずれかの色のみを記録するようにフィルタ処理されます。ピクセルデータは、どのような方法でも処理または補間されません。このタイプのピクセルデータは、「生」出力と呼ばれることもあります。
どのBayerフォーマットを使用できるかは、お使いのカメラのモデルによって異なります。
YCbCr Formats#
カラーカメラは、ピクセルデータに基づいて、YCbCr(またはYUV)形式でカラー画像を出力することもできます。
カラーカメラがこの形式を使用している場合、キャプチャされた画像の各ピクセル値は、センサーを出て、カメラを通過するときに、変換プロセスも通過します。このプロセスでは、ピクセル値ごとにY、CB、およびCRのカラー情報が生成されます。
RGBおよびBGR形式#
カラーカメラがRGB 8またはBGR 8ピクセルフォーマットを使用する場合、カメラは取得したフレームの各画素について、8ビットの赤データ、8ビットの緑データ、および8ビットの青データを出力します。
ピクセルフォーマットは、カラーデータ(赤、緑、青または青、緑、赤)の出力シーケンスによって異なります。
BiColor BGRG および RGBG フォーマット#
BiColor Pixel Format を備えたカラーカメラには、下の図の例のようにカラーフィルターアレイが搭載されています。センサーのカラーフィルターアレイは、1行目に赤と青の色成分、2行目に緑の色成分を持っています。

カメラはこの色情報を組み合わせて、下の図の例のようにデータを出力します。

カラーカメラで BiColor Pixel Format のいずれかを使用する場合、1ピクセルあたり8ビットのデータが出力されます。各ピクセルは、赤、緑、青のいずれかの色のみを記録するようにフィルター処理されます。ピクセルデータに対して、処理や補間は一切行われません。このタイプのピクセルデータは、「raw」出力と呼ばれることもあります。Pixel Format は、カラーデータの出力シーケンス(青、緑、赤、緑、または赤、緑、青、緑)によって異なります。
利用可能な BiColor フォーマットは、お使いのカメラモデルによって異なります。
Maximum Pixel Bit Depth#
最大画素ビット深度は、カメラで使用可能なピクセルフォーマットの中で最も高いビット深度を持つピクセルフォーマットによって定義されます。
例:カメラで使用できるピクセルフォーマットがMono 8およびMono 12の場合、カメラの最大画素ビット深度は12ビットです。
Unpacked and Packed Pixel Formats#
カメラがアンパックされたピクセルフォーマット(例:Bayer 12)を使用している場合、画素データは常に8ビットに整列されます。次の8ビット境界に到達するために、必要に応じてパディングビット(ゼロ)が挿入されます。
例(簡略版):
12ビットのアンパックされたピクセルフォーマットを選択したとします。カメラは、画素あたり16ビットを出力します。画素データは12ビット、パディングビットは4ビットで、次の8ビット境界に到達します。
カメラがパックされたピクセルフォーマット(例:Bayer 12p)を使用している場合、画素データは整列されません。つまり、パディングビットは挿入されず、1バイトに複数の画素のデータを含めることができます。
例(簡略版):
12ビットのパックされたピクセルフォーマットを選択したとします。カメラは、1画素あたり12ビットを出力します。その結果、2画素のデータは常に3バイトに分散されます。
情報
データの正確な位置合わせは、ピクセルフォーマットによって異なります。詳細については、GenICam Pixel Format Naming Convention 2.1を参照してください。
特性#
| カメラモデル | 使用可能なPixel Format |
|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A640-240umSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A1280-80gmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A1280-125umSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A1920-51gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A1920-51gcIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A1920-51gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A1920-51gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A1920-51gmIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A1920-51gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A1920-160ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A1920-160ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A1920-160umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A1920-160umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A1920-165g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A1920-165g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A1920-168mgc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 YCbCr422_8 |
| a2A1920-168mgm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2048-35gmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2048-37gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2048-37gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2048-37gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2048-37gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2048-110umSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2048-114g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2048-114g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2048-114mgc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 YCbCr422_8 |
| a2A2048-114mgm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2048-114ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2048-114ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2048-114umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2048-114umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2048-173cmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2440-98g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2440-98g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2448-23gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2448-23gcIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2448-23gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2448-23gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2448-23gmIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2448-23gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2448-75ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2448-75ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2448-75umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2448-75umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2448-90mgc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 YCbCr422_8 |
| a2A2448-90mgm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2448-105g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2448-105g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2448-120cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| a2A2448-120cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| a2A2448-210cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| a2A2448-210cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| a2A2448-232g10c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr 422 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa |
| a2A2448-232g10m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2464-23gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2464-23gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2464-23gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2464-23gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2464-77ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2464-77ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2464-77umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2464-77umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2464-115g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2464-115g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2560-20gmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2560-70umSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2560-131cmSWIR | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2590-22gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2590-22gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2590-22gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2590-22gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2590-60ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2590-60ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2590-60umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2590-60umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2600-20gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2600-20gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2600-20gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2600-20gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2600-64ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2600-64ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2600-64umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2600-64umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-14gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2840-14gcIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2840-14gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2840-14gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-14gmIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-14gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-14gmUV | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-48ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2840-48ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2840-48umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-48umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-48umUV | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-57mgc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 YCbCr422_8 |
| a2A2840-57mgm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-67g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A2840-67g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-67g5mUV | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-86cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| a2A2840-86cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| a2A2840-150g10c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr 422 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a |
| a2A2840-150g10m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A2840-150g10mUV | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3536-9gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A3536-9gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A3536-9gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3536-9gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3536-31ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A3536-31ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A3536-31umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3536-31umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3536-37mgc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 YCbCr422_8 |
| a2A3536-37mgm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3536-42g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A3536-42g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3840-13gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A3840-13gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A3840-13gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3840-13gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3840-45ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A3840-45ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A3840-45umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A3840-45umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4096-9gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4096-9gcIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4096-9gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4096-9gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4096-9gmIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4096-9gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4096-30ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4096-30ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4096-30umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4096-30umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4096-38mgc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 YCbCr422_8 |
| a2A4096-38mgm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4096-44g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4096-44g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4096-67cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| a2A4096-67cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| a2A4096-98g10c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr 422 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa |
| a2A4096-98g10m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4200-12gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4200-12gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4200-12gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4200-12gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4200-40ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4200-40ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4200-40umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4200-40umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4504-5gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4504-5gcIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4504-5gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4504-5gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4504-5gmIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4504-5gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4504-18ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4504-18ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4504-18umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4504-18umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4504-23mgc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 YCbCr422_8 |
| a2A4504-23mgm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4504-27g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4504-27g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4504-42cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| a2A4504-42cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| a2A4504-59g10c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr 422 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa |
| a2A4504-59g10m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4508-6gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4508-6gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4508-6gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4508-6gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4508-20ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4508-20ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer GB 8a Bayer GB 10a Bayer GB 10pa Bayer GB 12a Bayer GB 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A4508-20umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A4508-20umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5060-4gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5060-4gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5060-15ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5060-15umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5060-21g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5060-21g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5060-35cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| a2A5060-35cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| a2A5320-7gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5320-7gcIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5320-7gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5320-7gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5320-7gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5320-7gmip67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5320-23ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5320-23ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5320-23umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5320-23umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5320-29mgc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 YCbCr422_8 |
| a2A5320-29mgm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5320-34g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5320-34g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5320-52cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| a2A5320-52cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| a2A5320-75g10c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr 422 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa |
| a2A5320-75g10m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5328-4gcBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5328-4gcIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5328-4gcPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5328-4gmBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5328-4gmIP67 | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5328-4gmPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5328-15ucBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5328-15ucPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5328-15umBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5328-15umPRO | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5328-19mgc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 YCbCr422_8 |
| a2A5328-19mgm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5328-22g5cBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| a2A5328-22g5mBAS | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| a2A5328-35cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| a2A5328-35cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| a2A5328-49g10c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr 422 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa |
| a2A5328-49g10m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| acA640-121gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA640-300gc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA640-300gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
| acA640-750uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA640-750um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
| acA720-290gc | Mono 8 Bayer RG 8 Bayer RG 12 Bayer RG 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA720-290gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA720-520uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA720-520um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA800-200gc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 10 Bayer BG 10 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA800-200gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
| acA800-510uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA800-510um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
| acA1280-60gc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 12b Bayer BG 12 Packedb YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1280-60gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1300-60gc | Mono 8 Bayer RG 8 Bayer RG 12b Bayer RG 12 Packedb YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1300-60gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA1300-60gmNIR | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1300-75gc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1300-75gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
| acA1300-200uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA1300-200um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
| acA1440-73gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12]a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1440-73gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA1440-220uc | Mono 8 Bayer BG 8a Bayer BG 10a Bayer BG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA1440-220um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA1600-60gc | Mono 8 Bayer RG 8 Bayer RG 12b Bayer RG 12 Packedb YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1600-60gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1920-25gc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1920-25gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1920-25uc | Mono 8 Bayer GB 8 Bayer GB 12 Bayer GB 12p YCbCr422_8 |
| acA1920-25um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA1920-40gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1920-40gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA1920-40uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA1920-40ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA1920-40um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA1920-40umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA1920-48gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1920-48gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
| acA1920-50gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA1920-50gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA1920-150uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA1920-150um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
| acA1920-155uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA1920-155ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA1920-155um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA1920-155umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA2000-50gc | Mono 8 Bayer GR 8 Bayer GR 12 Bayer GR 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2000-50gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2000-165uc | Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12p |
| acA2000-165um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA2040-25gc | Mono 8 Bayer GR 8 Bayer GR 12 Bayer GR 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2040-25gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2040-25gmNIR | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2040-35gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2040-35gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA2040-55uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA2040-55um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA2040-90uc | Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12p |
| acA2040-90um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA2040-90umNIR | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA2040-120uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA2040-120um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA2440-20gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2440-20gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA2440-35uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA2440-35ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA2440-35um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA2440-35umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA2440-75uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA2440-75ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA2440-75um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA2440-75umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA2500-14gc | Mono 8 Bayer GB 8 Bayer GB 12 Bayer GB 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2500-14gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2500-14uc | Mono 8 Bayer GB 8 Bayer GB 12 Bayer GB 12p YCbCr422_8 |
| acA2500-14um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA2500-20gc | Mono 8 Bayer RG 8a YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2(YUYV)Packed |
| acA2500-20gcMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA2500-20gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
| acA2500-20gmMED | Mono 8 Mono 10 Mono 10 Packed |
| acA2500-60uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA2500-60um | Mono 8 Mono 10 Mono 10p |
| acA3088-16gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA3088-16gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA3088-57uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA3088-57ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA3088-57um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA3088-57umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA3800-10gc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12 Packed YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA3800-10gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA3800-14uc | Mono 8 Bayer BG 8 Bayer BG 12 Bayer BG 12p YCbCr422_8 |
| acA3800-14um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA4024-8gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA4024-8gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA4024-29uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA4024-29um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA4096-11gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA4096-11gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA4096-30uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA4096-30ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA4096-30um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA4096-30umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA4096-40uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA4096-40ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA4096-40um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA4096-40umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA4112-8gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA4112-8gm | Mono8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA4112-20uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA4112-20ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA4112-20um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA4112-20umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA4112-30uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA4112-30ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA4112-30um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA4112-30umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA5472-5gc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda YUV 4:2:2 Packed YUV 4:2:2 (YUYV) Packed |
| acA5472-5gm | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| acA5472-17uc | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA5472-17ucMED | Mono 8 Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12 Packeda RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| acA5472-17um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| acA5472-17umMED | Mono 8 Mono 12 Mono 12 Packed |
| boA1936-400cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA1936-400cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA2448-250cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA2448-250cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA2832-190cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA2832-190cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA4096-93cc | Mono 8 Mono 10 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422 |
| boA4096-93cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA4096-180cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA4096-180cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA4112-68cc | Mono 8 Mono 10 Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422 |
| boA4112-68cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA4500-45cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA4500-45cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA4504-100cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA4504-100cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA5056-95cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA5120-150cc | Mono 8 Mono 10d Bayer GB 8 Bayer GB 10d |
| boA5120-150cm | Mono 8 Mono 10d |
| boA5120-230cc | Mono 8 Mono 10d Bayer GB 8 Bayer GB 10d |
| boA5120-230cm | Mono 8 Mono 10d |
| boA5320-150cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA5320-150cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA5328-100cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA5328-100cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA6500-36cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA6500-36cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA8100-16cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 12a RGB 8 YUV422_8 |
| boA8100-16cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| boA9344-30cc | Mono 8 Mono 10d Bayer BG 8 Bayer BG 10d |
| boA9344-30cm | Mono 8 Mono 10d |
| boA9344-70cc | Mono 8 Mono 10d Bayer BG 8 Bayer BG 10d |
| boA9344-70cm | Mono 8 Mono 10d |
| boA13440-17cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 Mono 14 |
| daA720-520uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| daA720-520um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| daA1280-54uc | Bayer 8 Bayer 12 RGB 8c YCbCr422_8c |
| daA1280-54um | Mono 8 Mono 12 |
| daA1440-220uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| daA1440-220um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| daA1600-60uc | Bayer 8a Bayer 12ab RGB 8c YCbCr422_8c |
| daA1600-60um | Mono 8 Mono 12b |
| daA1920-15um | Mono 8 Mono 12 |
| daA1920-30uc | Bayer 8a Bayer 12a RGB 8c YCbCr422_8c |
| daA1920-30um | Mono 8 Mono 12 |
| daA1920-160uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| daA1920-160um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| daA2448-70uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| daA2448-70um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| daA2500-14uc | Bayer 8a Bayer 12a RGB 8c YCbCr422_8c |
| daA2500-14um | Mono 8 Mono 12 |
| daA3840-45uc | Mono 8 Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| daA3840-45um | Mono 8 Mono 12 Mono 12p |
| dmA720-290gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| dmA720-290gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| dmA1440-73gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| dmA1440-73gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| dmA1920-51gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| dmA1920-51gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| dmA2048-37gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| dmA2048-37gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| dmA2448-23gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| dmA2448-23gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| dmA2840-14gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| dmA2840-14gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| dmA3536-9gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| dmA3536-9gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| dmA4096-9gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p Bayer RG 8a Bayer RG 10a Bayer RG 10pa Bayer RG 12a Bayer RG 12pa RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 |
| dmA4096-9gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| puA1280-54uc | Bayer 8 Bayer 12 RGB 8c YCbCr422_8c |
| puA1280-54um | Mono 8 Mono 12 |
| puA1600-60uc | Bayer 8a Bayer 12ab RGB 8c YCbCr422_8c |
| puA1600-60um | Mono 8 Mono 12b |
| puA1920-30uc | Bayer 8a Bayer 12a RGB 8c YCbCr422_8c |
| puA1920-30um | Mono 8 Mono 12 |
| puA2500-14uc | Bayer 8a Bayer 12a RGB 8c YCbCr422_8c |
| puA2500-14um | Mono 8 Mono 12 |
| r2L2048-29gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 BiColor RGBG 8 BiColor BGRG 8 |
| r2L2048-58gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| r2L2048-62cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 RGB 8 RGB 10 RGB 12 YUV422_8 |
| r2L2048-62g5c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 BiColor RGBG 8 BiColor BGRG 8 |
| r2L2048-172cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| r2L2048-172g5m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| r2L4096-14gc | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 BiColor BGRG 8 BiColor RGBG 8 |
| r2L4096-29gm | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| r2L4096-42cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 RGB 8 YUV422_8 BiColor RGBG 8 BiColor BGRG 10 BiColor BGRG 12 |
| r2L4096-42g5c | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p RGB 8 BGR 8 YCbCr422_8 BiColor BGRG 8 BiColor RGBG 8 |
| r2L4096-84cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| r2L4096-84g5m | Mono 8 Mono 10 Mono 10p Mono 12 Mono 12p |
| r2L8192-80cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 RGB 8 RGB 10 RGB 12 YUV422_8 |
| r2L8192-240cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12 |
| r2L16384-60cc | Mono 8 Mono 10 Mono 12 RGB 8 YUV422_8 BiColor BGRG 8 BiColor BGRG 10 BiColor BGRG 12 |
| r2L16384-120cm | Mono 8 Mono 10 Mono 12b |
| r2T16416-500cm | Mono 8e Mono 10e Mono 12e |
-
Reverse X and Reverse Y機能を有効にすると、実際のベイヤーカラーフィルターの位置合わせが変更されます。
-
10ビットセンサーデータに基づく12ビット画像データ。
-
デフォルトでは、YCbCr422およびRGB 8の画像はsRGB色空間で取得されます。BslColorSpaceModeパラメーターを使用して、色空間をRGBに変更できます。
-
10ビットピクセルフォーマットを使用する場合、特に画像ROIが大きいと、フレームレートに到達できない可能性があります。これは帯域幅の制限(最大PCIe転送速度)によるものです。これを解決するには、pylon Viewerで、機能ツリーを使用して[Device Transport Layer] > [Image Format Control]に移動し、[Output Packed Formats]オプションを有効にします。現在、画像出力はパックされているため、必要な帯域幅が少なくなります。
-
カメラで使用される Pixel Format が、フレームグラバーの Pixel Format の設定と一致していることを確認してください。
サンプルコード#
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。