Median Filter#
機能を使用する#
概要#
中央値フィルターは、多方向および3x3加重です。モノクロおよびカラーカメラで使用できます。
Median Filterの有効化#
MedianFilterパラメーターをtrueに設定します。
外部リンク#
サンプルコード#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Enable the median filter */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "MedianFilter", 1);
CHECK(errRes);
/* Disable the median filter */
errRes = PylonDeviceSetBooleanFeature(hdev, "MedianFilter", 0);
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。