Line Minimum Output Pulse Width#
信号を検出するために特定の最小信号幅が必要な受信機に合わせるために、カメラ出力信号幅の増加が必要になる場合があります。
機能を使用する#
Line Minimum Output Pulse Widthの指定#
- パラメーターを
LineSelectorパラメータを目的のカメラ出力回線に設定します。 - の値を入力します。
LineMinimumOutputPulseWidthパラメータ。
仕組み#
カメラ出力信号を確実に検出するために、Line Minimum Output Pulse Width機能を使用すると、出力信号幅を最小幅まで増加させることができます。最小幅はマイクロ秒単位で指定され、最大値は100μsです。
- 元の信号幅が指定された最小信号幅よりも狭い場合、信号幅は最小幅になるように増加します。
- 元の信号幅が設定された最小信号幅以上の場合、この機能は無効です。
サンプルコード#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
/* Select output line Line 2 */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line2");
CHECK(errRes);
/* Set the parameter value to 10.0 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "LineMinimumOutputPulseWidth", 10.0);
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。