Line Logic#
I/Oラインのロジックは、正または負のいずれかです。
機能を使用する#
Line Logicの決定#
I/Oラインのロジックを決定するには、次の手順に従います。
- パラメーターを
LineSelectorパラメータを目的のI/Oラインに設定します。 - 次の値を取得します。
LineLogicパラメータ。
このパラメーターは読み取り専用です。
Line Logicの概要#
Positive Line Logic#
Line Logic がポジティブ(正)の場合、I/O ラインの電気的ステータスと LineStatus パラメータの関係は以下のようになります:
| 電気的ステータス | LineStatusパラメーター値 |
|---|---|
| 電圧レベルが高い | True |
| 電圧レベルが低い | False |
Negative Line Logic#
Line Logic がネガティブ(負)の場合、I/O ラインの電気的ステータスと LineStatus パラメータの関係は以下のようになります:
| 電気的ステータス | LineStatusパラメーター値 |
|---|---|
| 電圧レベルが高い | False |
| 電圧レベルが低い | True |
サンプルコード#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
size_t len = 0;
char e_str[64] = {0};
/* Select a line */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "LineSelector", "Line1");
CHECK(errRes);
/* Get the logic of the line */
len = sizeof(e_str);
errRes = PylonDeviceFeatureToString(hdev, "LineLogic", e_str, &len);
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。