コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

I/O制御#

Baslerカメラおよびカメラモジュールの多くは、入出力(I/O)ラインを備えています。このセクションのトピックでは、I/Oラインについて説明します。

入力ラインを使用すると、特定の時点で画像撮影をトリガーするなど、カメラを制御することができます。出力ラインを使用すると、フラッシュ照明を使用するタイミングなど、カメラに関する情報を取得できます。

電気的要件#

お使いのカメラモデルのI/Oラインの電気的要件の詳細については、お使いのカメラのトピックを参照してください。カメラのトピックは、「モデル」セクションに記載されています。

For electrical requirements of the I/O lines of racer 2 L and racer 2 XL camera models, see the I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras topic.