コンテンツにスキップ

Getting Started(blaze Viewer)#

このトピックでは、Basler blazeカメラを使用して画像の取得を開始するために必要な基本的な手順について説明します。

このトピックでは、カメラがコンピューターと電源に接続されていることを前提としています。

Starting Image Acquisition#

To make the camera available for use, it needs be opened in the blaze Viewer. When you open the blaze Viewer for the first time, the camera will appear in the camera selector and will be open already. You can tell that it is open if the camera name appears at the top of the Features pane and the Connect icon on the toolbar appears dimmed. Also, the camera starts capturing images immediately.

接続アイコン

カメラが開いていない場合は、次の手順を実行してください。

  1. カメラを開きます。

    You can either click the Connect icon on the toolbar or go to the Camera menu and click Open.

    接続アイコン

  2. 画像取得を開始します。

    You can either click the Continuous Shot icon on the toolbar or go to the Camera menu and click Continuous Shot.

    連続撮影アイコン

情報

通常、カメラを閉じる必要はありません。ただし、カメラを制御する2台目のコンピューターがある場合は、一度に1台のコンピューターしかアクセスできないため、まずそのコンピューターを閉じる必要があります。