コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

概要#

このトピックでは、画像取得用にフレームグラバーまたはCXPインターフェイスカードを使用してCXPラインスキャンカメラを設定する方法について説明します。次の2つのオプションがあります。

要件#

Basler racer 2ラインスキャンCoaXPressカメラをフレームグラバーまたはインターフェイスカードで使用するには、以下が必要です。

  • Basler racer 2 Lまたはracer 2 S CoaXPressカメラおよびレンズ
  • 最高速動作用のCXP-12データケーブル
  • 次のいずれかのフレームグラバーまたはインターフェイスカード:
    • imaFlex CXP-12 Quad(オプションのTrigger Extension Boardを備えた1台、2台、または4台のカメラ用)
    • imaWorx CXP-12 Quad(オプションのTrigger Extension Boardを備えた1台、2台、または4台のカメラ用)
    • CXP-12 Interface Card 4C(1台、2台、または4台のカメラ用)
    • CXP-12 Interface Card 2C(1台または2台のカメラ用)
    • CXP-12 Interface Card 1C(1台のカメラ用)
  • 次のいずれかのソフトウェア:
    • Framegrabber SDK 5.11.2以降(Windows、Linux)。ドライバ、アプレット(フレームグラバーFPGAプログラム)、Framegrabber SDK API、GenTL Producer、ラインスキャンカメラの設置とキャリブレーション用のmicroDisplay X画像ビューアを含みます。racer 2カメラの操作に必要なラインスキャンアプレットは、Framegrabber SDK 5.11.2以降にのみ同梱されています。したがって、フレームグラバーと組み合わせてracer 2カメラを使用する場合は、Framegrabber SDK 5.11.2以降をインストールする必要があります。
    • pylon Software Suite 7.5.0以降(Windows、Linux)。設定を確認するためのpylon APIおよびpylon Viewerを含みます。Installing the pylon Software Suiteセクションの説明に従って、pylon Software Suite 7.5.0(またはそれ以降)を設定する必要があります。

外部信号ソースに関する追加要件#

カメラは、カメラのAUXコネクタに直接接続されたケーブルを介してトリガーするか、外部、内部、またはソフトウェアのTrigger Sourceを使用するフレームグラバーまたはインターフェイスカード経由のCXPトリガーを使用してトリガーできます。

Connecting the Frame GrabberおよびCamera Installationの手順については、Basler製品ドキュメントも参照してください。

外部信号ソースを接続する場合は、次のいずれかが必要です。

  • フレームグラバー(ラインおよびフレームトリガー)またはトリガーボードに接続されたトリガーケーブル、あるいは
  • カメラに接続されたトリガーケーブル(ライントリガーのみ)、または
  • より複雑な構成のためにホストコンピューターに接続されるI/Oカード。

フレームグラバーまたはインターフェイスカード用に以下のアクセサリーをご注文いただけます:

Framegrabber SDKを使用したトリガーの設定に関する情報:

pylon Viewerを使用したトリガーの設定に関する情報:

可能なトポロジ#

racer 2 Lのトポロジ#

Basler racer 2 CoaXPressカメラは、Basler CoaXPressフレームグラバーまたはCXPインターフェイスカードを使用して以下のように操作できます:

カメラの数 カメラチャンネル数 トポロジー
1 1 1台のカメラ、1チャンネル a
1 2 1台のカメラ、2つのチャンネル
2 1 2台のカメラ、それぞれ1つのチャンネル a
2 2/1 1チャンネルのカメラ1台と、2チャンネルのカメラ1台 a
2 2 2台のカメラ、それぞれ2つのチャンネル
3 1 3台のカメラ、それぞれ1つのチャンネル a
3 2/1 1チャンネルのカメラ2台と、2チャンネルのカメラ1台 a
4 1 4台のカメラ、それぞれ1つのチャンネル a

  1. このトポロジーは帯域幅が制限された状態でのみ機能します。詳細は帯域幅の制限セクションを参照してください。

帯域幅の制限#

racer 2 Lをカメラあたり1チャンネルのみで接続する場合、CXP標準帯域幅によりカメラから転送される帯域幅が制限されます。カメラに設定された帯域幅が、CXPケーブルごとに利用可能な帯域幅に適合していることを確認してください。

CXP-12速度が低下したカメラが2台ある場合:カメラのポート1および2を使用し、それらをフレームグラバーのポート1および2、または3および4に接続します。1台のカメラとフレームグラバー間のケーブルの順序は問いません。したがって、ケーブル1と2、または3と4を入れ替えることができます。

racer 2 Sのトポロジ#

Basler racer 2 CoaXPressカメラは、Basler CoaXPressフレームグラバーまたはCXPインターフェイスカードを使用して以下のように操作できます:

カメラの数 カメラチャンネル数 トポロジー
1 1 1台のカメラ、1チャンネル
2 1 2台のカメラ、それぞれ1つのチャンネル
3 1 3台のカメラ、それぞれ1つのチャンネル
4 1 4台のカメラ、それぞれ1つのチャンネル

次のステップ#

セットアップに応じて、次のいずれかのトピックに進んでください: