Exposure Time#
露光時間を自動的に設定するには、Exposure Auto機能を使用します。
機能を使用する#
Exposure Timeの確認#
現在の露光時間をマイクロ秒単位で決定するには:
- On ace 2、boost R、dart R/Mカメラのパラメータの値を取得します。
BslEffectiveExposureTimeパラメータ。このパラメータは読み取り専用です。内部オフセットやクロック速度の要件などの要因が考慮されるため、露光時間が設定した露光時間とは異なる場合があります。 - On その他のカメラのパラメータの値を取得します。
ExposureTimeパラメータ。センサーの種類やその固有の特性によっては、この値が実効露光時間とわずかに異なる場合があることに注意してください。
露光時間の決定は、例えば次のような場合に役立ちます。 Exposure Auto オート機能が有効で、自動調整された露光時間を取得したい場合。
Exposure Time Mode#
On 一部のカメラモデルでは、 ExposureTimeMode パラメータが利用可能です。これにより、異なる露光時間範囲を提供する Exposure Time モードを選択できます。以下に応じて、 お使いのカメラモデルセンサー上の異なる領域(例:2つのセンサーライン、または赤と緑のピクセル)に対して、個別の Exposure Time を設定することもできます。
利用可能な場合、 ExposureTimeMode パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
CommonまたはStandard:Common または Standard の Exposure Time モードを有効にします。これがデフォルトの設定です。Individual:イメージセンサー上の個別の領域に対して、異なる Exposure Time を指定できるようにします。
設定するピクセルのカラーコンポーネントを指定するには、Individual設定時にパラメータ racer 2 L モノクロカメラ用 TDI または、特定の ace 2 カメラ用 Interleaved HDR または Quad HDR.Short:利用可能な値の範囲内で、短い Exposure Time を設定できるようにします。UltraShort:利用可能な値の範囲内で、Ultra Short な Exposure Time を設定できるようにします。
情報
- 露光時間モードに応じて、露光開始遅延が変わります。
- Short または Ultra Short の Exposure Time モードが有効な場合、Sequencer機能は使用できません。
- Exposure Time モードが次のように設定されている場合:
Individualでは、 GainAuto および ExposureAuto 機能が無効になります。
Exposure Time Selector#
On 一部のカメラモデルでは、 ExposureTimeSelector パラメータが利用可能です。これにより、指定された露光時間でイメージセンサー全体を露光するか、イメージセンサー上の個別の領域を露光するかを選択できます。
利用可能な場合、 ExposureTimeSelector パラメーターを次のいずれかの値に設定します。
Common:イメージセンサー全体を指定された露光時間で露光します。Stage 1をStage 4:選択したステージを指定された露光時間で露光します。ステージとは、イメージセンサー上のあらかじめ定義された領域です。
注記: 利用可能なステージの数は、次によって異なります。 お使いのカメラモデル.
Exposure Timeの設定#
露光時間を設定するには、次の手順に従います。
- パラメーターを
ExposureModeパラメータをTimed. - 利用可能な場合、を設定
ExposureAutoパラメータをOff. - パラメーターを
ExposureTimeModeパラメータ((使用している場合)に設定します) を目的の Exposure Time モード. -
パラメーターを
ExposureTimeSelectorパラメータ((使用している場合)に設定します) を、露光対象とするセンサー領域に設定します。情報
異なる領域の Exposure Time を指定できるようにするには、
ExposureTimeModeパラメータを次のように設定する必要があります:Individual. -
パラメーターを
ExposureTimeパラメータを目的の Exposure Time (マイクロ秒) に設定します。 - 必要に応じて、個別の Exposure Time を指定したい領域ごとにステップ 4 および 5 を繰り返します。
最小/最大露光時間は、カメラモデルによって異なります。
特性#
情報
一部のカメラモデルでは、Remove Parameter Limits機能を使用して露光時間パラメーターの制限域を拡げることができます。
| カメラモデル | Minimum Exposure Time [µs] | Maximum Exposure Time [µs] | Available Exposure Time Modes | 利用可能な ExposureTimeSelector パラメータ値 |
|---|---|---|---|---|
| a2A640-240gmSWIR | Common Exposure Time モード: 16 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 7 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A640-240umSWIR | Common Exposure Time モード: 16 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 7 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1280-80gmSWIR | Common Exposure Time モード: 16 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 7 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1280-125umSWIR | Common Exposure Time モード: 16 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 7 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-51gcBAS | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-51gcIP67 | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-51gcPRO | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-51gmBAS | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-51gmIP67 | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-51gmPRO | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-160ucBAS | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-160ucPRO | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-160umBAS | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-160umPRO | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-165g5cBAS | Common Exposure Time モード: 21 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-165g5mBAS | Common Exposure Time モード: 21 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-168mgc | Common Exposure Time モード: 19/19/20g Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A1920-168mgm | Common Exposure Time モード: 19/19/20g Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2048-35gmSWIR | Common Exposure Time モード: 27 Ultra Short Exposure Time モード: 7 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 13 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2048-37gcBAS | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2048-37gcPRO | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2048-37gmBAS | Common Exposure Time モード: 9 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 2 | Common Exposure Time モード: 10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 20000 | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 ステージ 4 |
| a2A2048-37gmPRO | Common Exposure Time モード: 9 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 2 | Common Exposure Time モード: 10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 20000 | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 ステージ 4 |
| a2A2048-110umSWIR | Common Exposure Time モード: 27 Ultra Short Exposure Time モード: 7 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 13 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2048-114g5cBAS | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2048-114g5mBAS | Common Exposure Time モード: 9 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 2 | Common Exposure Time モード: 10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 20000 | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 ステージ 4 |
| a2A2048-114mgc | 8/9/11g | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2048-114mgm | 8/9/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2048-114ucBAS | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2048-114ucPRO | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2048-114umBAS | Common Exposure Time モード: 9 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 2 | Common Exposure Time モード: 10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 20000 | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 ステージ 4 |
| a2A2048-114umPRO | Common Exposure Time モード: 9 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 2 | Common Exposure Time モード: 10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1~4: 20000 | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 ステージ 4 |
| a2A2048-173cmSWIR | Common Exposure Time モード: 23 Ultra Short Exposure Time モード: 7 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 13 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2440-98g5cBAS | Common Exposure Time モード:19/20/21g Ultra Short Exposure Time モード:1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2440-98g5mBAS | Common Exposure Time モード:19/20/21g Ultra Short Exposure Time モード:1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2448-23gcBAS | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-23gcIP67 | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-23gcPRO | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-23gmBAS | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-23gmIP67 | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-23gmPRO | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-75ucBAS | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-75ucPRO | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-75umBAS | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-75umPRO | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-90mgc | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-90mgm | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-105g5cBAS | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-105g5mBAS | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-120cc | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-120cm | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-210cc | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-210cm | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2448-232g10c | Common Exposure Time モード: 5/5/6g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2448-232g10m | Common Exposure Time モード (sensor Binning 無効): 5/5/6g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2464-23gcBAS | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2464-23gcPRO | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2464-23gmBAS | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2464-23gmPRO | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2464-77ucBAS | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2464-77ucPRO | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2464-77umBAS | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2464-77umPRO | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2464-115g5cBAS | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2464-115g5mBAS | 5 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2560-20gmSWIR | Common Exposure Time モード:29 Ultra Short Exposure Time モード:7 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 13 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2560-70umSWIR | Common Exposure Time モード:29 Ultra Short Exposure Time モード:7 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 13 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2560-131cmSWIR | Common Exposure Time モード: 23 Ultra Short Exposure Time モード: 7 | Common Exposure Time モード: 1000000 Ultra Short Exposure Time モード: 13 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2590-22gcBAS | 10 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2590-22gcPRO | 10 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2590-22gmBAS | 10 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2590-22gmPRO | 10 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2590-60ucBAS | 10 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2590-60ucPRO | 10 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2590-60umBAS | 10 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2590-60umPRO | 10 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2600-20gcBAS | 2 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2600-20gcPRO | 2 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2600-20gmBAS | Common Exposure Time モード:2 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A2600-20gmPRO | Common Exposure Time モード:2 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A2600-64ucBAS | 2 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2600-64ucPRO | 2 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2600-64umBAS | Common Exposure Time モード:2 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A2600-64umPRO | Common Exposure Time モード:2 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A2840-14gcBAS | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-14gcIP67 | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-14gcPRO | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-14gmBAS | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-14gmIP67 | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-14gmPRO | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-14gmUV | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-48ucBAS | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-48ucPRO | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-48umBAS | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-48umPRO | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-48umUV | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-57mgc | 8/9i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-57mgm | 9/10i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-67g5cBAS | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-67g5mBAS | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-67g5mUV | 8 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-86cc | 8/9i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-86cm | 8/9i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A2840-150g10c | Common Exposure Time モード: 6/6/6g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2840-150g10m | Common Exposure Time モード (sensor Binning 無効): 6/6/6g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A2840-150g10mUV | 6/6/6g | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-9gcBAS | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-9gcPRO | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-9gmBAS | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-9gmPRO | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-31ucBAS | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-31ucPRO | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-31umBAS | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-31umPRO | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-37mgc | 14/16i | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-37mgm | 14/16i | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-42g5cBAS | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3536-42g5mBAS | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| a2A3840-13gcBAS | 12 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A3840-13gcPRO | 12 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A3840-13gmBAS | 12 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A3840-13gmPRO | 12 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A3840-45ucBAS | 12 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A3840-45ucPRO | 12 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A3840-45umBAS | 12 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A3840-45umPRO | 12 | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-9gcBAS | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-9gcIP67 | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-9gcPRO | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-9gmBAS | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-9gmIP67 | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-9gmPRO | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-30ucBAS | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-30ucPRO | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-30umBAS | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-30umPRO | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-38mgc | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-38mgm | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-44g5cBAS | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-44g5mBAS | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-67cc | 8/9i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-67cm | 8/9i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4096-98g10c | Common Exposure Time モード: 6/7/7g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A4096-98g10m | Common Exposure Time モード (sensor Binning 無効): 6/7/7g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A4200-12gcBAS | 2 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4200-12gcPRO | 2 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4200-12gmBAS | Common Exposure Time モード:2 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A4200-12gmPRO | Common Exposure Time モード:2 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A4200-40ucBAS | 2 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4200-40ucPRO | 2 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4200-40umBAS | Common Exposure Time モード:2 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A4200-40umPRO | Common Exposure Time モード:2 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A4504-5gcBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-5gcIP67 | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-5gcPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-5gmBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-5gmIP67 | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-5gmPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-18ucBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-18ucPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-18umBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-18umPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-23mgc | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-23mgm | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-27g5cBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-27g5mBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-42cc | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-42cm | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4504-59g10c | Common Exposure Time モード: 7/7/7g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A4504-59g10m | Common Exposure Time モード (sensor Binning 無効): 7/7/7g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A4508-6gcBAS | 8 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4508-6gcPRO | 8 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4508-6gmBAS | Common Exposure Time モード:8 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:9 ステージ 2:8 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A4508-6gmPRO | Common Exposure Time モード:8 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A4508-20ucBAS | 8 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4508-20ucPRO | 8 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A4508-20umBAS | Common Exposure Time モード:8 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A4508-20umPRO | Common Exposure Time モード:8 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:3 ステージ 2:2 | Common Exposure Time モード:10000000 Individual Exposure Time モード: ステージ 1:10000000 ステージ 2:9999999m | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| a2A5060-4gcBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5060-4gmBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5060-15ucBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5060-15umBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5060-21g5cBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5060-21g5mBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5060-35cc | 11/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5060-35cm | 11/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-7gcBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-7gcIP67 | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-7gcPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-7gmBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-7gmPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-7gmip67 | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-23ucBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-23ucPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-23umBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-23umPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-29mgc | 14/16i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-29mgm | 14/16i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-34g5cBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-34g5mBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-52cc | 11/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-52cm | 11/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5320-75g10c | Common exposure time mode: 7/7/8g Ultra Short exposure time mode: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A5320-75g10m | Common Exposure Time モード (sensor binning 無効): 7/7/8g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A5328-4gcBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-4gcIP67 | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-4gcPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-4gmBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-4gmIP67 | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-4gmPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-15ucBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-15ucPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-15umBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-15umPRO | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-19mgc | 14/17i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-19mgm | 14/17i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-22g5cBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-22g5mBAS | 16 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-35cc | 11/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-35cm | 11/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| a2A5328-49g10c | Common exposure time mode: 7/7/8g Ultra Short exposure time mode: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| a2A5328-49g10m | Common Exposure Time モード (sensor binning 無効): 7/7/8g Ultra Short Exposure Time モード: 1l | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 2 | Common Ultra Short | 共通 |
| acA640-121gm | Standard露光時間モード:22/23b Ultra Short露光時間モード:1 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:13 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA640-300gc | 80 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA640-300gm | 80 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA640-750uc | 59 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA640-750um | 59 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA720-290gc | Standard exposure time mode: 22/20b Ultra Short exposure time mode: 1 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:13 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA720-290gm | Standard exposure time mode: 22/20b Ultra Short exposure time mode: 1 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:13 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA720-520uc | Standard露光時間モード:30/24b Ultra Short露光時間モード:1 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:13 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA720-520um | Standard露光時間モード:30/24b Ultra Short露光時間モード:1 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:13 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA800-200gc | 80 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA800-200gm | 80 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA800-510uc | 59 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA800-510um | 59 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1280-60gc | 15 | 896000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1280-60gm | 15 | 896000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1300-60gc | 10/15a | 916000/896000a | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1300-60gm | 10/15a | 916000/896000a | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1300-60gmNIR | 10/15a | 916000/896000a | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1300-75gc | 80 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1300-75gm | 80 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1300-200uc | 59 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1300-200um | 59 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1440-73gc | Standard露光時間モード:22/23b Ultra Short露光時間モード:1 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:13 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1440-73gm | Standard露光時間モード:22/23b Ultra Short露光時間モード:1 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:13 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1440-220uc | Standard露光時間モード:21/20b Ultra Short露光時間モード:1 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:13 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1440-220um | Standard露光時間モード:21/20b Ultra Short露光時間モード:1 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:13 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1600-60gc | 10/35a | 840000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1600-60gm | 10/35a | 840000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-25gc | 35 | 999985 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-25gm | 35 | 999985 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-25uc | 35 | 9999990 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-25um | 35 | 9999990 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-40gc | 34/40b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-40gm | 34/40b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-40uc | 34/40b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-40ucMED | 34/40b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-40um | 34/40b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-40umMED | 34/40b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-48gc | 137 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-48gm | 137 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-50gc | 24/27b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-50gm | 24/27b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-150uc | 105 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-150um | 105 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-155uc | 20/21b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-155ucMED | 20/21b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-155um | 20/21b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA1920-155umMED | 20/21b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2000-50gc | 24 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2000-50gm | 24 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2000-165uc | 28c | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2000-165um | 28c | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-25gc | 24 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-25gm | 24 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-25gmNIR | 24 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-35gc | Standard露光時間モード:26 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-35gm | Standard露光時間モード:26 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-55uc | Standard露光時間モード:27 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-55um | Standard露光時間モード:27 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-90uc | 28c | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-90um | 28c | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-90umNIR | 28c | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-120uc | Standard露光時間モード:21/20b Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2040-120um | Standard露光時間モード:21/20b Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-20gc | Standard露光時間モード:28 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-20gm | Standard露光時間モード:28 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-35uc | Standard露光時間モード:29 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-35ucMED | 29 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-35um | Standard露光時間モード:29 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-35umMED | 29 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-75uc | Standard露光時間モード:21/20b Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-75ucMED | 21/22b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-75um | Standard露光時間モード:21/20b Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:14 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2440-75umMED | 21/22b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-14gc | 35 | 999985 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-14gm | 35 | 999985 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-14uc | 35 | 9999990 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-14um | 35 | 9999990 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-20gc | 137 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-20gcMED | 137 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-20gm | 137 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-20gmMED | 137 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-60uc | 81 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA2500-60um | 81 | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3088-16gc | Rollingシャッターモード:25 Global Reset Releaseシャッターモード:625 | Rollingシャッターモード:10000000 Global Reset Releaseシャッターモード:10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3088-16gm | Rollingシャッターモード:25 Global Reset Releaseシャッターモード:625 | Rollingシャッターモード:10000000 Global Reset Releaseシャッターモード:10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3088-57uc | Rollingシャッターモード:8 Global Reset Releaseシャッターモード:200 | Rollingシャッターモード:10000000 Global Reset Releaseシャッターモード:10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3088-57ucMED | Rollingシャッターモード:8 Global Reset Releaseシャッターモード:200 | Rollingシャッターモード:10000000 Global Reset Releaseシャッターモード:10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3088-57um | Rollingシャッターモード:8 Global Reset Releaseシャッターモード:200 | Rollingシャッターモード:10000000 Global Reset Releaseシャッターモード:10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3088-57umMED | Rollingシャッターモード:8 Global Reset Releaseシャッターモード:200 | Rollingシャッターモード:10000000 Global Reset Releaseシャッターモード:10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3800-10gc | 35f | 1600000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3800-10gm | 35f | 1600000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3800-14uc | 35f | 1600000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA3800-14um | 35f | 1600000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4024-8gc | Rollingシャッターモード:35 Global Reset Releaseシャッターモード:1260 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4024-8gm | Rollingシャッターモード:35 Global Reset Releaseシャッターモード:1260 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4024-29uc | ローリングシャッターモード:10/12b Global Reset Releaseシャッターモード:360/432b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4024-29um | ローリングシャッターモード:10/12b Global Reset Releaseシャッターモード:360/432b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-11gc | Standard露光時間モード:38 Ultra Short露光時間モード:2j | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-11gm | Standard露光時間モード:38 Ultra Short露光時間モード:2j | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-30uc | Standard露光時間モード:30 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-30ucMED | 30 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-30um | Standard露光時間モード:30 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-30umMED | 30 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-40uc | Standard露光時間モード:26/27b Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-40ucMED | 26/27b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-40um | Standard露光時間モード:26/27b Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4096-40umMED | 26/27b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-8gc | Standard露光時間モード:38 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-8gm | Standard露光時間モード:38 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-20uc | Standard露光時間モード:30 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-20ucMED | 30 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-20um | Standard露光時間モード:30 Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-20umMED | 30 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-30uc | Standard露光時間モード:26/27b Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-30ucMED | 26/27b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-30um | Standard露光時間モード:26/27b Ultra Short露光時間モード:2 | Standard露光時間モード:10000000 Ultra Short露光時間モード:16 | Standard Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA4112-30umMED | 26/27b | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA5472-5gc | Rollingシャッターモード:52/55b Global Reset Releaseシャッターモード:1872/1980b | 10000016/10000045b | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA5472-5gm | Rollingシャッターモード:52/55b Global Reset Releaseシャッターモード:1872/1980b | 10000016/10000045b | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA5472-17uc | ローリングシャッターモード:13/16b Global Reset Releaseシャッターモード:468/576b | 10000003/10000000b | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA5472-17ucMED | ローリングシャッターモード:13/16b Global Reset Releaseシャッターモード:468/576b | 10000003/10000000b | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA5472-17um | ローリングシャッターモード:13/16b Global Reset Releaseシャッターモード:468/576b | 10000003/10000000b | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| acA5472-17umMED | ローリングシャッターモード:13/16b Global Reset Releaseシャッターモード:468/576b | 10000003/10000000b | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA1936-400cc | Common exposure time mode: 7/7/8g Ultra Short exposure time mode: 1l | Common exposure time mode: 8000000 Ultra Short exposure time mode: 4 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA1936-400cm | Common exposure time mode: 7/7/8g Ultra Short exposure time mode: 1l | Common exposure time mode: 8000000 Ultra Short exposure time mode: 4 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA2448-250cc | Common Exposure Time モード:5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA2448-250cm | Common exposure time mode (sensor binning disabled): 5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14kn Ultra Short exposure time mode: 1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA2832-190cc | Common Exposure Time モード:5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA2832-190cm | Common Exposure Time モード(センサー Binning 無効):5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA4096-93cc | Common exposure time mode: 21/21/23g Ultra Short exposure time mode: 2/2/2g | Common exposure time mode: 8000000/8000000/8000000g Ultra Short exposure time mode: 16/16/16g | Common Ultra Short | 共通 |
| boA4096-93cm | Common exposure time mode: 21/21/23g Ultra Short exposure time mode: 2/2/2g | Common exposure time mode: 8000000/8000000/8000000g Ultra Short exposure time mode: 16/16/16g | Common Ultra Short | 共通 |
| boA4096-180cc | Common Exposure Time モード:5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA4096-180cm | Common Exposure Time モード(センサー Binning 無効):5 / 5 / 6 / 10 / 10 / 14k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA4112-68cc | Common exposure time mode: 21/21/23g Ultra Short exposure time mode: 2/2/2g | Common exposure time mode: 8000000/8000000/8000000g Ultra Short exposure time mode: 16/16/16g | Common Ultra Short | 共通 |
| boA4112-68cm | Common exposure time mode: 21/21/23g Ultra Short exposure time mode: 2/2/2g | Common exposure time mode: 8000000/8000000/8000000g Ultra Short exposure time mode: 16/16/16g | Common Ultra Short | 共通 |
| boA4500-45cc | Common exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 20 | Common exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100 | Common Short | 共通 |
| boA4500-45cm | Common exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 20 | Common exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100 | Common Short | 共通 |
| boA4504-100cc | Common Exposure Time モード:5 / 6 / 6 / 11 / 12 / 15k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA4504-100cm | Common Exposure Time モード(センサー Binning 無効):5 / 6 / 6 / 11 / 12 / 15k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA5056-95cm | 8 | 8000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA5120-150cc | Common exposure time mode: 8 Ultra Short exposure time mode: 2 | Common exposure time mode: 49924 Ultra Short exposure time mode: 7 | Common Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA5120-150cm | Common exposure time mode: 8 Ultra Short exposure time mode: 2 | Common exposure time mode: 49924 Ultra Short exposure time mode: 7 | Common Ultra Short | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA5120-230cc | 4 | 49954 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA5120-230cm | 4 | 49954 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA5320-150cc | Common Exposure Time モード:5 / 6 / 6 / 11 / 12 / 15k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA5320-150cm | Common Exposure Time モード(センサー Binning 無効):5 / 6 / 6 / 11 / 12 / 15k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA5328-100cc | Common Exposure Time モード:5 / 6 / 6 / 11 / 12 / 15k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA5328-100cm | Common Exposure Time モード(センサー Binning 無効):5 / 6 / 6 / 11 / 12 / 15k Ultra Short Exposure Time モード:1l | Common Exposure Time モード:8000000 Ultra Short Exposure Time モード:2 | Common Ultra Short | 共通 |
| boA6500-36cc | Common exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 20 | Common exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100 | Common Short | 共通 |
| boA6500-36cm | Common exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 20 | Common exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100 | Common Short | 共通 |
| boA8100-16cc | Common exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 45 | Common exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100 | Common Short | 共通 |
| boA8100-16cm | Common exposure time mode: 100 Short exposure time mode: 45 | Common exposure time mode: 8000000 Short exposure time mode: 100 | Common Short | 共通 |
| boA9344-30cc | 12 | 999859 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA9344-30cm | 12 | 999859 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA9344-70cc | 12 | 999859 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA9344-70cm | 12 | 999859 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| boA13440-17cm | 8-bit sensor bit depth: 551 | 8000000 | 共通 | 共通 |
| daA720-520uc | 18/18/20g | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA720-520um | 18/18/20g | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1280-54uc | 10de | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1280-54um | 10de | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1440-220uc | 18/18/20g | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1440-220um | 18/18/20g | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1600-60uc | 10d | 850000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1600-60um | 10d | 850000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1920-15um | 10d | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1920-30uc | 10d | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1920-30um | 10d | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1920-160uc | 19/19/20g | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA1920-160um | 19/19/20g | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA2448-70uc | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA2448-70um | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA2500-14uc | 10d | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA2500-14um | 10d | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA3840-45uc | 26dh | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| daA3840-45um | 26dh | 999999 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| dmA720-290gc | Common exposure time mode: 18 Ultra Short exposure time mode: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| dmA720-290gm | Common exposure time mode: 18 Ultra Short exposure time mode: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| dmA1440-73gc | Common exposure time mode: 18 Ultra Short exposure time mode: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| dmA1440-73gm | Common exposure time mode: 18 Ultra Short exposure time mode: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| dmA1920-51gc | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| dmA1920-51gm | Common Exposure Time モード: 19 Ultra Short Exposure Time モード: 1 | Common Exposure Time モード: 10000000 Ultra Short Exposure Time モード: 14 | Common Ultra Short | 共通 |
| dmA2048-37gc | 9 | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| dmA2048-37gm | Common exposure time mode: 9 Individual exposure time mode: Stage 1: 2 Stage 2: 2 Stage 3: 2 Stage 4: 2 | Common exposure time mode: 10000000 Individual exposure time mode: Stage 1: 20000 Stage 2: 20000 Stage 3: 20000 Stage 4: 20000 | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 ステージ 4 |
| dmA2448-23gc | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| dmA2448-23gm | 10/11i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| dmA2840-14gc | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| dmA2840-14gm | 10/12i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| dmA3536-9gc | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| dmA3536-9gm | 12 | 10000000 | 共通 | 共通 |
| dmA4096-9gc | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| dmA4096-9gm | 13/15i | 10000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| puA1280-54uc | 10de | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| puA1280-54um | 10de | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| puA1600-60uc | 10d | 850000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| puA1600-60um | 10d | 850000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| puA1920-30uc | 10d | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| puA1920-30um | 10d | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| puA2500-14uc | 10d | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| puA2500-14um | 10d | 1000000 | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
| r2L2048-29gc | 3.15 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L2048-58gm | 1.57 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L2048-62cc | 3.15 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L2048-62g5c | 3.15 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L2048-172cm | 1.57 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L2048-172g5m | 1.57 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L4096-14gc | 3.15 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L4096-29gm | 2.1 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L4096-42cc | 3.15 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L4096-42g5c | 3.15 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L4096-84cm | 2.1 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L4096-84g5m | 2.1 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L8192-80cc | 3.18 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L8192-240cm | Common exposure time mode: 2.56 Individual exposure time mode: Stage 1: 2.56 Stage 2: 2.56 Stage 3: 2.56 Stage 4: 2.56 | Common exposure time mode: 1000000 Individual exposure time mode: Stage 1: 1000000 Stage 2: 1000000 Stage 3: 1000000 Stage 4: 1000000 | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 ステージ 3 ステージ 4 |
| r2L16384-60cc | 2.56 | 1000000 | 共通 | 共通 |
| r2L16384-120cm | Common exposure time mode: 2.56 Individual exposure time mode: Stage 1: 2.56 Stage 2: 2.56 | Common exposure time mode: 1000000 Individual exposure time mode: Stage 1: 1000000 Stage 2: 1000000 | Common Individual | Common ステージ 1 ステージ 2 |
| r2T16416-500cm | Area sensor acquisition mode: 513/513/529o TDI sensor acquisition mode: N/A | Area sensor acquisition mode: 1000000 TDI sensor acquisition mode: N/A | ExposureTimeModeパラメーターは使用不可 | ExposureTimeSelector パラメータは利用できません |
-
Globalシャッターモード/Rollingシャッターモード
-
8ビットピクセルフォーマット/12ビットピクセルフォーマット
-
ピクセルフォーマットが12ビット形式に設定されている場合に有効です。8ビット形式の場合、値は、使用可能なUSB 3.0帯域幅によって異なります。以下の表1を参照してください。
-
カメラのセンサーとフレームレートによっては、有効露光時間が設定された露光時間と異なる場合があります。通常、変動はマイクロ秒の範囲ですが、露光時間が非常に短く設定されている場合は、これを考慮する必要があります。
-
センサー固有の特性により、露光時間が約70µs未満の場合、増分が変化し、1µsを超えることがあります。したがって、すべての露光時間値に到達できるわけではありません。この動作は、Image ROI設定とオーバーラップモードによっても異なります。
-
センサー固有の特性により、シャッターモードがGlobal Reset Releaseに設定されている場合、有効露光時間は設定された露光時間より長くなります。次の表2を参照してください。
-
8ビットセンサーのビット深度/10ビットセンサーのビット深度/12ビットセンサーのビット深度
-
デフォルト設定で有効です。値は使用可能な USB 3.0 帯域幅によって異なります (
DeviceLinkThroughputLimitパラメータ設定)。 -
10ビットセンサービット深度/12ビットセンサービット深度
-
Ultra Short露光時間モードで2µsまたは3µsの露光時間を設定する場合、有効露光時間は指定した時間よりもわずかに長くなることがあります。差は1マイクロ秒未満です。
-
2x CXP(AUX電源またはPoCXP)または1x CXP(AUX電源)(8ビットセンサービット深度)/2x CXP(AUX電源またはPoCXP)または1x CXP(AUX電源)(10ビットセンサービット深度)/2x CXP(AUX電源またはPoCXP)または1x CXP(AUX電源)(12ビットセンサービット深度)/1x CXP(PoCXP)(8ビットセンサービット深度)/1x CXP(PoCXP)(10ビットセンサービット深度)/1x CXP(PoCXP)(12ビットセンサービット深度)
-
Ultra Short露光時間モードで露光時間を1µsまたは2µsに設定すると、生成された画像が予想よりも明るくなる場合があります。
-
ステージ1に設定された Exposure Time の値は、ステージ2に設定可能な最大の Exposure Time の値を制限します。ステージ2の値はさらに1 µs短縮されます。たとえば、ステージ1の Exposure Time を100 µsに設定した場合、ステージ2の最大 Exposure Time は99 µsに制限されます。
-
1x CXP (PoCXP) を使用し、約500~5000 µsの Exposure Time を設定すると、わずかな画像アーティファクトが発生する場合があります。その場合は、代わりに 2x CXP (PoCXP) または 1x CXP (AUX power) を使用してください。
-
8-bit Pixel Format / 10-bit Pixel Format / 12-bit Pixel Format
ace Classicカメラの追加情報#
表1#
次の表は、8ビットピクセルフォーマットを使用したacA2040-90uc/um/umNIRおよびacA2000-165uc/um/umNIRカメラに適用されます。
| 使用可能なUSB帯域幅 (Device Link Throughput) | Minimum Exposure TimeおよびExposure Time Offset (8ビットPixel Format) |
|---|---|
| ≤ 108000 | 42 |
| 108001~140000 | 32 |
| 140001~160020 | 28 |
| 160021-180000 | 25 |
| 180001~192112 | 24 |
| 192113~216000 | 42 |
| 216001~280000 | 32 |
| 280001~320040 | 28 |
| 320041~360000 | 25 |
| 360001~384224 | 24 |
表2#
次の表は、Global Reset Releaseシャッターモードで操作した場合に、示されているカメラモデルに適用されます。
| カメラモデル | GRRの追加Exposure Time[µs] |
|---|---|
| acA3800-10gm/gc | 5218 |
| acA3800-14um/uc | 4077 |
Example: Global Reset Release シャッターモードで acA3800-10gm カメラを操作していると仮定します。Exposure Time を1000 µsに設定した場合の実効 Exposure Time は、1000 + 5218 = 6218 µsになります。
サンプルコード#
ace Classic/U/L GigEカメラ#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
double d = 0;
/* Determine the current exposure time */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "ExposureTimeAbs", &d);
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 3500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTimeAbs", 3500.0);
CHECK(errRes);
ace 2、boost、および dart M/R カメラ#
// Determine the current exposure time using Exposure Time
double d = camera.ExposureTime.GetValue();
// Determine the current exposure time using Effective Exposure Time
double d = camera.BslEffectiveExposureTime.GetValue();
// Set the exposure time mode to Common
camera.ExposureTimeMode.SetValue(ExposureTimeMode_Common);
// Set the exposure time to 3500 microseconds
camera.ExposureTime.SetValue(3500.0);
INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
// Determine the current exposure time using Exposure Time
double d = CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").GetValue();
// Determine the current exposure time using Effective Exposure Time
d = CFloatParameter(nodemap, "BslEffectiveExposureTime").GetValue();
// Set the exposure time mode to Common
CEnumParameter(nodemap, "ExposureTimeMode").SetValue("Common");
// Set the exposure time to 3500 microseconds
CFloatParameter(nodemap, "ExposureTime").SetValue(3500.0);
// Determine the current exposure time using Exposure Time
double d = camera.Parameters[PLCamera.ExposureTime].GetValue();
// Determine the current exposure time using Effective Exposure Time
d = camera.Parameters[PLCamera.BslEffectiveExposureTime].GetValue();
// Set the exposure time mode to Common
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTimeMode].SetValue(PLCamera.ExposureTimeMode.Common);
// Set the exposure time to 3500 microseconds
camera.Parameters[PLCamera.ExposureTime].SetValue(3500.0);
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
double d = 0;
/* Determine the current exposure time using Exposure Time */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", &d);
CHECK(errRes);
/* Determine the current exposure time using Effective Exposure Time */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "BslEffectiveExposureTime", &d);
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time mode to Common */
errRes = PylonDeviceFeatureFromString(hdev, "ExposureTimeMode", "Common");
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 3500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 3500.0);
CHECK(errRes);
# Determine the current exposure time using Exposure Time
d = camera.ExposureTime.Value
# Determine the current exposure time using Effective Exposure Time
d = camera.BslEffectiveExposureTime.Value
# Set the exposure time mode to Common
camera.ExposureTimeMode.Value = "Common"
# Set the exposure time to 3500 microseconds
camera.ExposureTime.Value = 3500.0
その他のカメラ#
/* Macro to check for errors */
#define CHECK(errc) if (GENAPI_E_OK != errc) printErrorAndExit(errc)
GENAPIC_RESULT errRes = GENAPI_E_OK; /* Return value of pylon methods */
double d = 0;
/* Determine the current exposure time */
errRes = PylonDeviceGetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", &d);
CHECK(errRes);
/* Set the exposure time to 3500 microseconds */
errRes = PylonDeviceSetFloatFeature(hdev, "ExposureTime", 3500.0);
CHECK(errRes);
pylon Viewerを使用して、パラメーターを簡単に設定することもできます。